您好!
我在使用官方的TMS570LS1224的LaunchPad时,使用官方提供的F021 Flash API 对内置的flash进行操作,在Fapi_setActiveFlashBank( Fapi_FlashBank0) 时,会出现错误异常,进入undefEntry 状态。 然后将Fapi_FlashBank0 改为Fapi_FlashBank7 程序就完好,并且擦写都正确。
我想问: 1. 是不是因为程序存储在Flash Bank 0 中,所以使用API 不能对BANK0进行操作?
2. 如果要对Bank0进行擦写操作,有什么办法? 需要将Flash API程序 弄到RAM中,然后在RAM中执行flash API 对 BANK0 进行擦写操作?
3. 问下如何才能将FLASH API 或程序 弄到RAM中进行操作,有没有相关例程 或文档支持?
麻烦回答了,再这先感谢回答的各位!