This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【精选问答】基于 TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案直播 Q&A

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6989, MSP430FW427, MSPWARE, MSP430FR4133, EVM430-FR6989

讲师:

TI 工程师 Mengzhen Hao; Wei Zhao; Kevin Song

 

QA汇总:

1、MSP430开发环境是什么?

CCS或IAR

2、传感器最大感应距离多少?

EVM-FR6989可以做到9mm

3、可以搭配ZigBee网络技术进行通信吗?

EVM板子上有RF的接口可以连接外部无线模块

4、LCsensor在哪里可以找到?

LC sensor就是普通的电感电容

5、想咨询专家一下,目前MSP430哪些型号具有超声波传感器专用接口,该接口是否支持目前主流厂商的超声波传感器

MSP430FR6047 (www.ti.com/.../MSP430Fr6047),接口支持主流的transducer

6、有scan的430是哪一系列

MSP430FR6989集成有extended scan interface

7、MSP430 Scan Interface属于哪个系列的MSP430?

MSP430FW427系列,MSP430FR6989系列

8、该方案的参考设计有哪些呢?

ti.com搜索MSP430FW427或MSP430FR6989点进去里面的application note有相关的参考设计

9、4、如果用于超声波水表、热量表的方案,整体成本在多少钱?现在用于超声波热量表和水表的主板解决方案竞争也是激烈,成本能否达到25元以下?

TI更倾向于提供给客户更高性能的解决方案

10、软件方面需要如何配合开发?

TI提供代码例程

11、能不能用到计量油品 比如食用油 还有汽油?

本次讲座主要涉及水表(water meter)的设计

12、基于Scan Interface技术的LC sensor流量表方案在数据处理这块使用的算法是什么?优化后的数据和优化前的数据误差控制在多大范围内?

并没有进行数据处理,只是加入了一些阈值参考滤除噪音

13、scan interface 流量测量可用于传统的超声波或罗茨气体流量计吗

不可以

14、只用于水表吗?

不是,气表热表都可以使用

15、这个是超声波的那个方案吗?

不是的

16、LC检测方式容易受干扰吗,金或者铁氧体属放在sensor附近

从机械结构上避免其他金属靠近检测源

17、水表叶轮转动过程中上下抖动,波动也有抖动变化,算法上怎么做自动校正?

从机械结构上尽量减小上下抖动范围

18、有在工业上或者特殊行业上使用吗?

防爆或污水厂

19、精度高吗?对于微量的流量变化能不能准确地检测到?检测机制是怎么运行的呢?

高精度方案推荐超声波流量计方案MSP430FR6047

20、流量表主要可测量的介质是什么?

工业用水 民用水 等等

21、这个流量表,功耗怎么样?

功耗一般在几个微安

22、波形一直在震荡,这么做到采样我想采的那个点?

固定延时后采样

23、不知道TI对零漂有没有针对性研究?有什么好的解决方案吗?尤其是气体超声波流量计

关于超声波气体流量计建议你联系TI sales或FAE,MSP430有针对超声波气体流量计的相关设计

24、请问:水表检测采用什么采样传感器?

基于LC方案的检测是使用电感电容作为传感器

25、TI技术方面的优势的自信是怎样培养的,怎样才能做到技术上的自信和市场竞争压力的优势呢?

技术优势一定是建立在持续创新的投入和人才培养上的

26、Scan Interface技术的原理是什么?相比于其他技术,他的优势是什么?

检测LC震荡波形幅值,优势在于检测原理简单,功耗较低,传统机械表稍加改装即可安装上。

27、精度受哪些因素影响

精度取决于不同金属状态之间的检测空隙

28、基于MSP430 Scan 流量计量精度可以达到多少?误差主要取决于那些器件?

精度取决于有无金属状态两者的检测间隙

29、耗电曲线图上这么小的电流是正常活动状态耗电?

具体检测的条件,可以参考后面给大家分享的TI Design的文档

30、MSP30FW42X具有的静态电流多大?

具体静态电流可以查阅芯片的datasheet上面有具体的数据

31、老早以前搞水表用机械头计量的啊。现在高级了?不知道抗干扰如何?还有耗电如何?

抗干扰要具体分析干扰源,功耗很低,在几微安的量级

32、测量低温的液体可以吗,比如说液化天然气?

可以

33、是否可以方便的搭配NB-IoT模块做智能抄表?

可以

34、我是MSP430初学者,MSPWare里面的例子能直接下载到lauchpad上运行吗?

可以

35、电导率非常低的纯水,涂料类的可以测量吗?

可以,该流动能够带动机械转盘转动就可以检测

36、能用于天然气或一些气体的测量吗?

可以,只要有相应的机械传动机构就可以

37、提供DEMO板吗?

可以TI官网上申请或购买

38、手机可以实时观测流量表吗

可以搭配蓝牙芯片实现该功能

39、转盘转的太快,MCU能判断出来吗?

可以的

40、能不能用于,水,气,油?

可以的。

41、可是,多年以前了解的情况,基于涡流原理的scan技术,成本偏高。现在成本怎样了?

可以发邮件联系TI详询成本问题

42、基于Scan Interface技术的LC sensor流量表方案是否可以接入物联网,实现智能家居中的一个环节。

可以借外部NB-Iot模块

43、MSP430 有车用级的吗

没有车用级

44、应用领域有哪些?

民用表较多

45、目前流量表主要应用在哪些领域?

民用和工业领域

46、目前智能水表采用单独供电还是采用电池供电?

普遍使用电池供电,MSP430只能水表解决方案都有低功耗的优点。

47、这个方案算是机电结合方式了,电子部分想要添加到传统机械结构上去,需要设计阶段就一起考虑,还是可以原有再利用叠加上去?

设计阶段就一起考虑是最好的

48、MSP430 的FR4系列开发板只有MSP430FR4133吗?

是的

49、相比传统的水表,是不是也要另外加止回阀,才能阻止空气造成的逆流?

是的

50、当前图是单片机内部模块还是单独模拟前端电路?

是集成到单片机内部的模块,外部电路主需要简单的LC电路。

51、流量计需要满足我国哪些国家标准?

水表气表都有相应的国家标准

52、TI提供Scan Interface检测算法吗?

提供

53、集成Scan Interface的MSP430单片机的最低功耗是多少?

系统整体功耗一般在几个微安

54、流量计对电磁兼容要求高吗

相对较低,使用电池供电相对稳定

55、与超声波流量计解决方案相比,同口径相比在小流量处理方面是否有优势?

小流量处理上使用超声波流量计更有优势

56、基于Scan Interface技术的LC sensor流量表方案是否可以实现数据的无线传输?如果可以,那么最大无线传输距离是多远?

需要额外配合无线传输芯片

57、宽电源电压范围一般是多大?

一般2.0V到3.6V,具体数据查看相应datasheet

58、有参考设计吗

有的,EVM430-FR6989

59、这次流量表是采用什么传感器技术?

这次主要讲的是LC检测技术

60、有没有专门讲电磁或者超声波的方案?

之前讲过TI超声波方案,在网上可以搜索到

61、水表的应用方案也可以同样用于气表吧?有什么地方需要注意?

只要有能把流速转化为可以转动的机械机构就可以了

62、基于Scan Interface技术的LC sensor流量表方案的测试重复性和精度(分辨率)有多高?

重复性是很好的,精度取决于检测到不同金属状态的最小区间