我想测一个信号的高电平时间,用了定时器的输入捕获,代码如下
现在问题是在中断里读出的值远远超出了0-65535这个范围,很纳闷,麻烦大家看一下配置哪里有没有什么问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想测一个信号的高电平时间,用了定时器的输入捕获,代码如下
现在问题是在中断里读出的值远远超出了0-65535这个范围,很纳闷,麻烦大家看一下配置哪里有没有什么问题
void pwm_in_init(void)
{
// 启用Timer2模块
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);
TimerClockSourceSet(TIMER2_BASE,TIMER_CLOCK_PIOSC); //设置定时器时钟为内部精准时钟 16M
// 启用GPIO_B作为脉冲捕捉脚
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
// 配置GPIO脚为使用Timer2捕捉模式
GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_T2CCP0);
GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0);
// 为管脚配置弱上拉模式
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
// 配置使用Timer2的TimerA模块为沿触发加计时模式
TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP);
// 使用上升沿下降沿触发
TimerControlEvent(TIMER2_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_BOTH_EDGES);
// 设置计数范围为0~0xFFFF
TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, 0xffff);
// 注册中断处理函数以响应触发事件
TimerIntRegister(TIMER2_BASE, TIMER_A, Timer2AIntHandler);
// 系统总中断开
IntMasterEnable();
// 时钟中断允许,中断事件为Capture模式中边沿触发
TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
// NVIC中允许定时器A模块中断
IntEnable(INT_TIMER2A);
// 启动捕捉模块
TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);
}
void Timer2AIntHandler(void)
{
unsigned long ulstatus;
static unsigned short _tmp;
// 读取中断标志位
ulstatus = TimerIntStatus(TIMER2_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
// 清除中断标志位
TimerIntClear(TIMER2_BASE, ulstatus);
UARTprintf("%d\r\n",TimerValueGet(TIMER2_BASE, TIMER_A));
}
建议您参考一下下面的程序
#include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include <stdio.h> #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "inc/hw_gpio.h" #include "inc/hw_nvic.h" #include "inc/hw_ints.h" #include "driverlib/debug.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/timer.h" #include "utils/uartstdio.h" void Timer0B_Int_Handler(); int main(void) { //system config SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL |SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB); SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); SysCtlDelay(200);//配置完系统寄存器后要延时一段时间 //GPIO config GPIOPinConfigure(GPIO_PB7_T0CCP1); GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_7); //Timer config TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_CAP_TIME_UP); TimerControlEvent(TIMER0_BASE, TIMER_B, TIMER_EVENT_POS_EDGE); //Int config IntEnable(INT_TIMER0B); TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_CAPB_EVENT); IntMasterEnable(); TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_B); while(1); } void Timer0B_Int_Handler() { TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_CAPB_EVENT); }
附上链接: https://blog.csdn.net/a826319028/article/details/27370905
无论使用该程序还是我的程序都可以进入中断,但是两个程序都无法通过TimerValueGet()函数读取到正确的值,得不到正确的值,我就无法算出我所检测的高电平的时间