我想通过主机UART给从机发消息,然后从机通过Uart 打印出来。我是通过FFF1 这个UUID去传输的。
如下是自己写的 发送函数
void Send_uartValue(uint8* value,uint8 len)
{
attWriteReq_t req;
uint8 status;
HwUARTPrintf("%s\n","aa");
req.pValue = GATT_bm_alloc(connHandle, ATT_WRITE_REQ, 1, NULL);
if ( req.pValue != NULL )
{
req.handle = charHdl+2;
HwUARTPrintf("%d\n", charHdl);
req.len = 1;
req.pValue[0] = 0x01;
req.sig = 0;
req.cmd = 0;
HwUARTPrintf("%s %d\n","bbb",connHandle);
status = GATT_WriteCharValue(connHandle, &req, selfEntity);
if ( status != SUCCESS )
{HwUARTPrintf("%s %d\n","error",status);
GATT_bm_free((gattMsg_t *)&req, ATT_WRITE_REQ);
}
HwUARTPrintf("%s %d\n","ok",connHandle);
}
HwUARTPrintf("%s\n","ccc");
}
GATT_WriteCharValue 不起 作用,什么返回值都没有,走不到if判断那里。
请问这是什么原因呢?