大家好:
我使用simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58里面的off-chip oad 工程"simple_peripheral_oad_offchip", 按照官方提供的OAD开发文档,对三个项目文件(bim,stack,app)依次进行编译下载到TI LaunchPad 芯片是cc2640r2f ,我在bim_main的末尾点亮LED灯,当重新给LaunchPad上电后发现使用BLE Scanner扫描不到蓝牙设备,但是LED灯是被点亮的。我认为是bim跳转出错了,请问大家知道这个问题怎么解决吗?
void main(void)
{
#ifdef CREATE_FACT_IMG_INT_TO_EXT_FLSH
extFlashOpen();
const ExtFlashInfo_t *pExtFlashInfo = extFlashInfo();
extFlashClose();
uint32_t dstAddr = FLASH_PAGE(pExtFlashInfo->deviceSize - EFL_SIZE_FACT_IMAGE)*HAL_FLASH_PAGE_SIZE;
Bim_createFactoryImageBackup(INTFLASH_BLE_APP_ADDR,
EFL_SIZE_FACT_IMAGE,
dstAddr);
#endif /* CREATE_FACT_IMG_INT_TO_EXT_FLSH */
#ifdef TEST_IMG_COPY
uint8_t rtn = testImgCopy();
if(rtn)
{
Bim_checkImages();
}
#endif /* TEST_IMG_COPY */
Bim_checkImages();
IOCPinTypeGpioOutput(IOID_6); //点亮LED灯
}