This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC1310 射频阻抗测试的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

CC1310 的datasheet说,最优阻抗是从芯片引脚,经过巴伦,经过滤波,到天线,这一段的阻抗是44+15j,我想问的是我想调试射频阻抗的话,我的网络分析仪的SMA接口应该接在哪里呢?我用的不是板载天线,我用的是SMA天线。如果是直接接在射频的SMA接口的话,那测试的阻抗就是巴伦和滤波电路的阻抗。测试的时候不是应该加上天线一起测试吗?那我的网络分析仪应该怎么接呢?

  • 一般情况下,“SMA”就是传导的测试口,到芯片之间是不要调制的,只要copy TI的参考设计,出问题的概率不高。
    SMA到天线是需要调整的,你需要做的就是网分的测试/调试是“向着天线方向看”的。并且保证和“往芯片方向看”是断开的。
    两边都是50ohm的端口阻抗。
    BR. AZ
  • 1.copy TI的参考设计,板厚是否要一致?里面各层的厚度是否要一致?这个以TI 参考设计的的各个元器件的参数是否有关系
    2.怎么保证在测试的时候“往芯片方向看”是断开的?
  • hua zeng 说:
    1.copy TI的参考设计,板厚是否要一致?里面各层的厚度是否要一致?这个以TI 参考设计的的各个元器件的参数是否有关系
    2.怎么保证在测试的时候“往芯片方向看”是断开的?

    1. 突然发现这个帖子也是你问的。 

    2. 用刀切,用器件隔离都可。

    我真心建议同学需要从基础补一补,射频如果没有理论做基础,不可能一步到位的。

    BR. AZ