This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI SimpleLink SensorTag开发套件试用报告汇总

  • 很好的例子,谢谢

  • 这个平台不仅仅需要易于上手,方便接入,更需要合适的性价比,要不难易普及推广,毕竟市场和资本是逐利的。

  • 这种贴子好,完全从使用者的角度做资料的汇总。不管是了解产品还是熟悉开发流程都非常实用。手上有板子照葫芦画瓢就可以。好省心。

  • [TI SimpleLink SensorTag试用体验]试用报告深入浅出的介绍了TI SimpleLink SensorTag的相关,环境搭建,协议安装,同时又列举了常见问题,最后又对几款常用的传感器进行举例说明,非常方便我们上手使用。

    这种类型的试用报告不错,多多益善。

  • 很不错!功能很强大!

  • 物联网就是人与物,物与物之间的联通。如何开发物联网系统?首先要识别或感知物体,用各种各样的传感器全方位测量和识别物体,再通过MCU处理算法,获取有用的信息,最后传输给物或人。需要像“多传感器+MCU+传输接口”的开发板,传感器可包括温湿度计、加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计等,MCU就不多说,需要相应的IO,处理器,传输接口可以是有线的,串口,SPI等,可以是无线的,RF,蓝牙,WIFI等。这样的开发板组合对用户开发物联网是福音,既可以开发便携式设备,如可穿戴智能设备,也可通过拓补结构布局多节点系统,开发环境监控或工业测控等系统。

    TI无疑已掌握了信息的获取、信息的处理、信息的传输等技术,开发了SimpleLink MCU平台SensorTag开发套件,而且集成了硬件、软件和开发环境,其代码利用率高,能缩短系统开发时间。对电子工程师来说,无疑是开发的首选。

    希望以后能有更多的应用实例和更多的实用平台。

  • TI SimpleLink SensorTag开发套件无疑是目前市场上非常好的套件之一,通过这些 开发经验可以给新人们一种前所未有的指导,在有限的时间里争取快速的入门。有 了板子,套件,资料,再有之前这些开箱经验和小实验指导,相信掌握起来可以很 快做好。在一个物联网时代,各种通过计算,信息收集,传导,引发控制,都在套 件里可以很好的体现,因为代码的利用率提高,运行开发环境的方便,大大缩短了 工作时间,提高了工作效率,这个套件无疑是开始宝典。
    ensorTag 基于 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU,可支持蓝牙智能、 6LoWPAN 和 ZigBee 的开发。 此 SensorTag 的一种特性是允许开发人员在不同的 2.4 GHz 技术之间切换,只需以无线方式直接从 SensorTag 应用程序中加载新的软 件映像即可达此目的。从SensorTag特点可以知道,一个助力物联网的开发平台,将 传感器数据与云连接相整合的下一代物联网开发套件;凭借安全的云连接,轻松实 现物联网,使用 SensorTag 应用程序(包括 iOS 和 Android 版本)让数据在三分 钟内连接到云;一个套件,多种无线连接技术;SensorTag 提供两种变体,每种变 体具有不同的特性,支持蓝牙智能、6LoWPAN 和 ZigBee 的多标准(目前已可用) ,Wi-Fi®(即将推出);低功耗或无电池运行,一年电池寿命和无电池运行(适用 于蓝牙智能、6LoWPAN 和 ZigBee);在 SensorTag 应用程序中或在线查看传感器 数据,消除软件与硬件之间的障碍;访问开源设计文件和软件,共享您的设计或浏 览其他人共享的其他产品理念。