您好
想請教CC3220R的EVM要如何調整??
目前發現用IQxel測試2442MHz時,只有EVM的數值一直是紅字Fail
但在2402MHz跟2472Mz的EVM又都會是在Pass與Fail跳動(Pass比例較高)
求解
謝謝!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
user5772252 说:您好
想請教CC3220R的EVM要如何調整??
目前發現用IQxel測試2442MHz時,只有EVM的數值一直是紅字Fail
但在2402MHz跟2472Mz的EVM又都會是在Pass與Fail跳動(Pass比例較高)
求解
謝謝!
很遗憾的建议一下,一般是由于layout的原因。:-)很可能要改版了。
你先根据设计指南检查一下,有那些差距。会造成多少影响。
BR. AZ
Hi,
为了过认证,有些频带是需要特殊抑制的。所以,只能从TDK和华新选。
射频失配可能会造成evm fail。但都是50ohm接口就不会。
BR. AZ
呵呵,你有点混乱了。逻辑是
1. filter要用tdk或者华科的,是因为需要过认证,带外抑制。
2. 如果村田的滤波器也是50ohm的port,并且微带线也控制了50ohm的话,你的EVM应该是和滤波器关系不大的。
BR. AZ