我使用相同的CC3200和固件进行测试发生2种情况。
1. 使用HUAWEI Mate 9连接CC3200 AP。
连接成功后手机app发送POST HTTP请求。
有时它会响应200,但有时会在超时之前没有响应。
如果我在连接AP 4秒后发送请求,它可以得到响应。
但是从连线成功起1分钟后,就开始没有响应。
如果我在连接AP N秒之后发送请求,则N不是4.它无法获得任何响应。
从CC3200的日志上,似乎什么也没收到。
2.手机启用行动网络并与CC3200 AP连接。
连接成功后发送POST HTTP请求。
一些Android手机可以得到响应,例如:华硕Z017DA。
但有些Android手机不能,ex:索尼Galaxy
AP模式下的CC3200是没有互联网的
但Android系统是优先使用Wi-Fi。
因此Android应该不会自动切换到行动网络。
从CC3200的日志上,当CC3200没有响应时,它似乎也没有收到。
请问这是兼容性问题吗?
或者我可以通过修改固件参数或配置文件来修复它们吗?