最新博文
  • 无线 ConnecTIng
    • 2019-2-22

    新一代SimpleLink™ Wi-Fi®设备将帮助您解决的三大设计挑战

    作者:德州仪器 Andrew Herrera 您是否尝试过将您的智能物联网(IoT)设备接入繁忙的Wi-Fi®网络?尽管这使得它们丝毫发挥不了作用,因为网速和带宽令人荒谬地低? 许多Wi-Fi网络采用2.4 GHz技术构建,随着数以亿计的设备具备支持Wi-Fi的功能(每年该数字都呈爆炸性增长),从某种角度而言,无线网络已经不堪重负。这种大拥塞导致许许多干扰,大到足以影响网络的总体性能。 让我们快速浏览一些和我们紧密相关的事实:当您好不容易才接入网络,网络不安...
  • The Process - TI 处理器
    • 2019-2-13

    77Ghz单芯片毫米波传感器可实现自动停车

    作者:德州仪器Kishore Ramaiah 您是否曾经花时间在购物中心或杂货店寻找停车位,且希望可在入口处下车并自行停车,尤其是在下雨或天气极度炎热的恶劣天气时?若您不必四处寻找停车位,将会节省多少时间?(或者,如果无需支付代客泊车服务,又可以节省多少钱?)。自动停车将会迅速成为现实,汽车制造商们正在采用毫米波(mmWave)雷达传感器实现自动停车。 您可能想知道:环绕式摄像头和超声波传感器是否已具备实现停车的能力?今天的传感器可提供停车辅助,换言之,驾驶员仍然必须根据传感器给出的反馈做出判断...
  • Behind the Wheel - 车轮上的 TI 技术
    • 2019-2-13

    你是我的眼:环境光传感器

    当夜幕降临,汽车仪表盘上有一双“眼睛”默默地感知周围的光线,从而自动调节背光亮度,以保证用户最佳的驾驶体验且降低功耗。这双神奇的 “眼睛”便是今天的主角---环境光传感器。 为什么要使用环境光传感器? 改善用户视觉体验; 优化图像显示之外; 降低显示器的消耗,延长电池以及显示器的使用寿命。 哪里会用到环境光传感器? 如下图1所示,后视镜、仪表盘、车载娱乐主机显示屏、后枕屏、侧视镜、车大灯等都需要基于亮度做出相应的调整,这时候就需要用到环境光传感...
  • 无线 ConnecTIng
    • 2019-1-10

    如何使TI 15.4-Stack支持470M频段

    TI 15.4-Stack 是 IEEE 802.15.4e/g 射频通信堆栈。它是 SimpleLink CC13xx/CC26x2 软件开发套件 (SDK) 的主要部分,可以针对低于 1GHz 应用或 2.4GHz 应用为星形拓扑网络提供支持。TI 15.4-Stack 运行于 TI 的 SimpleLink 微控制器 (MCU) 系列器件之上。低于 1GHz 实施方案具有多种重要优点,例如,在 FCC 频带中实现更远的距离,以及采用跳频更好地防止带内干扰。 中国AMR使用470-510频段...
  • MSP 低功耗 MCU
    • 2019-1-10

    MSP430 FR2xx系列 MCU BSL与MSP432 P系列MCU BSL对比汇总

    作者:TI工程师 Stanford Li 引导加载程序 (BSL) 是内置到 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中的应用。借助该应用,用户可以与 MCU 通信,以便从其存储器中读取数据或向其中写入数据。该功能主要用于在原型设计、最终生产和服务期间对器件进行编程。可以根据需要修改可编程存储器(闪存或 FRAM)和数据存储器 (RAM)。不同的 BSL 可提供与之通信的不同外设,例如 UART、I2C、SPI 或 USB。本文将对MSP430 FR2xx系列MCU与MSP432 P系列MCU的B...
  • ADC/DAC知识杂谈
    • 2019-1-9

    高性能全集成S A R型 ADC

    作者: TI 工程师 Sunny Qin 由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。 首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要...
  • The Process - TI 处理器
    • 2019-1-9

    AWR1642: 在现有mmWave SDK demo中增加I2C驱动支持

    作者: TI 工程师 Wesley He 在一些特殊的使用场合,有需要使用 AWR1642 对PMIC的输出电压进行调节,或是读取PMIC 内部的工作状态,此时需要I2C接口对PMIC进行读写操作,本文介绍了在现有的mmWave SDK demo中集成I2C接口驱动所需的步骤及操作。 本文的测试环境如下: 测试软件版本:mmWave SDK 2.0.0.4 测试硬件: AWR1642BOOST EVM 1. 在mmWave S...
  • Power House - 电源之家
    • 2019-1-9

    TL431反馈回路的分析和设计

    TL431 (如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见, TL431 常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。 图一 图二 简要介绍反激电源闭环反馈回路原理:线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将 TL431 设计的误差放大器放在光耦输入侧。一旦输出电压偏高, TL431 的...
  • The Process - TI 处理器
    • 2019-1-9

    DCA1000EVM使用指南

    作者: TI 工程师 Chris Meng; Yide Fang 一、开发环境 1、硬件 AWR1243 /xWR1443/xWR1642BOOST(本文以 IWR1642BOOST 为例) DCA1000EVM 5V/2.5A(电流要求不小于2.5A)电源适配器1个或2个 micro USB线2条 RJ45网线1根 60引脚Samtec连接线( DCA1000EVM 自带) mmWave Studio(以mmWave Studio2.0.0.2为例) MATLAB...
  • The Process - TI 处理器
    • 2019-1-9

    AM5708平台移植ubuntu系统和docker容器

    作者: TI 工程师 Denny Yang AM5708 是目前TI量产的最新一代ARM+DSP构架SOC,具有高性能低功耗高扩展性等特点。 AM5708 详细介绍可以参考此链接: http://www.ti.com/product/am5708 Docker是目前非常流行的轻量级容器工具。关于docker可以参考如下链接: https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/archive/2018/07/09/am335x-ubuntu...
  • 电机驱动与控制
    • 2019-1-9

    All about motor rotor position feedback

    作者: TI 工程师 戴观祖 Garrick Dai 电机转子位置检测一般来说有两大用途— 一是系统整体需要电机转子位置信息来实现精确的位置环控制,比如伺服、数控机床或机器人等,另一是电机控制本身需要,比如对于 无刷直流电机 就必须检测转子的位置,以便对定子电流进行换向,才能使转子连续向一个方向转动以及达到最佳效率。当然也可用于计算电机的实际/物理转速。转子位置检测精度和可靠性对于系统的位置环亦或电机控制来说至关重要,本文依次按照成本和性能总结5大较为主流的方案,重点介绍工业广泛应用的...
  • Power House - 电源之家
    • 2018-12-28

    TPS61046在光通信中双输出的应用

    作者: TI 工程师 Wanda Wang Abstract 光通信应用经常需要从+3.3V的输入电源升压得到一组正负电压,比如+/-20V,常见的做法是用两颗芯片分别去产生+20V和-20V输出,这种方案体积会比较大,对面积敏感的应用无法满足要求。本文在TI升压芯片 TPS61046 的基础上,引入负压Charge pump电路,实现单芯片同时输出+/-20V,整个方案体积非常小,并就关键器件选型进行了分析,最后给出实测结果。 1. 引 言 光模块...
  • MSP 低功耗 MCU
    • 2018-12-28

    F28004x在线调试复位后程序无法运行问题分析

    作者:TI 工程师 Aki Li, Ricky Zhang 问题描述:F28004x在线调试,如果利用CCS进行reset复位后,点击run/resume程序将停留在0x3FB02A 而无法继续运行, 而需先点击restart,程序方可正常运行。原因在于F28004x在仿真状态下的引导模式(Emulation Boot)尚未配置,因而无法顺利完成引导过程,而CCS的restart功能可以屏蔽芯片的引导过程,使得程序自动跳到main()函数入口。具体分析此问题之前,有必要了解下芯片在复位后的引导过...
  • Think. Innovate
    • 2018-12-24

    用增强现实和虚拟现实来改变工厂车间面貌的三种方式

    现实技术并非仅适用于视频游戏。无论是机器操作员使用护目镜来获取操作指导,还是工程师在施工开始前便可看到工厂可视化虚拟模型,制造商正在积极采用虚拟工具来简化生产线的创建、制作和完成过程,从而提高效率。 增强现实(AR)和虚拟现实(VR)头戴式显示器在工厂的运行和设计方面,以及在时间和成本的节约方面起着越来越重要的作用。超过三分之一的制造商已采用或计划在未来三年中采用这两种技术。[1] 了解我们的集成电路和参考设计如何帮助您制造轻便而又可靠的增强/虚拟现实耳机。 德...
  • Think. Innovate
    • 2018-12-21

    电网自动化:电网快速发展的光明前景

    电动汽车可通过双向充电器为您的住宅供电。智能仪表可帮助您降低水费。无线传感器可在灯光熄灭前检测到故障变压器。 美国电网的发展前景一片光明:更少的停电期、更高的效率、更多的可再生能源,从而确保了智能配电的实现。在全国范围内,各州和各公用事业公司正逐步将过时的机电基础设施转变为一个自动化、智能化和动态化的系统。 我公司的系统与营销经理Amit Kumbasi表示,“使用长电缆来监控电网资产(包括输电与配电网络以及变电站中用于收集和分析电力数据的交换连接装置)的日子已经一去不复返了。如今,...