• 2019-6-4

    S参数究竟是什么?

    现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。 传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基...
    • 2019-4-16

    毫米波传感器实现边缘智能

    作者:德州仪器Keegan Garcia 通过 毫米波传感器 在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同...
    • 2019-4-4

    通过选择拓扑提高工业AC/DC电源的可靠性

    作者:德州仪器 Salil Chellappan 提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。 同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。 “提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计" 94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计 中了解更多信息。” 在我们的 94.5%效率、...
    • 2019-2-27

    高分辨率 Δ-Σ 模数转换器中有关噪声的十大问题

    作者:Bryan Lizon 任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器 ADS1261 (一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。 但是,从系统的角度来看,您需要担心的不仅仅是ADC噪声——毕竟所有组件(包括放大器、电压基准、时钟和电源)都会产生一些噪声—&m...
    • 2019-1-9

    高性能全集成S A R型 ADC

    作者: TI 工程师 Sunny Qin 由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求”。 首先就是抗混叠电路的需求。例如当电路中的SAR型ADC采样率为fs时,根据香浓采样定律,输入信号的频率需要小于fs/2,频率超过fs/2的信号将会通过混叠效应“混入”有用信号频带中,并且无法区分。因此,为了避免混叠的问题,绝大部分SAR型ADC电路需要...
    • 2018-11-27

    ADS8588S parallel byte mode read timing

    简介: ADS8588S 是具有8通道16位精度同步采样的SAR ADC,采样速度最大为200KSPS, 广泛应用于电力系统的采样电路,具有高精度和高可靠性, ADS8588S 有灵活的与主机通讯模式,同时支持串行(serial mode),并行(parallel mode)和并行字节(parallel byte mode)通讯。 ADS8588S 的通讯有特定的时序要求,必须完全满足时序才能正确读取数据。并行字节相对串行和并行而言稍复杂,这里介绍并行字节通讯的一些要点。 并行字节是把一个16...
    • 2018-11-27

    电压监控模数转换器电源域隔离设计

    作者:TI 工程师 沈军 电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯片损坏的后果。这些问题主要是由于芯片内部ESD保护二极管的限制,以及芯片上电时序的限制,充分考虑这两点并且结合一些有效的隔离方法,可以较方便的设计出合理的电源域隔离方案。 图(1)电压监控 上图是一个典型的ADC电压监控系统的设计,对比两颗ADC, TLC4541 与 ADS7951 的使用情况。下面分别从芯片手册绝对最大值限制,输入电压隔离,...
    • 2017-5-23

    新的集成 DAC 如何提高效率并减少模拟量输出模块中的电路板空间

    作者: Tsedeniya Abraham 工业4.0已经彻底改变了制造业,改变了工厂的设计和实施方式。在工厂自动化和过程控制应用中,Industry 4.0的影响归结为两个基本概念:分散式系统和智能确定性系统的扩散。分散式系统固有地需要进行模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。 在 工厂自动化和过程控制应用 中,数模转换器(DAC)通常在用于可编程逻辑控制器(PLC)和传感器发射器的模拟输出中被发现。这两种情况下, DAC 都可用于传送电压输出或电流输出。 DAC8775 是TI最新的 高精度DAC ,通过包括4-20mA驱动器、电压输出和片上自适应电源管理在行业中最具集成性...
    • 2016-11-11

    线性谐振传动器如何工作?

    客座博主 Shantanu Balu 是 Somatic Labs 的联合创建人,创立了Moment,Moment是一种创新的可穿戴设备,完全通过触觉与用户通信。 LRA 结构图 线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与 直流偏心旋转质量(ERM)电机 不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动时,整个传动器以可感知的力振动。虽然可以通过改变交流输入来调节线性谐振传动器的频率和振幅,但是传动器必须在其谐振频率下被驱动,以产生大电流有意义的力。 在产生振动,压靠移动质量块时,音圈在装置内部保持静止。通过相对于弹簧向上和向下驱动磁体,LRA作为整体发生移位,产生振动。基础机制类似于扬声器产生声音...
    • 2016-11-4

    逐次逼近寄存器型模数转换器输入的注意事项

    您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。 然而,许多人未能预先考虑的一样东西是 SAR ADC 实际输入的类型。在本博客中,我将重点介绍三种类型的SAR输入:单端,伪差分和差分输入,以及如何在应用中使用这些输入。在未来的博客中,我将讨论必须记住的性能差异和一些关键的实际考虑因素,以获得最佳的输入性能。 单端输入 SAR ADC 单端输入是三种输入类型中最简单的,因为ADC只有一个输入。只要信号在输入引脚指定的范围内,SAR就会 相对于 SAR 接地将输入...