TI E2E™ 中文社区
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
TI E2E™ 中文社区
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
博客文章
ADC/DAC知识杂谈
Amplifier 放大器专家设计经
Analog 技术纷纭谈
Behind the Wheel - 车轮上的 TI 技术
Fully Charged 电池管理
MSP 低功耗 MCU
On the Grid - 智能电网技术
Power House - 电源之家
Precision Hub 模拟精密技术杂谈
Signal Integrity 高速互联设计
The Process - TI 处理器
Think. Innovate
TI Designs参考设计库精选
WEBENCH 设计
大学计划
工业应用
德州仪器招聘咨讯
无线 ConnecTIng
点亮创意:TI DLP® 博客
电机驱动与控制
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
博客文章
ADC/DAC知识杂谈
博客
提及
标签
更多选项
取消
登录即可发布
取消
加入或登录
文章 RSS
Atom
选项
取消
相关文章
ADC/DAC知识杂谈
标签
连接
取消
最新
浏览次数最多
评论数量最多
降序
升序
Deyisupport 管理员Y
2015-9-23
Simulating the front-end of your ADC - 仿真 ADC 的前端
作者:Bonnie Baker 逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。 此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验证转换器的运行是否符合数据表中的标准。尤其当用户发现不够快的时候,更需要确定转换器是否已经接收到内部正确的模拟信号。 用户可以通过使用仿真工具来预测发生这些问题的可能性,并解决这些问题。ADC模拟输入级仿真的确定依赖于电压和电流的准确度。正是在这个方面,模拟SPICE宏模型能够发挥作用。PCB数字信号完整性取决于定时、电压-电流电平、以及寄生效应。而数字IBIS模型在这方面会比较有用。我们会在下个月来谈一谈IBIS,不过让我们先解决ADC的仿真环境...
Deyisupport 管理员Y
2015-8-27
注意!您的模数转换器是好是坏可能只取决于它的电源
当谈到模拟信号链时,每个人都明白输入信号路径的重要性。我们设计自己的系统,以获取值得关注的信号并保持其完整性,同时竭尽全力来避免或减少干扰。我们特别留意沿途所置各组件的选择......然后我们就给其供电。 笔者曾听人把电源形容成“电路的鞋带。”像电路一样,人们常为鞋子的设计和款式做大量艰苦的工作,却直到最后才会想起鞋带。虽然电源往往是后添加的东西,但它们的设计可能正如信号链本身一样重要。 在本系列的第一部分,笔者将介绍电源抑制(PSR)的概念,并说明电源如何能影响Δ-Σ型模数转换器(ADC)的性能。 笔者的直流( DC ) 电源“ 固如磐石 ” ,对吗? 您的电源也许并不如您想象的那样坚固耐用...
deyisupport
2015-3-17
SAR ADC输入类型间的性能比较-II
今天,我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了 输入注意事项 和SAR ADC之间的 性能比较 。在这篇帖子中,我们将看一看造成SAR ADC内总谐波失真 (THD) 的源头,以及他在不同的输入类型间有什么不一样的地方。
deyisupport
2015-2-28
SAR ADC输入类型间的性能比较- I
在我之前的 SAR ADC输入注意事项 的那一篇博文中,我介绍了针对逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的不同数据类型:单端、伪差分和全差分输入。 在选择一个 SAR ADC 时所考虑的某些关键技术规格包括分辨率、通道数量、采样率、电源范围、功耗、数字接口和时钟速度。但是诸如信噪比 (SNR) 和总谐波失真 (THD) 的噪声和AC参数是怎样的呢?这些参数会影响总体系统性能,并因此影响到SAR输入类型的选择。
deyisupport
2015-2-27
如何设计通用模拟输出
作者: Kevin Duke 在这一系列上两篇帖子中,我谈到了 3线模拟输出的演进 以及 如何保护3线模拟输出 。在这篇帖子中,我们将用一些解决几个特定应用问题的解决方案来完成3线制模拟输出的讨论。 工业应用领域的一个不断增长的趋势是让模拟输出模块提供单个端子块上的电压和电源输出。这样做为制造商节省了昂贵的接头和电缆连接费用。此外,他还增加了单模拟输出模块在几乎任何需要模拟输出的应用中的使用灵活性。
deyisupport
2015-2-26
我始终需要一个放大器来驱动我的SAR ADC吗?
一个逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常需要一个驱动器来驱动其模拟输入,以获得所需的精度效果。但是在较低数据吞吐量和较低分辨率应用中,你也许不需要驱动器。让我们来看一看 SAR ADC 的采样过程和模拟输入结构来了解驱动器的要求。
deyisupport
2015-2-15
SAR ADC PCB布局布线:参考路径
在设计一个高性能数据采集系统时,勤奋的工程师仔细选择一款高精度ADC,以及模拟前端调节电路所需的其他组件。在几个星期的设计工作之后,执行仿真并优化电路原理图,为了赶工期,设计人员迅速地将电路板布局布线组合在一起。一个星期之后,第一个原型电路板被测试。出乎预料,电路板性能与预期的不一样。
deyisupport
2015-2-14
保护3线制模拟输出
在我的上一篇帖子中,我谈到了集成技术是如何简化3线制模拟输出设计的。在这篇帖子中,我将为你展示一种方法来保护这些设计不受危险工业瞬变(会导致电气过应力)影响。
deyisupport
2015-2-6
SAR ADC 响应时间:迅速响应、快速控制
很多典型控制系统应用的目标是根据输入控制变量的状态来影响控制操作。其中的一些变量包括位置、速度、角度、水平、温度和压力。 对于这些控制变量中的每一个,你也许需要针对“精确的”测量、“准确的”控制操作和/或快速“响应时间”来优化设计。在这个系列博文中,我们将讨论SAR DAC响应时间和几种实现设计最佳效果的方法。
deyisupport
2015-2-5
SAR ADC响应时间 vs. 市场营销: 有趣的类比
当需要SAR ADC的响应时间为1µs时 (t RESP-ADC = 1µs),很多工程师会寻找数据吞吐量为1Msps (t THROUGHPUT = 1us) 的SAR ADC。事实上, 这两个参数是不一样的 。为了说明他们之间的差异,我们来看看下面的类比
<
>