Other Parts Discussed in Post: SN74LVC1G74, TPS61099, TIDA-050007

作者:Wiky Liao

TWS(True Wireless Stereo, 真无线立体声)蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。

轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。

1、充电盒系统介绍
详细的充电盒系统框图如下:

 图1 TWS充电盒系统框图

信号链部分,传感器主要有霍尔传感器,实现盒子的开合检测。LED灯实现酷炫的显示效果,蓝牙芯片则可以将盒子信息传送给手机,便于手机查看盒子电量信息。按键检测可能需要一些逻辑器件,如SN74LVC1G74这种D触发器,可以将按键的脉冲沿转变成电平的翻转,便于MCU记录按键信息。

电源轨部分,一般输入口做成5V的micro USB接口(苹果的Airpods是lightning接口,也是5V)。考虑到当前有不少支持高压快充的适配器,因此充电盒需要一个过压保护芯片做误插防护,再加一颗charger给锂电池充电。目前很多的charger都集成了过压保护的功能,但是过压响应时间大部分是us级别,建议额外再加一颗过压保护芯片做快速保护。Charger方面,建议用带power-path(即路径管理)的charger,一方面,当盒子电池电量较低时,插上适配器可以立刻得到较高的系统电压,保证盒子可以立刻给低电量耳机供电;另一方面,当快充电流设置的较小时,若负载需要恒定吃载(如驱动LED灯),这部分的负载很可能在charger的截止电流附近,不带power-path功能的话charger很可能无法判断电池已经充满,使用体验就会差一些。

电池一般都是单节锂电池,一般是由电池包厂商提供,并且已经将电量计和二次保护IC封包在内,保证电池更可靠的工作。单节锂电池的电源主要供给两部分:一部分升压到5V给耳机供电,另一部分降压到3V及以下给盒子内的MCU/Sensor等。

TI的产品非常丰富,能够覆盖充电盒绝大部分的需求,这里简要推荐如下几款IC,用在充电盒里再合适不过。推荐的指标主要是封装和功耗,功耗主要是IC在enable下的静态电流。需要提一下的是,由于过压保护和charger是在充电的时候才工作,此时adapter外挂,电源充足,因此这两部分不要求Iq小,但应该重视charger的漏电电流。

表1 TI充电盒方案汇总

2、耳机系统介绍

TWS一般有两个耳机,他们的系统都是一样的,详细框图如下:

 图2 耳机系统框图

信号链部分,蓝牙芯片负责接收手机发送过来的数据,然后经过耳放推动耳机。传感器主要是重力传感器,检测耳机晃动等信号。目前蓝牙芯片的集成度非常高,还能做一些调音的功能。

电源轨部分,受限于非常狭小的耳机空间,耳机端已经不能做成micro USB接口的供电口,通常改成特定的金属接触片方式。耳机输入电源来自于充电盒升压稳定后的5V,因此耳机端的输入不存在过压的风险,可以不必加过压保护,直接经过charger后就可以给单节锂电池充电。同样的,电池同样由电池包厂商提供,集成电量计和二次保护。电池经过LDO再给系统提供2.5V或者1.8V的电源。

与充电盒的设计相比,耳机端的空间更小,对芯片的封装和功耗提出了更严格的要求。针对这种情况,TI在耳机端的方案汇总如下:

表2 TI耳机方案汇总

3、TI参考设计

TI有一份针对TWS耳机的参考设计TIDA-050007,下图是参考设计的系统框图。这个参考设计整机功耗只有18uA,并且采用简易算法实现升压的动态调节,在充电盒电池电压高于耳机电池电压时升压芯片TPS61099还可以进入直通模式,使充电效率进一步提高。详细的参考设计资料见链接:http://www.ti.com/tool/TIDA-050007

 图3 TIDA-050007参考设计系统框图

针对耳机应用,TI网站还有非常丰富的耳机设计方案可供参考,包括产品框图、参考设计、热门产品等等,更多耳机资料详见链接:

http://www.ti.com.cn/solution/cn/wireless_headset?variantid=31741&subsystemid=31755

图4 TI线上资源无线耳机系统框图

综上所述,TWS耳机的设计需要综合考虑功耗、封装和性能,使产品具有更好的体验结果。借助于TI丰富的资源,可以帮助你轻松实现产品的设计。

Anonymous
  • 目前市场上真无线蓝牙耳机的出货量很大,很多公司都转型去做了。同时蓝牙5.0技术也间接推动了TWS的销量,蓝牙5.0技术最主要的特点就是功耗可以做的更低,另外传输速度也更快了。因而TWS真无线耳机待机时间可以做的更长,另外TWS是配有收纳盒,收纳盒里有电池可以对耳机自动充电。两个耳机可以分开使用,试想一个在使用,另外一个在充电,两个交替轮流使用,大大提高了使用的时间。最后TWS面临的一个问题就是如何把降噪效果做的更好,因为TWS本身就小,降噪就是一个不得不面对的问题。

  • 非常感谢提供这样具体的方案,让我对TWS有的更深一点的了解,低功耗是IOT设备都需要面临应对的问题,产品越来越智能,尺寸需求也越来越小,电容量没有办法加大,这就对低功耗性能提出了越来越高的要求,IC与Power management  IC厂商谁能提供更有性能且低功耗的产品,谁就越容易得到市场的认可与使用。TI在这边方面有深入的研究,也有很多的产品支持这块领域,相信有很大的前景,希望技术上不断创新。

  • iphone独创的主耳副耳连接方式确实比andriod的连接方式稳定,只能说到目前为止,还么有哪一家在真无线耳机领域能做到超越苹果,这一点也许就是到目前为止,苹果依然不着急更新Airpods序列的产品,因为市场上不仅是同价位没有对手,放眼其他价位也没有能给airpods带来威胁的产品。

  • “TWS借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯”。

    个人觉得这样的连接方式还不够灵活,如果耳机互为主从,自动切换,单个耳机使用将适合更多的应用场景。

  • TWS的主控对于目前市场是流行的从高端讲肯定是苹果,CSR , 中低端的包括络达,恒玄等, 苹果得TWS 一直是主导市场需求, 用的也是自家的蓝牙芯片,整体来说价格太贵; 络达,恒玄等整体解决方案中;在音质差不多情况下,这些方案在价格方便有非常大的优势;目前基本上TWS的耳机内置音频解码+ANC或者其他降噪算法,而且体积也做的非常好;功耗和延时性基本能满足大部分消费者的需求; TI的蓝牙芯片的确不是目前市场上TWS 主流平台,但是模拟部分Ti有很大市场;

       未来的TWS 肯定会加上小的神经网络进行智能学习,比如智能提示,智能翻译,语音导航等等;