随着世界变得越来越自动化,使用常规立式吸尘器清洁房屋感觉苦不堪言。自 2002 年首台扫地机器人上市以来,清洁机器人的功能和可用选项大幅增加。事实上,许多优质机器人真空吸尘器目前已进入第六代。
推动这一变化的因素- 无论是比喻含义还是字面含义 - 是使您的现代扫地机器人流畅运行的一个器件 - 电机驱动。如同今天的家用机器人助手一样,电驱动的尺寸持续缩小,同时性能也在提高。
在本文中,我将回顾真空机器人的主要特点和当前趋势,以及电机驱动如何帮助满足这些要求。
展望未来,预计真空机器人将变得不那么笨拙(换言之,不那么容易迷失方向)且运行更快。设计尺寸也将继续缩小,使他们能够清洁诸如厨柜或低间隙家具之类的狭窄部位。
扫地机器人设计挑战
电池寿命和可靠性是真空机器人面临的两大设计挑战。大多数扫地机器人都是电池供电的,并从电源座充电。扫地机器人的典型框图如图 1 所示。
图1:真空机器人的部分
电机是扫地机器人的重要组成部分。如何驱动电机以及使用何种电机驱动决定电池寿命和可靠性。
让我们回顾一下控制扫地机器人消耗的大部分功率的主要系统模块、所涉及的主电机,以及确定哪种电机驱动将控制并降低功耗的系统要求:
我提及的大多数电机都是有刷电机,RMS电流额定值从 1A 到 3A 不等,
在前几代扫地机器人中,跨分流电阻的外部电流感应处理输出电流的监测和感应。这些分流电阻器体积大,价格昂贵,占用了电路板上的大量空间。使用外接笨重的高值分流电阻也会增加功耗,从而减少机器人的电池使用时间。
图3所示为早期一代扫地机器人的框图,其中DRV8870需要外部分流电阻来感应电流,而外部放大器则需要向MCU发送反馈。这需要额外的电路板空间,增加成本,并增加了布线复杂性和维护。
将DRV8870替换为DRV8874或DRV8876无需感应电阻和放大器,因为电流感应反馈在内部发生,如图 2 所示。
图2:驱动双向电机,将 DRV8870 替换为 DRV8874 或 DRV8876 的示例
图 3 所示为 DRV8870 和 DRV8876 之间分流电阻尺寸的减小。
图3:DRV8870 和 DRV8876 的外部分流电阻尺寸
如果电机需要为双向型(如在车轮或主刷电机中),则驱动需要两个输入(N1和N2),以使用两个MCU管脚驱动电机。
扫地机器人还具有单向侧刷。使用单向驱动时,DRV8874或DRV8876只需要一个输入管脚(EN管脚),从而减少 MCU 引脚,如图 4 所示。
图4:使用 DRV8874 或 DRV8876 驱动单向电机
DRV8874 和 DRV8876 具有多种优势,可延长电池寿命和可靠性。集成电流感应无需外接分流电阻器,节省了材料成本和空间,同时显著减少了设计工作量。
电流感应的增加也无需用于反馈的外接增益放大器。这些器件的低睡眠电流和无庞大的分流电阻有助于降低功耗并延长真空机器人的电池寿命,而内部电流感应可实现主动失速监控,以确定电机是否卡在某个位置,或者是否有车轮老化或磨损。要了解有关内部电流感应和IPROPI的更多信息,请参阅技术文档[1]。
DRV887x系列有刷电机采用 Pin-2 管脚 RDS(on) 可扩展型,可覆盖高达 10A 的宽范围峰值电流。DRV8876采用3mm×3 mm四方扁平无管脚封装。
随着扫地机器人的实用性增加,它们的功耗和再充电所需的时间也增加。通过添加集成功能,DRV8876 和 DRV8874 可在节省空间和成本的同时降低总体功耗,从而有助于解决公用事业面临的挑战。
其它资源