• 2019-6-5

    TPS23754输出短路问题分析及解决方案

    作者:Binbin Wang/Wilson Guo/Given Ding 摘要 TPS23754 是一款集成DC/DC控制器的高效PD芯片,可以支持IEEE 802.3at标准,最大输入功率可达30W。其主要应用场景包括无线接入点,安防摄像头,IP电话等。该芯片支持反激和有源钳位正激两种拓扑,用户可以根据自身需求选择相应的拓扑。本文针对 TPS23754 ,简介其应用方式以及针对应用中出现的输出短路无法恢复问题进行了分析并提出了解决方案。 1.典型应用简介 PoE (Power Over Ethern...
    • 2019-6-5

    OPT3004 在电池供电camera中 的应用

    Betty Guo 在电池供电的应用中,功耗是非常重要的指标。电池供电的Camera中通常会使用两颗MCU来实现,一颗超低功耗的MCU处于长期工作状态,主MCU处于休眠状态。当外界环境发生变化时,比如白天切换到夜晚或人员走动时,传感器会反馈外界环境信息给超低功耗的MCU,超低功耗的MCU会根据传递的信号唤醒主MCU进行工作,配置图像采集sensor,从而节约能效。 传统的长供电的摄像机应用中,多使用低成本的光敏电阻或光敏二极管作为光感元件。主MCU根据sensor采集的图像进行成像配置,同时光敏...
    • 2019-6-5

    TI PD解决方案在安防市场的应用

    POE即Power Over Ethernet, 是指无需使用额外电源线而通过以太网网线供电的方案。此方案广泛应用于安防摄像头, 网络视频存储等场合。POE标准的发展过程经历了2003年IEEE 802.3af标准的发布,2009年IEEE 802.3at的发布,以及2018 年IEEE 802.3bt标准的发布。在POE的系统架构分为PSE (Power Sourcing Equipment) 和PD(Power Device) 两部分. IEEE 802.3af(我们常称其为Type1)对应...
    • 2019-6-5

    同步网络高性能线卡的应用

    在分布式网络中,由于网络传输时延的不确定性,导致采用网络命令触发的同步精度差;同时,由于分布式网络各节点位置的分散性,不适合采用各节点硬件同步提供高精度的同步触发。基于时间信息的同步触发方式特别适合于分布式远距离同步系统,其触发方式灵活,不受距离的限制。 同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。IEEE1588v2是统一提供时间同步和频率同步的方法,能适合于不同传送平...
    • 2019-5-16

    有关数字隔离器的七大设计问题

    作者:德州仪器Luke Trowbridge 您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区 的反馈,我们搜集并整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解。 1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么? 基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik...
    • 2019-4-25

    新汽车信息娱乐系统中音频放大器的几个关键设计考虑因素

    作者:德州仪器 Gregg Burke 您是否了解所有融入当今新车的最新技术?这些技术振奋人心,其中一些技术甚至应用于入门级和经济型车辆中: 自动制动汽车的带紧急制动系统的前向碰撞警告可避免前方汽车突然停止时发生追尾事故。 可自动将汽车完美送回纵列式停车位的高级驻车引导系统。 车道保持辅助技术可让您的座椅振动,提醒您正通过车道漂移;它甚至可自动控制驾驶,以确保您的汽车保持在白线内。 新的信息娱乐系统(图1)处理目前车辆内的导航、音乐、广播和流媒体服务。客户主要购买的是中档或入门级汽车,...
    • 2019-4-25

    TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案

    作者:Wiky LiaoTWS(True Wireless Stereo, 真无线立体声)蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机 – Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局...
    • 2019-4-18

    您的收发器能在户外正常通信吗?

    作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。 那么,您如何确信您的RS-485收发器能够应对高电压浪涌事件? 为帮助工程师确定系统的浪涌保护等级,国际电工委员会设立了IEC 61000-4-5浪涌标准。IEC 61000-4-5标准对户外通信应用至关重要,如远端射频单元、空调单元和互联网协议(IP)监控摄像头。 为确保您的系统能够...
    • 2019-4-8

    集成式射频采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作

    作者:德州仪器高速数据转换器应用经理Matthias Feulner 最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的 AFE7444 和 AFE7422 设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些功能从系统概念来看变得日益普及,如多功能阵列,大型相控阵天线的不同子阵列可配置为根据情况或任务需要而执行多种功能;这包括雷达、通信或电子战(EW)功能,如图1所示。 图 1 &...
    • 2019-3-28

    TUSB9261 -- USB3.0转SATA接口桥接芯片 烧录指南

    作者: TI 工程师 刘靖伟 Steven Liu TUSB9261 是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,其相关的参考资料如下: http://www.ti.com/product/TUSB9261 在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要 TUSB9261 和USB口设计正确,。特别是在板子设计调试时,需要直接通过板载的方式直接进行SPI flash 烧录的时候,可以按照下述的步骤来进行。从板卡角度...