• 2019-8-21

    TI eSMO 库 Fsmopos 和 Gsmopos 参数解析

    在电机无感控制算法方面,TI提供了eSMO滑模观测器来计算电机转子角度。在应用方面,TI提供了eSMO lib文件和相关文档说明eSMO的使用,但是在使用过程中,可能没法从相关文档上理解Fsmopos和Gsmopos的含义,不方便调试。因此本篇主要推导 TI eSMO电流计算公式,并导出Fsmopos和Gsmopos(分别简称F和G)公式,同时我们可以从推导出的公式看到TI 的计算和其他F和G的计算方式的差别,加深理解和熟练应用。 PMSM在静止、坐标系下的数学模型如下: L表示...
    • 2019-8-15

    用SFRA和Compensation Designer让控制环路设计更简单

    1、什么是 SFRA 和Compensation Designer? SFRA (Software Frequency Response Analyzer)是TI开发用于系统频率响应分析的软件库。可识别高频功率系统,分析系统闭合环路的开环特性,从而用户可根据得到的幅、相频率特性曲线来评估系统性能。 Compensation Designer与 SFRA 配合使用,用户可设计并优化所选补偿器的参数,界面会显示Plant, Open Loop 和Compensator的频率响应曲线 2、用 SFRA 和Co...
    • 2019-7-8

    无刷直流电机的超前角/导通角

    作者:戴观祖Garrick Dai 在无刷直流电机BLDC控制里,无论是对带传感器还是无传感器电机,经常会用到Lead Angle,即超前角/导通角。因为电机线圈是感性负载,所以相对于线圈上的加载电压,线圈里的电流会有一定的时延,从而影响电机的效率和产生噪音震动等。对于BLDC的梯形波/方波控制,调试并选取合适的超前角能在不改变基本控制算法的情况下,明显提升电机控制的效率和震动噪音水平。特别对于带传感器电机,控制时序里的超前角相当于调整电机内部的传感器位置,从而通过用简单易行的软件方法到达了不方...
    • 2019-5-17

    对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案

    作者:德州仪器 Brett Barr 电动工具中直流电机的配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更高效的无刷直流(BLDC)解决方案转变。斩波器配置等典型有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用与否实现一个或两个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三个半桥或至少六个场效应管(FET),因此从有刷电流转向无刷电流意味着全球电动工具FET总区域市场增长了3到6倍(见图1)。 图1:从有刷拓扑转换到无刷拓扑意味着FET数量出现了6倍倍增 但BLDC设计在这些FET...
    • 2019-1-9

    All about motor rotor position feedback

    作者: TI 工程师 戴观祖 Garrick Dai 电机转子位置检测一般来说有两大用途— 一是系统整体需要电机转子位置信息来实现精确的位置环控制,比如伺服、数控机床或机器人等,另一是电机控制本身需要,比如对于 无刷直流电机 就必须检测转子的位置,以便对定子电流进行换向,才能使转子连续向一个方向转动以及达到最佳效率。当然也可用于计算电机的实际/物理转速。转子位置检测精度和可靠性对于系统的位置环亦或电机控制来说至关重要,本文依次按照成本和性能总结5大较为主流的方案,重点介绍工业广泛应用的...
    • 2018-11-7

    通过电源模块提高电动工具设计的性能

    电动工具 、 园艺工具 和 吸尘器 等电器采用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电机驱动器。这些工具使用 有刷直流 (BDC)或三相 无刷直流(BLDC)电机 。BLDC电机的效率更高、维护少、噪音小,且使用寿命更长。 驱动电机功率级最重要的性能要求是尺寸小、效率高、散热性能好、保护可靠、峰值电流承载能力强。尺寸小,可在工具内实现灵活的功率级安装、更好的电路板布局性能和低成本设计。效率高,则可最大限度地延长电池寿命并减少冷却操作。可靠的操作和保护可延长使用寿命,有助于提高产品声誉。 为在两个方向上驱动BDC电机...
    • 2018-8-20

    AGV 系统架构以及TI 对应参考设计方案介绍

    AGV(Automatic Guided Vehicle)即无人搬运车,一般通过地面二维码或者地磁通道预先设定好路线,小车可以根据预先设好的路线自动导航完成仓储搬运工作,可以大大降低物流公司和生产公司的人力成本,目前越来越受到大家的关注。 无人搬运车 无人搬运车的整个系统看起来非常复杂,但是我们可以把它分解为几个部分来分析,如下图所示,首先小车行走需要扫描二维码或者利用地磁,以二维码方式为例,小车底部会存在一个相机进行二维码扫描,目前常用工业相机来实现这一功能。扫描到二维码信息以后小车会将信息...
    • 2017-12-27

    通过电源模块提高电动工具设计的性能

    使用 电动工具 、 园艺工具 和 吸尘器 的家电使用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电动机驱动。这些工具使用 有刷直流 ( BDC)或三相 无刷直流(BLDC)电机 。BLDC电机效率更高、维护少、噪音小、使用寿命更长。 驱动电机功率级的最重要的性能要求是尺寸小、效率高、散热性能好、保护可靠、峰值电流承载能力强。小尺寸可实现工具内的功率级的灵活安装、更好的电路板布局性能和低成本设计。高效率可提供最长的电池寿命并减少冷却工作。可靠的操作和保护可延长使用寿命,有助于提高产品声誉。 为在两个方向上驱动BDC电机,您需要使用两个半桥(四个金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET))组成一个全桥。要驱动三相BLDC电机,需要使用三个半桥(六个MOSFET)组成一个三相逆变器...
    • 2017-12-6

    集成智能——第1部分:EMI管理

    作者:Krushal Shah 智能集成电机驱动器和无刷直流(BLDC)电机可以帮助电动汽车和新一代汽车变得更具吸引力、更可行及更可靠。 图1所示为集成电机驱动器结合驱动电机所需的一切要素,如场效应晶体管(FET)、栅极驱动器和状态机。集成避免了电线从电子控制单元(ECU)到电机的布线距离过长,并还具有更小印刷电路板(PCB)尺寸和更低整体系统成本的优点。 BLDC电机在汽车应用中提供的优势包括效率、紧凑的尺寸、更长的电机寿命和电池寿命、更安静的车内体验以及更好的EMI性能。 &...
    • 2017-8-7

    DRV8711 预驱动错误保护误触发解决方案

    DRV8711 是一款有微步功能的步进电机控制器,芯片内部集成了微步分度器,通过配置最高可以支持1/256微步,极大的降低了MCU端的设计难度。为了降低电流波形失真,得到更平滑的电机运动效果,芯片除了支持快衰减模式和慢衰减模式以外,还支持自动混合衰减模式和自适应消隐时间功能。同时芯片内部有丰富的保护机制,如过流保护、短路保护、欠压锁定保护、过温保护和预驱动错误保护,并且有一个FAULTn引脚来表明故障情况。但是当母线电压较高和layout做的不好时,会导致PDF(pre-driver)误报错,使得芯片锁定。本文根据预驱动错误的产生原理,对驱动等效电路进行分析,给出了预驱动错误保护误触发的解决方案。 图一 图一为 DRV8711 电路的原理图,芯片内部会进行预驱动错误判断,即当下管关闭期间...