便利性与高效率,可穿戴技术所带来的增值

随着物联网 (IoT) 的持续发展,可穿戴电子产品所能提供的价值也逐步增加。传统意义上,标准型腕表是可穿戴设备在发展初期的代表性产品。如今,这些腕表不仅能够显示时间,还逐渐开始与用户周围的环境进行交互。健康与健身领域是可穿戴设备所瞄准的首批市场之一,通过其内置的加速计,这些设备能够分析用户的运动情况。这项技术为可穿戴设备增添了新的乐趣,但是无线连接技术的应用更是进一步丰富了设备的功能,同时也为其带了更多的价值。可穿戴手表与腕带之间可无线连接,用于监视用户的心率。这意味着,可穿戴设备能够帮助用户更深入地了解健身的效果。

随着联网节点数量的增加,可穿戴设备得以开始发挥更多的奇妙作用。突然间,手表可以用来提醒用户定期为植物浇水,或者在用户饲养的宠物偷偷跑出家门时及时发出警报。现在,虽然可穿戴设备的外形和大小没有太多的变化,但是其功能却在不断地增加。通过近场通信 (NFC) 或蓝牙低功耗(BLE)技术,可穿戴设备不仅可以直接与手机等等具有更复杂节点的设备连接,以充分利用其增加的计算能力,同时还能够借助设备的Wi-Fi功能,通过云端与世界上任何的一个节点互连。如此一来,用户就可以利用这个功能与其它设备互连,例如可以向用户报告非法闯入行为的Wi-Fi安防系统,或者通过电子邮件与其他人进行联系。

毫无疑问,可穿戴设备能够为用户带来更大的便利性,甚至帮助提高用户的工作效率,然而,可穿戴设备的开发仍然面临着很多挑战。首先,这些设备通常由电池供电,如果只用于计时,电池完全可以很好地维持运行。但如果要进行无线数据传输或其他大量数据的处理,电池的使用寿命就会大大减少。其次,可穿戴设备还面临着另一个巨大的开发难题,那就是在狭小的空间内实现全功能的电气设计。无论如何,要把一台小型计算机置入到手腕上,操作空间是十分有限的。

 TI的超低功耗MSP430微控制器能够极大地减少可穿戴设计中遇到的难题。这款微控制器的特点是集成了模数转换器 (ADC)分段LCD控制器以及其它组件,有助于减小可穿戴设备的尺寸并降低设备成本。同时,借助高效的电源管理以及运用低功耗软件可控模式,其优化的外设和微控制器内核能够大大减少系统功耗。最值得一提的是CC430片上系统 (SoC),通过将MSP430 MCU与CC110L Sub-1 GHz射频的结合,进一步简化开发流程并减小可穿戴设备的尺寸。

对与那些计划开发一款可穿戴电子产品的工程师而言,TI的eZ430-Chronos为他们提供了最佳的选择。只需几分钟的时间,用户就可以无线的操控计算机演示,或者连接到胸带以监视心率。这是一款主要针对腕表式可穿戴应用的无线开发套件,提供了开发过程中所需要的全部组件。

阅读更多关于可穿戴设备的相关信息:

  • ”随着联网节点数量的增加“最近就看人讨论这个和未来的大数据,现在可穿戴和一些智能家居的联网操作,越来越方便人的生活,随之来的数据以及安全也越来越明显

  • 完善的开发平台给可穿戴设计的快速实现提供保障,低能耗将是可穿戴产品的关键要素。TI开发套件提供了很好解决方案。

  • 可穿戴设备面临产品可靠性、信息安全性、待机时间、界面可操作性等方面的问题,目前可提升的空间还是蛮大的

  • eZ430-Chronos,为这个智能手表提供高稳定度的处理器,低功耗是最主要点。CC430片上系统 (SoC)无线系统。一整套的方案。

  • 以前到现在似乎成功人士比较倾向佩带昂贵的指针表,象征者身份,可是现在有了智能手表带上后不再是身份的象征,而是电子科技爱好者的显示,而且还有助于健身活动,真的,本来并不喜欢手表的,现在有机会一定要有一款。

  • 基于TI的eZ430-Chronos的可穿戴既可以满足供电的问题,低功耗控制器,丰富的接口,可以轻松利用网络、蓝牙等通信方式,组成时时的平台,为需要着带来便利。未来发展趋势是基于云计算的物联网,但是在便利的同时,每天戴上这些设备的话,辐射问题也令人担忧。

  • 感觉还挺不错的,可穿戴设备最重要的就是待机时间长,克服了这一点成功了一大半

  • 手机提醒用户浇水,手机帮助用户深入了解健身效果。我感觉为了提升体验和构建生态链,未来要多和专业智能家居公司以及医疗企业或医院合作,比如手机直接和开发自动浇花设备和宠物喂粮设备进行“通信”,智能设备直接执行相应任务。把个人的健康信息在许可的情况下发给医院或健身中心,帮助分析健康情况和制定健康计划

  • 感觉现在智能硬件如雨后春笋呐。“大众创业,万众创新”生逢其时!硬件创客可以以较低的成本获得器件,较短的周期完成开发;加之,人们生活水平的提高。那么市场需要这样的智能产品,而市场竞争有倒逼开发者创新出更加实用且智能的产品,这样形成一个正反馈!

  • 可穿戴设备功能越来越多,体积越来越紧凑,对续航能力、可靠性、安全性提出了更高的要求,很期待以后的产品

  • 一个新事物的潜力谁都无法进行定量估计,拿可穿戴而言,现在多数还是手环手表,

    希望在TI芯片和开发工具的支持下,让更多的人参与进来丰富可穿戴产品的多样化,

  • 可穿戴设备的供电确实是个问题,想解决这个问题,一是要低功耗,省电时间才能使用时间长,二是解决充电问题,可以做到无线充电这类,晚上摘下来就可以轻松充电,这样才能方便的使用。

  • 把生活中的应用表现在手表中,手表进行提示家里的一些事情,功耗很低,感觉很有应用价值。

  • 可穿戴设备的最大优势是便利、高效率和低功耗, TI的超低功耗微控制器能很好的解决了这方面的问题。

  • 今天EEPW在线研讨会上面的MSP432内核不错,特别是一些计算和数据处理较多的应用