当你想到可穿戴产品时,浮现在你脑海中的是什么样的景象呢?也许是一个年轻女性在长距离奔跑中随时跟踪跑步的英里数。也许是一个中年人在健身游戏中随时查看下一个动作。或者是一名独自生活,想要生活能够自理的年长者。你是不是对最后一个情景感到有点儿惊讶呢?
在考虑老年人看护方面的其它可替代选择时,可穿戴技术表现出大量的商机。在认识到这一需求和商机后,Chris Skalka将他的创客才能付诸实施。用于年长者看护的老年人资产跟踪器 (EAT) 在老年人的运动速度突然加快,或发生“自由落体”时进行侦测,并且通过文本信息通知预先设定的亲属。此外,这款设计在器件的侧面特有一个按钮,自动唤醒系统,并将GPS坐标发送给设定的号码。图1中显示的这个可穿戴设备在使老年人亲属安心的同时,也使得年长者的生活能够自理。“我觉得这个设备不同于大多数目前的资产跟踪器,这是因为它使得用户能够提供他们自己的SIM卡/手机套餐,并不是通过资产跟踪器来强制定制一个服务套餐”,Chris说。
在设计器件时,Chris已经想到了控制器。“我曾经就职过的一家工程公司将他们的大多数设计的重点放在了TI的超低功耗MSP430G2553 微控制器 (MCU) 方面,所以我用一年的时间深入研究了MSP430 MCU,并把学到的知识融入我个人的电子器件项目中。”
Chris知道,如果控制器只在跌倒事件发生时才激活的话,他就需要一个支持较长空闲时间的控制器。Chris解释说,“[MSP430 MCU] 的低功耗架构非常适合于大部分时间处于深度睡眠状态的资产跟踪器。
价格低廉且随手可得的开发板使我能够在制造定制印刷电路板之前非常快的进行原型机设计。“
为了使MSP430 MCU的架构变得更加完整,Chris选择了SN74LV4052A复用器和TPS79333低压降稳压器。借助这款复用器,Chris能够将MSP430 MCU上的一个硬件UART变为4个UART—对于这么小巧而又复杂的器件来说,这可真是一件了不起的事情。在谈到为什么使用TPS79333时,Chris说到,“[这款LDO] 现在已经成为我的必备LDO。它价格不高、小巧,对于低功耗运行是再合适不过了。”
那么Chris下一步要做什么呢?住宅改进与提升—我们谈的可不是修理厨房水槽。“我已经研究ESP8266 Wi-Fi模块有一点时间了—所以,我将有可能将这个模块应用到我住所内的某些类型的传感器网络中。”除了是一名资深的设计人员外,Chris还是一名狂热的标靶射击爱好者、家庭酿酒师、焊工和园艺师。
老年人资产跟踪器在Hackaday上赢得了“Bluefruit LE Sniffers”奖。你可以在他的Hackaday简介中找到与Chris Skalka和EAT相关的更多信息。
其它资源
原文链接:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2015/08/12/maker-s-wearable-design-gives-senior-citizen-s-both-care-and-independence
之前就考虑过这个课题,我的想法是通过智能算法计算出老人跌倒和出现意外的情况,然后进行报警,包括设备自身的声光报警,并利用蓝牙或者WiFi向附近的基站发出信号,能够给在最近的公共机构发出求救信号,附近的公共服务机构包括,医院、政府机关等,在这些公共机构和沿路的地方设定传输基站,平时设备一定要低功耗,保持设备能持续续航
对此类产品的设计,在跌倒事件发生后通知特定人是个好想法。可是意外的发生,首先考虑的应该是附件可以取得的帮助,以让老人的险情获得最及时的解除,在附件无法取得帮助时,再才是远距离的帮助。觉得此类设计是不是可以从获得帮助的距离上来设立优先等级,效率会更高更实用。
看到图片里这板子,感觉零件间的间距有点大。个人建议最好在画的小一点,让老人更便于携带
我倒是觉得这个作为一个单独的可穿戴产品不是很合适,可以集成在智能手表上,另外,可以增加一键求救功能。
如果只是判断加速度虚警率可能会很高,要是能配合身体状况监测可能效果要更好。
可以设计一个“防老人摔倒自救装置”,也可拓展成“探险自救装置! 个人觉得潜力巨大!
老人和小孩这两大市场目前已经表现出来了,一个是安全,一个是健康。对于老年用户,易操作也是个难题,再有,自救,比如这提到的跌落,万一没事,而操作又过于复杂,就可能浪费公共资源了
仅仅只靠一个运动速度加快来判定老人是否有状况 ,,个人觉得这的确不好,,正如楼上说的 ,,这会有很高的虚报情况,而这仅仅只是监测老人情况的以方面情况,还有很多除摔倒之外的情况没能注意,如果能够把这些资源整合到一起,会更好,不然的话,个人觉得,白瞎了这么多模块。。
一方面,老人非常需要智能辅助设备,在紧急情况下可以报警或者作出辅助。另一方面,智能设备的接受门槛比较高,老人对于智能设备的使用可能会比较困难。因此,在老人可穿戴智能设备市场,应当充分考虑智能性和可用性。
集成在智能手表上比较合适,另外可以加上一键求救功能
这个方案,可以扩展的东西很多
可穿戴设备越来越普及,同时对功耗的要求也越来越高。TI的msp430以及低压降稳压器产品近乎完美地解决了这一难题,是可穿戴设备的一个非常好的选择。
支持一下
对老年人来说,睡眠应该是比较重要的,可穿戴的设备去追踪睡眠的情况,及时发现问题,应该是比较好的方向
这个想法真的很好啊,可以利用GSM信号随时关注老人,但是这个产品能做得小巧吗?