• 2019-7-3

    实时控制器获得新的连接功能

    在当前工业领域,适用于各种电机驱动、工厂自动化和高功率电网应用的有多种解决方案和架构。其中许多都具有可靠的性能和连接,但却价格昂贵,因为它们可能具有复杂的设计和高昂的成本,而且为了满足系统的需求往往还需要多个芯片。在不断变化的市场中,设计差异化固然重要,但效率和性能对于产品的生命周期以及企业最终的长期可持续发展却更为关键。 您可能会问自己,“我如何在竞争中取胜?”或“什么是帮助我维持业务和实现未来发展的理想选择?”问题的核心在就于集成功能,...
    • 2019-6-5

    MSP430G2755 Main Bootloader UART 移植指导

    作者:Terry Han 摘要 TI 的MSP430支持在主程序中加载Bootloader的方式进行在线升级操作,通过在线升级功能,客户可以通过外部处理器随时更新MSP430内部的程序及Bug 的远程修复。同时TI也提供了基于 MSP430G2553 的参考代码,本文详细的介绍了如何将 MSP430G2553 的Bootloader移植到 MSP430G2755 中,使用MSP 430G2553 Host对 MSP430G2755 Device进行的升级操作。 本文基于MS430G2755为目标升级对象,详细...
    • 2019-5-15

    电机控制软件开发套件启动新设计

    作者:德州仪器马达控制解决方案全球业务经理Chris Clearman C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制。这些不同的要求需要多种解决方案,而德州仪器多年来通过其数字电机控制库、 controlS...
    • 2019-5-13

    集电容式触控和主机控制器功能,节约时间、成本以及电路板空间

    作者:德州仪器Ali Anwar 工业设计比以往任何时候都发展地更快,以提供美观和可靠的人机界面(HMI),特别是在家电和楼宇安保系统中。机械按钮和旋钮正在让位于电容式触控,德州仪器的CapTIvate™电容式触控传感微控制器(MCU)正在引领这类用户体验革命。 新型 MSP430FR2675 和 MSP430FR2676 器件将有助于通过电容式触控扩展您的设计,同时节省时间、电路板空间从而降低成本节省。以下是对CapTIvate优势的快速概述,特别针对这两款新器件: 便于使用:通过...
    • 2019-1-10

    MSP430 FR2xx系列 MCU BSL与MSP432 P系列MCU BSL对比汇总

    作者:TI工程师 Stanford Li 引导加载程序 (BSL) 是内置到 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 中的应用。借助该应用,用户可以与 MCU 通信,以便从其存储器中读取数据或向其中写入数据。该功能主要用于在原型设计、最终生产和服务期间对器件进行编程。可以根据需要修改可编程存储器(闪存或 FRAM)和数据存储器 (RAM)。不同的 BSL 可提供与之通信的不同外设,例如 UART、I2C、SPI 或 USB。本文将对MSP430 FR2xx系列MCU与MSP432 P系列MCU的B...
    • 2018-12-28

    F28004x在线调试复位后程序无法运行问题分析

    作者:TI 工程师 Aki Li, Ricky Zhang 问题描述:F28004x在线调试,如果利用CCS进行reset复位后,点击run/resume程序将停留在0x3FB02A 而无法继续运行, 而需先点击restart,程序方可正常运行。原因在于F28004x在仿真状态下的引导模式(Emulation Boot)尚未配置,因而无法顺利完成引导过程,而CCS的restart功能可以屏蔽芯片的引导过程,使得程序自动跳到main()函数入口。具体分析此问题之前,有必要了解下芯片在复位后的引导过...
    • 2018-11-27

    MSP430G2755 Main Memory Bootloader UART 移植指导

    TI 的MSP430支持在主程序中加载Bootloader的方式进行在线升级操作,通过在线升级功能,客户可以通过外部处理器随时更新MSP430内部的程序及Bug 的远程修复。同时TI也提供了基于 MSP430G2553 的参考代码,本文详细的介绍了如何将 MSP430G2553 的Bootloader移植到 MSP430G2755 中,使用MSP 430G2553 Host对 MSP430G2755 Device...
    • 2018-11-27

    MSP430FR2633触摸芯片如何选择TVS管

    TI的触摸芯片 MSP430FR2633 触摸方案可以支持接近感应, 一般情况下,接近感应的PCB Sensor会放到靠近机器外壳的地方,在产品的EMC测试中会进行抗静电测试,TI的触摸芯片本身可以支持较高的抗静电性,如果要提高这个抗静电线,则需要在接近感应引脚上再并联一个TVS,来增加产品更高的抗静电能力。  ...
    • 2018-10-31

    基于C2000的软件串口(SCI)实现方法

    作者: TI 北方区工程师 Young Hu 和 Jingyuan Zhao 相关代码下载链接: (请访问站点以查看此文件) 引言: C2000 Piccolo系列MCU芯片内部一般都集成了1-2个硬件SCI (UART) 。有时出于成本或者Layout面积的考虑,只能选择小封装或资源较少的型号,那么就会出现硬件SCI不够用的情况。这时便可使用...
    • 2018-10-31

    在C2000上使用GPIO模拟I2C通信

    作者:TI 华北区工程师 Brian Wang 和 Young Hu 相关代码请点击以下附件下载: (请访问站点以查看此文件) (请访问站点以查看此文件) 引言 I2C作为一种简单的数字通讯方式,仅需要两根数据线就可以完成近距离主机(Master)与从机(Slave)之间的通讯,节省了MCU引脚以及额外的逻辑...