• 2017-8-7

    C2000浮点运算注意事项——CPU和CLA的差异及误差处理技巧

    C28x+FPU架构的C2000微处理器在原有的C28x定点CPU的基础上加入了一些寄存器和指令,来支持IEEE 单精度浮点数的运算。对于在定点微处理器上编写的程序,浮点C2000也完全兼容,不需要对程序做出改动。浮点处理器相对于定点处理器有如下好处: 编程更简单 性能更优,比如除法,开方,FFT和IIR滤波等算法运算效率更高。 程序鲁棒性更强。 一、IEEE754格式的浮点数 C28x+FPU的单精度浮点数遵循IEEE754格式。它包括: 1位符号位:0表示正数,1表示负数。 8位阶码 23位尾数 31 30 23 22 0 ...
    • 2017-7-1

    在空间有限的嵌入式应用中增加性能

    感应应用的物理体积越来越小。无论您是设计出需要在工厂中收集的远程工业传感器节点(图1),抑或是下一个智能穿戴式设备的传感器,空间正成为一种稀缺资源。 另一方面,对于在微控制器(MCU)或系统级本地可用的集成和处理的需求越来越多。将来自机架或测试台的离域测量直接插入节点,结合先进的处理功能,以支持本地分析,使远程节点能够做出更及时和明智的决策,最大限度地减少通信延迟并减轻通信链路的不可用性。 这两种趋势——物理尺寸减小,更多的集成——具有同等吸引力,但并不总是相辅相成。嵌入式应用程序开发人员的挑战是挑选正确的产品,以适应其物理体积和计算方面的约束。 图 1 :空间受限的工业无线传感器节点 MSP432™MCU系列采用生产就绪的80管脚球栅阵列...
    • 2016-12-21

    Value line MCU 为个人电子产品带来更多模拟器件

    对于消费者来说,很难找出许多个人电子设备如电动剃须刀和牙刷之间的差异,这些电子设备挤满了商店的货架或布满互联网购物网站的页面。 决定购买哪种产品通常需要快速审查产品的电池寿命、高级功能、耐用性、多功能性和其他品质。为了从众多竞争设备中脱颖而出,一些制造商正在转向使用新的微控制器(MCU),这些微控制器集成了精确控制许多个人电子设备核心的微型电机所需的所有资源。 当然,低功耗是绝对要求,因为剃刀、牙刷等操作可不用充电电池。其中一些新的MCU,如TI的 MSP430FR2311 MCU,集成了一个高性能的模拟前端,包括几个标准运算放大器及一个很少发现集成到MCU的超敏感的低电流互阻抗放大器(TIA)。 集成所有这些资源,及模数转换器(ADC),保持功耗降低,且TIA对个人电子设备真正有用...
    • 2016-12-8

    如何使用MCU构建智能恒温器 —— 通过7个步骤可实现目标!

    第 1 步 —— 一个有关想法和期望目标的短故事 由TI 系统工程师Britta Ruelander和Bhargavi Nisarga共同撰写 如何开始 当TI的 超低功耗微控制器 (MCU)业务起步时,我刚大学毕业,我发现我对于微控制器的特性和功能有很多疑问。我开始与更多有经验的同事定期讨论,以更好地了解MCU的功能及其典型用法。过段时间后,我意识到我可以分享我的学习经验,因此其他MCU新手可从我收集的信息中受益。而且,此博客系列是我与同事一起撰写的! 为什么又是一篇智能恒温博客? 我们想要专注于大多数人都熟悉的最终应用,但想要更好地了解如何使用MCU来实现。我们选择了智能恒温器终端应用程序,因为它涉及不同级别的细节和复杂性...
    • 2016-11-29

    利用MCU实现语音识别?MSP432能做到!

    在万物互联的世界中,越来越多能够理解语音内容的电子设备逐渐进入我们的视线。在智能手机、平板电脑和笔记本等拥有Siri或Cortana应用程序的设备中,语音识别能够帮助用户搜索答案或控制周围的电子器件等。虽然这些应用程序让人眼前一亮,但是它们却占用了大量的处理能力和内存。所以,人们对于微控制器(MCU)因过小而无法识别语音的误解也就不足为奇了。 没错,MCU的低功耗和小尺寸设计虽然使它不足以理解全部语音内容,不过对于小型低功耗的嵌入式应用而言,也许只需识别几个定义明确的短语就大功告成了,例如“给我的咖啡加热”或“关灯”等。最近,德州仪器(TI)在CES上所展示的低功耗 MSP432 ™ MCU上演示了这个功能。 TI还发布了一个用C语言代码编写的...
    • 2016-11-11

    MCU对健康监测设备的影响

    几年前,腕带尺寸的健康监测器在现场爆炸时,健身产品市场受到了冲击。然后,智能手表出现了,智能手表能够收集更高级的健康相关数据。现在,远程医疗变得日益流行。事实上,有人说很大程度上依靠远程健康监测设备的远程医疗,在未来降低医疗成本方面具有巨大的潜力。 因此,随着健康监测器市场逐渐升温,需要具有功能和资源特殊结合的微控制器(MCU)来简化产品开发,提供这些设备所需的质量。开发人员“必备”列表首先肯定是高度集成,因为大多数健康监测器是非常小的设备,这意味着MCU和相关电路必须具有非常小的形状。 包括TI的新 MSP430FR2311 MCU在内的新MCU集成比过去典型MCU更多的功能。新集成功能包括具有几个标准运算放大器的模拟前端,能够将非常低的电流转换为电压信号的极低功率跨阻放大器...
    • 2016-11-8

    体积虽小但功能强大

    现如今,随着内存和引脚数的不断增加,我们有时会听到有人问及为什么还要继续开发和推出内存低至几千字节(KB)的微控制器(MCU)。答案其实很简单。有数百项应用可以通过采用低功耗MCU来取代标准逻辑或其他模拟电路而受益。通常这些基于MCU的解决方案能够带来新的功能和灵活性,为设计创造附加值。 例如,我们可以将温度传感器连接到模数转换器(ADC),借助几行控制代码,即可构建一个简单的温度控制器。下图所示的系统中采用了 LMT88 温度传感器和电位器,通过切换继电器创建一个简单的闭环开/关控制系统,从而来控制加热元件。 图1:简单温度控制系统的框图 通过将温度传感器改换为紫外光(UV)传感器,我们可以构建一个简单的UV曝光监测器,用于测量特定时段内的UV指数,或者借助简单的湿敏元件...
    • 2016-10-17

    【TI FAE 经验分享】C2000上电引导模式解析

    作者:TI FAE - Eric Ma 更多问答详情请参见原帖: http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/22790.aspx 在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片 > run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000的引导是怎么设置的。因此,在这里跟大家分享一下我对C2000引导模式的理解,希望对各位理解芯片从上电到跑到main这一段芯片运行情况有所帮助。 以C2000 Piccolo系列的引导模式为例...
    • 2016-8-24

    物联网、可穿戴设备和其他新型应用为超级敏感传感器创造需求

    物联网以及大量的脱机便携式设备和个人电子产品带来了许多新型应用,对下一代智能感应和测量技术创造了巨大的需求。这些应用有许多共同的要求,例如高敏感性、极低的电流探测与超低功耗——因为许多此类应用使用电池运行,外形尺寸非常小。 另外,许多先进的传感器和测量设备产生非常低的电流作为输出信号,最终必须进行数字处理。在处理之前,低电流信号必须放大,转换成电压信号,然后由模数转换器(ADC)进行处理,再输出到其他处理器上。大多数情况下,处理器为微控制器(MCU)。 大多数现成的运算放大器无法放大或转换上述新型传感器产生的低电流输出信号,因此最能满足这些应用需求的是互阻抗放大器(TIA)。不幸的是,许多分立TIA输入漏电流较高,这为TIA能够放大和转换成电压信号的电流设定了最低限制...
    • 2016-8-24

    空气质量检测器和烟雾探测器的新技术

    空气质量检测器并不新鲜。实际上,我们每个人脸上就有一个。不幸的是,我们的鼻子有时不可靠,因为无法探测无味的有害气体或者附近发生火灾时我们正在熟睡。 基于微控制器的空气质量检测器和烟雾探测器也已经出现了一段时间,但是现在新一代低功率、高度集成、高性能的微控制器与超级敏感的传感器结合,可以探测出住宅、办公室、工程和其他任何地方的最微弱的要害气体或烟雾微粒。 对于烟雾探测器等许多应用而言,这些新型微控制器基本上就是一个去掉光管的芯片探测器。对于其他需要连接探测一氧化碳等特定气体的专用传感器的其他应用,这些微控制器的高度集成使其成为成本效益极高的解决方案。 许多微控制器拥有集成存储资源,但是很少具有统一的单片存储器模块,来避免“RAM与闪存”架构的限制...