• 2016-6-27

    使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法

    在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。 在这篇博文中,我们将以 MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。 这篇博文重点讲述MSP432™ MCU的一些关键特性,您可以通过这些特性自定义ADC14的功率和性能: 可选参考 快速启动 可选时钟源 电源模式 最低电压1.62V 使用集成DC / DC驱动核心电压...
    • 2016-5-25

    你知道可以用一个单芯片实现电感邻近度感测吗?

    电感邻近度传感器可用于LC传感器附近金属的非接触式检测。这些电感式感测解决方案可以实现存在检测和工厂组装线上的任务计数,而不会受到油、水、污垢或尘土的非电感材料的影响。也许有一点你没有意识到,那就是超低功耗 MSP430FR6989 微控制器 (MCU) 包含一个集成式 扩展扫描接口 (ESI) 外设(可用作模拟前端 (AFE)) ,以便与PCB线圈直接连接,从而实现低成本和低功耗电感邻近度感测。 LC传感器通常用于与电感感测有关的应用。在用短脉冲为电容器充电后,LC传感器振荡,并且信号电压降衰减。由于金属内涡电流导致的能量吸收,金属物体会使得信号衰减得更快。这个更加快速的衰减可以实现传感器附近金属的检测。这个TI Design参考设计 TIDM-INDUCTIVEPROX 显示出需要在单芯片电感式邻近度感测实现方式中充分利用高级ESI外设时所需要的硬件和软件...
    • 2016-5-25

    MSP MCU I2C入门指南

    这是一份介绍性指南,指导你如何用超低功耗MSP微控制器 (MCU) 开始一个与I2C通信有关的项目: 简介 I 2 C(或称为I2C,集成电路总线)是一种两线制通信形式,主要用来在短距离、电路板间的应用中,实现微控制器与外设IC之间的低速通信。由于其采用范围很广,所以学习使用I2C与MSP MCU之间的通信已经在帮助工程师开发应用方面变得十分必要。通过使用一个超低功耗MSP MCU来访问和控制IC器件,这份指南提供了理解I2C协议并执行这一协议所需的工具与资源。 器件术语 驱动SCL时钟线路的器件被称为主器件,而对其进行响应的器件被称为从器件。在大多数应用中,MSP MCU为主器件,而外设IC为从器件,虽然有时候MSP器件是其它MCU或处理器的从器件。 物理总线...
    • 2016-5-25

    TI LaunchPad™ 中引入Sidekick基本套件

    针对TI LaunchPad™ 开发套件的Sidekick基本套件现在已对外销售,你正好可以在设计下一个项目时使用它。来自Seeedstudio的Sidekick系列套件用市面上很多常见微控制器开发套件,为用户提供了一个评估定制电路的快速方法。借助于所包含的Breadboard BoosterPack™ 插入式模块,这个常用面包板组件的扩展套件与TI LaunchPad匹配的非常好。Breadboard BoosterPack通过LaunchPad连接器为面包板提供所有IO,从而实现易用且可重复的电路生成。这个Sidekick是针对教室、工作台、实验室、编程马拉松和创客空间的出色电子元器件原型设计附件。 这个套件包含松散组件、电线,以及一个可以充分发挥TI...
    • 2016-5-25

    “触碰”电网基础设施空间

    不知你想过没有,电容触摸会在电网基础设施领域内的高压和高功率应用中发挥重要的作用? 虽然常见的人机接口系统 (HMI) 主要用于个人电子设备和家电市场,不过,在电网基础设施中,由于电容触摸技术变得必不可少,所以对于此类系统有着实实在在的需要。 让我们从最大的电网基础设施细分市场入手,即智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。 图1. 智能电表示例 在这些应用中,用电容触摸替代机械按钮能够解决很多问题: 大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等) 排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击...
    • 2016-5-20

    TI在2016年创客嘉年华上推出互联网篮球

    Launch Your Design with TI 近期是不是打算创造什么大事件?听我的,仔细看一看TI的创客和DIY社区就够了!用TI的低成本、在社区内提供技术支持的开发平台来开始你的设计。用我们基于微控制器的LaunchPad套件、由Sitara™供电的BeagleBoard和SimpleLink™ 无线连通性SensorTag,在数分钟内开始快速原型设计。 TI在2016年创客嘉年华上推出互联网篮球 2016年创客嘉年华(湾区)的倒计时已经开始,能够在TI展位上演示德州仪器 (TI) LaunchPad™ 开发生态系统 令我们激动不已!我们将在此次创客嘉年华2区的展厅内与 BeagleBoard.org 的展位比邻而居,相互配合,使整个活动更加精彩...
    • 2016-5-20

    如何充分利用MCU内集成式ADC的灵活性,使你的设计从激烈的竞争中脱颖而出—第一部分

    你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。近期,我们 在模拟接线 (Analog Wire) 博客内,深入研究了如何通过对MSP432™ MCU内的14位ADC进行过采样来提高ADC性能。 今天,我将着重谈一谈被称为ADC14的 MSP432P401R MCU 14位ADC的几个主要性能特性;这个ADC14提供了可以对你的应用进行定制的灵活性: 性能特性: 基准选项 按照通道选择单端或差分输入 可编程的位数 ...
    • 2016-5-20

    AT&T主持以SimpleLink™ Wi-Fi和MSP432 MCU为特色的物联网开发实验室 (IoT DevLab)

    Launch Your Design with TI 近期是不是打算创造大事件?听我的,仔细看一看TI的创客和DIY社区就够了!用TI的低成本、在社区内提供技术支持的开发平台来开始你的设计。用我们基于微控制器的LaunchPad套件、由Sitara™供电的BeagleBoard和SimpleLink™ 无线连通性SensorTag,在数分钟内开始快速原型设计。 AT&T主持以SimpleLink™ Wi-Fi和MSP432 MCU为特色的物联网开发实验室 (IoT DevLad) 亚特兰大、芝加哥和达拉斯的移动与嵌入式开发人员有机会在AT&T的IoT DevLab内学习到与物联网 (IoT) 相关的全部内容。这些在全美各大城市举办的活动为AT&T开发人员项目的成员提供与移动开发有关的专业化培训...
    • 2016-5-20

    学习如何将无线固件升级应用于 MSP 430 微控制器

    随着物联网 (IoT) 内器件的互联程度越来越高,并且客户需求也使得固件和软件升级变为重要的产品要求,这一切都使得针对这些更新的架构搭建成为前沿产品设计中的一个关键组成部分。虽然能耗比较高的应用往往包含一个伴随处理器,连同一个诸如MSP430 MCU的低功耗MCU,所使用的机制有所不同;但是在使用低功率器件的环境中,到 MSP430™ 微控制器 (MCU) 的 Bluetooth ® 或USB连接成为提供无线 (OTA) 更新的必然选择。 这篇博文以一篇短小的技术论文为重点;这篇技术论文主要介绍了MSP430 MCU与其它现成可用的片上系统 (SoC) 进行对接,通过一个将2个处理器连接在一起的SPI通道,提供MSP430固件升级。在使用SoC的情况下,Wi-Fi...
    • 2016-4-13

    楼宇自动化博客为你展示MSP MCU上运行的KNX协议

    你是不是正在开发一款楼宇自动化产品,但是又不能确保这款产品能够与楼宇自动化系统内的其它组件连接或通信?如果是这样的话,你应该阅读我们最新的博文,其中专门介绍了MSP微控制器 (MCU) 上运行的KNX通信协议的 工业应用方面的强项 。KNX软件能够在不同厂商的楼宇自动化设备间实现互操作性。 如需阅读更多内容,请单击 这里 ! 此外,还可以下载我们针对 有线KNX恒温器 的最新TI Design参考设计。 原文链接: http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/04/04/building-automation-blog-showcases-knx-protocol-on-msp-mcus