• 2016-5-20

    学习如何将无线固件升级应用于 MSP 430 微控制器

    随着物联网 (IoT) 内器件的互联程度越来越高,并且客户需求也使得固件和软件升级变为重要的产品要求,这一切都使得针对这些更新的架构搭建成为前沿产品设计中的一个关键组成部分。虽然能耗比较高的应用往往包含一个伴随处理器,连同一个诸如MSP430 MCU的低功耗MCU,所使用的机制有所不同;但是在使用低功率器件的环境中,到 MSP430™ 微控制器 (MCU) 的 Bluetooth ® 或USB连接成为提供无线 (OTA) 更新的必然选择。 这篇博文以一篇短小的技术论文为重点;这篇技术论文主要介绍了MSP430 MCU与其它现成可用的片上系统 (SoC) 进行对接,通过一个将2个处理器连接在一起的SPI通道,提供MSP430固件升级。在使用SoC的情况下,Wi-Fi...
    • 2016-4-13

    楼宇自动化博客为你展示MSP MCU上运行的KNX协议

    你是不是正在开发一款楼宇自动化产品,但是又不能确保这款产品能够与楼宇自动化系统内的其它组件连接或通信?如果是这样的话,你应该阅读我们最新的博文,其中专门介绍了MSP微控制器 (MCU) 上运行的KNX通信协议的 工业应用方面的强项 。KNX软件能够在不同厂商的楼宇自动化设备间实现互操作性。 如需阅读更多内容,请单击 这里 ! 此外,还可以下载我们针对 有线KNX恒温器 的最新TI Design参考设计。 原文链接: http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/04/04/building-automation-blog-showcases-knx-protocol-on-msp-mcus
    • 2016-4-13

    干脏活时需要帮忙吗?TI的CapTIvate™ 技术能助你一臂之力

    想象一下这个场景,你正在车库干活,突然闻到了厨房中新鲜出炉的饼干的香味儿。你迫不及待地想尝一尝,你冲到了门前,抓住了门把手,进到了厨房里。哎呦,你的门把手变得油乎乎的了。与此同时,你的老婆满手都是黏黏的饼干面团,正费力地打开厨房的水龙头。在无人驾驶和免提通话的时代,我们为什么不能让门或水龙头自动打开,而无需用手来操作呢?如果我们在水龙头前挥一挥手就能控制水温的话,是不是更棒呢? 进入到我们的CapTIvate™ 技术中来吧—世界上能耗最低的邻近度和手势解决方案。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别...
    • 2016-1-5

    对于ARM开发人员的好消息:MSP432现在完全CMSIS兼容了!

    嗨,ARM开发人员们,大家好;现在你可以快速开发更加便携、可重复使用并且与编译器无关的代码了。 MSP432™ 微控制器 (MCU) 现在完全CMSIS兼容了! MSP432 MCU软件生态系统将根据CMSIS内核进行升级。到 www.ti.com/msp432cmsis 内看一看这一变化会对你造成哪些影响。 采用 CMSIS内核的MSP423 MCU软件 Cortex微控制器软件接口标准 (CMSIS) 是针对Cortex-M处理器系列的通用软件抽象层,并且定义了普通工具接口。CMSIS可实现持续的设备支持,以及到外设和处理器的简单软件接口,从而简化了软件复用、降低了微控制器开发人员的学习曲线,并且减少了新设备的上市时间。CMSIS的目的在于实现多个中间件供应商的软件构件之间的组合...
    • 2015-10-15

    天作之合:模拟部件与msp 432

    微控制器与模拟部件心心相映。在几乎所有应用中,它们都需要依靠对方来使信号路径变得完整—诸如医疗、消费类和能源等应用。我们需要用于信号处理的模拟部件,以及一个用于控制、数据存储和系统通信的处理器。这一点可以通过使用微控制器内的独立模拟或集成模拟部件来实现。 集成与独立模拟组件分别具有哪些优势? MSP已经成为微控制器领域内的领军人物,不过它是嵌入在芯片内的模拟外设,帮助你实现所需功能,但是不能减少系统成本,以及加快上市时间。集成模拟外设被设计成在多种功率模式下运行,从而实现一个高功效系统解决方案。很多模拟外设具有根本就不使用CPU的工作模式,这样可实现低功耗,并且减轻CPU负担,实现并行运行。下面的信息突出显示了开始评估的每个模拟集成外设,以及推荐器件的主要特性...
    • 2015-10-14

    创客们的可穿戴设计照顾年长者的生活,并使他们生活能够自理

    当你想到可穿戴产品时,浮现在你脑海中的是什么样的景象呢?也许是一个年轻女性在长距离奔跑中随时跟踪跑步的英里数。也许是一个中年人在健身游戏中随时查看下一个动作。或者是一名独自生活,想要生活能够自理的年长者。你是不是对最后一个情景感到有点儿惊讶呢? 在考虑老年人看护方面的其它可替代选择时,可穿戴技术表现出大量的商机。在认识到这一需求和商机后,Chris Skalka将他的创客才能付诸实施。用于年长者看护的老年人资产跟踪器 (EAT) 在老年人的运动速度突然加快,或发生“自由落体”时进行侦测,并且通过文本信息通知预先设定的亲属。此外,这款设计在器件的侧面特有一个按钮,自动唤醒系统,并将GPS坐标发送给设定的号码。图1中显示的这个可穿戴设备在使老年人亲属安心的同时,也使得年长者的生活能够自理...
    • 2015-10-9

    用MSP432根除软件故障

    调试大型软件程序始终是一项具有挑战性的工作;通常情况下,很难知道从哪儿入手!MSP432低功率和高性能微控制器 (MCU) 为MSP系列MCU提供了一款高级调试工具: 串行线输出 (SWO) 跟踪 。这款工具有助于调试复杂项目、跟踪多个事件、分析应用性能统计数据、并且跟踪大幅的数据流程图。 MSP432 MCU特有一个ARM® Cortex®-M4F CPU,而ARM硬件提供了可被用于调试用途的模块。特别是,有两个组件—数据和观察点跟踪单元 (DWT) 和指令跟踪宏单元 (ITM) –可被用来在不同的函数被调用时,找出特定存储器地址内的运行情况,或者中断是如何出现的。这些事件发生时,数据通过串行线输出 (Serial Wire Output) 被输出...
    • 2015-9-24

    设计一种可持续数十年的电池供电型楼宇自动化系统

    作者: Shailesh Thakurdesai 我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发 楼宇自动化应用 过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢? 低功耗: 使用MSP MCU,您就无需在楼宇自控系统中牺牲功能或更换电池了。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)功能完美结合,您可在成千上万个远程传感器内减少或消除电池更换工作;当您确实必须更换电池或如果电源中断时,凭借铁电存储器(FRAM)的高速度和耐用性加上我们的Compute Through Power Loss(CTPL)软件实用工具...
    • 2015-8-28

    便利性与高效率,可穿戴技术所带来的增值

    随着 物联网 (IoT) 的持续发展 ,可穿戴电子产品 所能提供的价值也逐步增加。传统意义上,标准型腕表是可穿戴设备在发展初期的代表性产品。如今,这些腕表不仅能够显示时间,还逐渐开始与用户周围的环境进行交互。 健康与健身 领域是可穿戴设备所瞄准的首批市场之一,通过其内置的加速计,这些设备能够分析用户的运动情况。这项技术为可穿戴设备增添了新的乐趣,但是 无线连接 技术的应用更是进一步丰富了设备的功能,同时也为其带了更多的价值。可穿戴手表与腕带之间可无线连接,用于监视用户的心率。这意味着,可穿戴设备能够帮助用户更深入地了解健身的效果。 随着联网节点数量的增加,可穿戴设备得以开始发挥更多的奇妙作用。突然间,手表可以用来提醒用户定期为植物浇水,或者在用户饲养的宠物偷偷跑出家门时及时发出警报。现在...
    • 2015-8-13

    用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势

    当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能 MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下,实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场。 MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案(其中包括 TI-RTOS 和 ENergia MT)和 第三方RTOS解决方案 (其中包括FreeRTOS,ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS)的兼容性。 由于无需从头开始创建基本系统软件函数,RTOS的使用可以加快开发进度,并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源...