对于有着远大抱负,并且试图决定专攻于特定领域的电气工程专业学生,我强烈建议他们考虑电力电子学。谈到工作保障,每个新的电气或电子产品都需要电源!不管你怎么想,由于被更小设备和更高效率所驱动着,这个领域充满了具有挑战性的工作和创新机会。。

它或许不像成为数字设计师那样令人着迷。但是,如果你决定不走寻常路,回馈你的是富有挑战性和创新性的工作,并且最终你会发现自己置身于一群数字弃儿组成的紧密社区。

 电源设计师是与众不同的。然而,却有一些共同的思路贯穿电源社区的结构,将我们联为一体。

 如果遇到以下迹象,你可能有潜力成为一名电源设计师。

1.夸耀自己的低IQ阿甘告诉我们低IQ未必是一件坏事。当然,在电源中,IQ指的是静态电流而不是智商。当我们夸耀低IQ时,任何听到该对话的非电源专业的同伴都会露出异样的表情。电源设计师一直在努力降低IQ,以延长电池寿命并提高效率。这对于低压差(LDO)线性稳压器尤其重要。我们为TI低静态电流的LDO产品组合感到自豪,因为他能够帮助设计人员延长系统中的电池寿命和性能。

 2.不断重复讲述有关电容爆炸的故事。我们都有过此经历:无论是由于将电容器反向焊接到电路中、出现过压情况,还是纹波电流过大,没有什么比一场爆炸能迅速地吸引一群人到你的实验室工作台。

(图1)。

1:这要怪技术员!

 当你的脉搏恢复正常且实验室的烟雾被清除后,你自然会对刚刚发生过的精彩一幕津津乐道。不要为与同伴分享即兴“烟火表演”的生动细节而感到羞耻。我们不会评头论足,并会乐于讲述过去所发生的灾难故事。伙伴们,请牢记始终要使用防护眼镜!

 3.在维基百科上搜索过简单逻辑门的真值表。如果你不使用它,就会忘记它。在电源设计的模拟领域工作了20多年后,我已不再接触1s和0s领域。每当遇到数字电路问题时,我都会拿出图2,这是我多年前在“幸运饼干”中发现的幸运纸条,它总能平复我的焦虑并使我专注于问题。

2:最完美的幸运饼干

 相比于我刚开始工作的时候,现在对电源的数字控制更加普遍。如果你在设计数字电源时需要帮助,=TI为你提供了大量的具有灵活性、高效率和集成性的数字电源产品和资源,,因此可满足你对动态系统的需求并降低你的总成本。

 4.不得不解释永动机是不可能的如果你从事电源设计时间足够长,有时你会被要求创建一个电源,该电源输出功率要大于输入电源所提供的功率。令人惊讶的是,要说服一些人相信这违反了热力学的第一定律(既不产生也不消耗能量)是多么困难。下次当你面临这种两难境地并想要大胆尝试时,你可以简单地说,“那么,你希望该电源效率达到110%吗?”如果这也不起作用,请尝试询问他们图3出了什么问题。

3:无限电源

当然,最明智的反应是重新协商输入、输出或两者的电源需求——然后使用TI的高效DC/DC开关稳压器进行设计,以从有限的电源提供尽可能多的功率。

5.曾告诉管理层,他们只能实现三个目标中的两个。俗话“三个当中你占了两个已经不错了。”完全适用于电源设计。当然,我指的是成本、规模和效率这三者之间的折衷,遗憾的是,你的经理或客户可能不会完全理解。

 通过以更高的频率转换使电源更小、更便宜,但这将使其效率变低。通过使用更好的组件来缩小体积并提高效率,但价格会更高。或者,你可以通过使用更大的组件来使其更高效、更便宜。但是抱歉,就像工程中的所有其他东西一样,世上没有免费的午餐。如果你需要向你的经理解释清楚这一点,那么祝你好运。

 6.你所说的语言只有其他电源设计师可以理解。如同兄弟姐妹之间会有自己的一套沟通语言一样,电源设计师倾向于开发新词以在彼此之间交流。在外行看来,这听起来像是天书,但对电源设计师来说,这些都是非常专业的术语。

 例如,两个电源工程师之间经常会发生这样的对话: 

电源工程师#1:“经过三十分钟的冷浸后,我的喉管开始唱歌了(扼流圈开始震鸣)。”

 电源工程师#2:“尝试将你的帽子(电容)从裂解(lytic)更改为聚合(poly),以防止零滑动!”

 7.你计算下次电源设计研讨会(PSDS)到来的日子。自上世纪八十年代以来,PSDS一直是业界首屈一指的实用电源设计研讨会。每隔两年,我们就会直接向你提供培训,并精心筛选新内容以确保其实用性、教育性和趣味性。

 无论你是电源设计的新手,还是已经从事开关电源设计数十年的老手,PSDS都可满足所有人员的需求。它提供了一个学习新知识、重温基础知识并和当地其他电源设计同伴建立联系的机会。

数十年来,Unitrode和TI为电源设计创建了参考资料库,所有这些都可以免费使用。并且在即将开幕的2020PSDS继续进行——点击在此注册

 如果你是电源社区的新手,欢迎来到电源设计师的秘密社团!如果你已经是我们中的一员,别忘了在本文下方进行评论,分享你的故事和你认为的“可能成为一名电源设计师”得其他迹象。

 诸位,我期待着在2020年电源设计研讨会上与你们携手。

Anonymous