<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><description>在全新的笔记本电脑、智能手机和平板电脑推出后，USB Type-C成为了一个热门话题；在这些设备上都有即可用于充电，又可用于连接外设的Type-C端口。 
 
 这个变化增加了对于Type-C AC/DC充电器和充电宝的需求量，这是因为Type-C接头具有方便用户使用的可翻转功能。而更加重要的一点是，Type-C充电器和充电宝普遍适用于多个笔记本电脑、智能手机、平板电脑以及更多其它电子设备。 
 有意思的是，这些充电器和充电宝的配置与它们的上一代产品Type-A并没有很大的不同。然而，某些充电器设计人员有可能会忽略的一个关键点</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Sun, 25 Sep 2016 06:46:23 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>qiang wu4</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; 由于额外的Type-C电路，Type-C连接会需要额外的电能，高级Type-C控制器采用的是低IQ 设计，AC/DC充电器在不增加额外控制电路的情况下能够符合待机功率要求；但额外的Type-C电路在外接充电设备时仍然会消耗电流，所以Type-C接口的充电电缆比micro USB接口承受更大的电流，发热更多，设计时也需要考虑。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Thu, 22 Sep 2016 04:33:19 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>user3687004</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;与传统USB Type-A 接口不同，USB Type-C 接口具有尺寸小，支持正反插，速度快，符合目前便携式多功能高性能的电子产品的需要。正因为更加智能和性能更高，就需要控制器，需要外围电路，需要电能。从接口上看数据传输有TX/RX两组差分信号，控制信号有CC1和CC2端口，其作用为：（1）控制探测连接，区分正反面，区分DFP和UFP；（2）配置VBUS，有USB Type-C和USB Power Delivery两种模式；（3） 配置VCONN ，当线缆里有芯片的时候，一个CC传输信号，一个CC变成供电VCONN ；（4） 配置其他模式等。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如何选择控制器能满足低功耗，TI给出了答案，具有负载检测功能的USB Type C DFP 控制器TPS25810，它监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路，确定何时连接了 USB 设备。 如果连接了上行端口 (UFP) 设备，TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。 如果使用电子标记电缆连接了UFP，TPS25810 还会将VCONN 电源施加于电缆CC引脚。 TPS25810 还会识别何时连接了Type-C音频或调试附件。而且TPS25810在未连接设备时的电流消耗低于0.7uA（典型值）。 未连接UFP时，可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源，从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。 在此模式下，器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行，该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。这样就实现较低的Iq，节省的能量，提高了效率，符合要求。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;个人认为应该多讲讲如何控制它的。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Thu, 15 Sep 2016 09:51:41 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>jianfeng  zhu</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;移动电源 充电宝包含Type-C控制电路，如果自己待机功耗过大，在长时间放置的情况下会没有电了，这样会影响关键时候的充电使用。最好做到空载的时候做到几十mW。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Tue, 06 Sep 2016 03:26:35 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>Huaguo Zou</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;高级Type-C控制器采用的是低IQ 设计，AC/DC充电器设计人员在不增加额外控制电路的情况下符合待机功率要求。使用低IQ 控制器的充电宝能够有效地延长它们的充电保持时间，从而为用户提供更好的使用体验。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Sat, 03 Sep 2016 01:43:03 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>user4086536</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;Type-c插头用来非常方便，但是功耗大的话发热较严重，并且会消耗较高的静态电流，都达到了毫安级别，而TPS25810 Type-C DFP控制器流耗很少，符合标准，期待USB Type-C接口来代替以往的USB接口。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Fri, 02 Sep 2016 08:01:40 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>user4022032</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;Type-C充电器和充电宝普遍适用于多个笔记本电脑、智能手机、平板电脑以及更多其它电子设备，比传统充电器更有市场竞争力，现在应用已经越来越广了。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Fri, 02 Sep 2016 04:36:01 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>yanjin huang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;能正反插的TYPE C使用起来非常方便，而大部分TYPE C控制器静态电流Iq都达到ma级别，自身静态功耗已经非常大了，对充电宝或者适配器来说是不可接受的。有可能在没有实际使用的情况下耗光电池。TPS25810 Type-C DFP控制器在没有器件连接时的流耗少于0.7µA（典型值），用它来完成TYPE C控制器，对于自身功耗要求非常低的场合是非常适合的。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:为什么静态电流 (Iq) 对于USB Type-C很重要？</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/iq-usb-type-c</link><pubDate>Thu, 01 Sep 2016 09:11:08 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:915ca2b5-c1f5-4428-a360-85a096aa863b</guid><dc:creator>user4643757</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;USB Type-C越来越多的在不同的应用中出现，对于Type-C充电宝来说，过高的静态电流显然是不可接受的。TPS25810 Type-C DFP控制器在没有器件连接时的流耗少于0.7µA（典型值），这大大简化了设计人员的方案，也提升了用户的体验。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52268&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>