• 2019-4-24

    如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式

    作者:德州仪器Gautham 您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。 本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。 图 1:拉动电池供电产品上的拉片 什么是运输节电模式,为何需要它...
    • 2019-4-24

    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术

    作者:德州仪器Arianna Rajabi 两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级尽可能提高(和降低)。 氮化镓在任何功率级别都很关键。工程师正努力提高切换速度、效率和可靠性,同时减小尺寸、重量和元件数量。从历来经验来看,您必须至少对其中的部分因素进行权衡,但德州仪器正通过所有这些优势实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本...
    • 2019-4-18

    如何获得简易的非磁性交流/直流电源

    在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换 磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来...
    • 2019-4-17

    更换老化的栅极驱动光电耦合器

    电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。 在设计电机驱动器时,保护操作重型机械的人员免受电击是首要考虑因素,其次应考虑效率、尺寸和成本因素。虽然IGBT可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安...
    • 2019-3-14

    德州仪器针对扫地机器人系统的解决方案

    作者:TI 华南区现场应用工程师吴杨、曾繁宸 摘要 近年来,扫地机器人市场快速崛起,越来越多用户和厂商在关注这个领域。 TI在该应用下提供种类丰富的模拟以及嵌入式解决方案,帮忙您快速进行选型和设计。扫地机器人系统可以分为以下几个子系统: 电池管理,电源管理,电机驱动,传感器及信号调理,人机交互界面等部分。 扫地机器人系统框图可在TI官网页面浏览: http://www.ti.com.cn/solution/cn/vacuum_robots 在本系列分享中,将会依次对图...
    • 2019-3-6

    电源管理设计小贴士:回到未来,电力电子产品如何变化

    作者: Robert Taylor Robert Taylor 是德州仪器的应用经理。 我于2002年开始在德州仪器(TI)工作;从那时起,电力电子市场整体增长了四倍多,复合年增长率达到了8%左右。这种巨大的增长得益于电源领域的一些惊人的进步。 我将在本文中回顾在2002年看起来几乎不可能实现的话题。例如,我的首批项目之一是用于低压大电流处理器应用的两相转换器:输入电压为12 V,输出为1 V,电流为40 A,功率级均为250 kHz,输出纹波为500 k...
    • 2019-1-9

    TL431反馈回路的分析和设计

    TL431 (如图一)是最常用的三端可调电流基准源之一,热稳定性能好,性价比高,被广泛应用于运放电路,比较器电路,ADC基准源,可调压电源,开关电源等。在隔离开关电源电路中尤为常见, TL431 常被用做运放配合线性光耦来完成电压环的补偿。如图二所示(图中L是为了降低输出电压纹波加的小电感)。 图一 图二 简要介绍反激电源闭环反馈回路原理:线性光耦只适合传输低频信号且在传输过程中会产生较大的传输误差,为了消除光耦的传输误差将 TL431 设计的误差放大器放在光耦输入侧。一旦输出电压偏高, TL431 的...
    • 2018-12-28

    TPS61046在光通信中双输出的应用

    作者: TI 工程师 Wanda Wang Abstract 光通信应用经常需要从+3.3V的输入电源升压得到一组正负电压,比如+/-20V,常见的做法是用两颗芯片分别去产生+20V和-20V输出,这种方案体积会比较大,对面积敏感的应用无法满足要求。本文在TI升压芯片 TPS61046 的基础上,引入负压Charge pump电路,实现单芯片同时输出+/-20V,整个方案体积非常小,并就关键器件选型进行了分析,最后给出实测结果。 1. 引 言 光模块...
    • 2018-12-14

    使用RGBW LED驱动提升LED人机界面设计

    现在的产品变得非常智能且彼此相互连接。 扬声器 、电视、冰箱、机顶盒和烟雾探测器等器件不再只是处在某一位置的工具 - 用户可远程或通过语音唤醒控制它们。这些器件比以前更加智能,这意味着它们还需要更加智慧的人机交互界面。 人机交互的界面可以多种多样,由发光二极管(LED)的各种创造性的组合而形成的LED环、LED矩阵或红绿蓝(RGB)LED照明等是现在炙手可热的人机交互方式,特别是通过改变诸如追逐或闪烁等模式更是增加了使用LED 作为人机交互界面的灵活性和美观程度。图1所示为一些模式示例。 图 1...
    • 2018-12-13

    轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命

    作者: TI 工程师 Eileen Zhang 自从iPhone7取消3.5mm插孔后,蓝牙耳机市场得到迅猛发展,蓝牙耳机种类也层出不穷。相比普通蓝牙耳机,TWS (True Wireless Stereo) 真无线蓝牙耳机具有如下优点:左右单元无物理连接,完全摒弃有线烦恼,运动更自由;使用方式多样,既可独享,又可分享。 由于TWS耳机左右单元无物理连接的特性,一般情况下耳机无法通过microUSB接口充电。为了解决这个问题,几乎所有的TWS耳机都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒,没电的时候只...