• 2019-5-15

    在离线应用中采用UCC28056来优化效率和待机功耗

    摘要 现代产品法规要求更低的待机功耗和更高的效率。满足这些要求的策略可能是使用复杂的电源时序控制关闭部分电源系统以提高轻载效率。此外,关闭如PFC等电源系统的部分需要将下游功率转换器设计用于宽输入电压范围。 UCC28056 架构和突发模式等功能使设计能够满足这些现代电源要求,使PFC级在所有电源模式下保持开启状态。 商标 所有商标均为其各自所有者的财产。 前言 随着产品法规持续要求在这些关键领域提高性能,效率和待机功耗已成为离线应用中关注的重点。这种关注需要采用复杂的功率策略以满足这些要求,例如在...
    • 2019-5-15

    关键隔离式栅极驱动器规格

    您好,欢迎观看第三个讨论隔离式栅极驱动器的 TI 高精度实验室讲座。 在本视频中,我们将探讨可以作为隔离式栅极驱动器技术的基准核心参数。 我们将会检查这些参数的数据表定义, 讨论在隔离式和非隔离式驱动器中决定这些参数的机制, 并举例说明这些参数将如何叠加影响系统性能。 在本讲座中,我们关注的四个参数分别是传播延迟、 脉冲持续时间失真、 部件对部件或通道对通道偏斜以及共模瞬态抗扰度。在上一节课中,这些参数...
    • 2019-5-15

    使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率

    LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。 用于LLC谐振转换器的同步整流器 使用二极管整流器时,如图1所示,全部输出电流流过...
    • 2019-5-7

    电机控制:终端应用需要考虑的具体注意事项

    作者:德州仪器 Brett Barr 本文主要讨论特定终端应用需要考虑的具体注意事项,首先从终端应用中将用于驱动电机的FET着手。电机控制是30V-100V分立式MOSFET的一个庞大且快速增长的市场,特别是对于许多驱动直流电机的拓扑结构来说。在此,我们将专注于讨论如何选择正确的FET来驱动有刷、无刷和步进电机。尽管很少有硬性规定,且可能有无数种方法,但希望本文能让您基于终端应用了解从何处着手。 要做的首个也许是最简单的选择是你需要何种类型的击穿电压。由于电机控制往往频率较低,因此与电源应用相比...
    • 2019-4-25

    从零开始快速让电量计工作起来

    作者:Mingmo Zhu 如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让电量计正常工作起来。 第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电。 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计 BQ27542EVM 和多串电量计 BQ40Z50EVM 为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并...
    • 2019-4-24

    如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式

    作者:德州仪器Gautham 您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。 本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。 图 1:拉动电池供电产品上的拉片 什么是运输节电模式,为何需要它...
    • 2019-4-24

    支持瓦特到千瓦级应用的氮化镓技术

    作者:德州仪器Arianna Rajabi 两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级尽可能提高(和降低)。 氮化镓在任何功率级别都很关键。工程师正努力提高切换速度、效率和可靠性,同时减小尺寸、重量和元件数量。从历来经验来看,您必须至少对其中的部分因素进行权衡,但德州仪器正通过所有这些优势实现设计,同时通过在一个封装中进行复杂集成来节省系统级成本...
    • 2019-4-18

    如何获得简易的非磁性交流/直流电源

    在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。 图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换 磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来...
    • 2019-4-17

    更换老化的栅极驱动光电耦合器

    电机用于电梯、食品加工设备、工厂自动化、机器人、起重机……这样的例子不胜枚举。交流感应电机在这种应用中很常见,且总是通过用于电源级的绝缘栅双极晶体管(IGBT)来实现驱动。典型的总线电压为200 VDC至1,000 VDC。IGBT采用电子换向,以实现交流感应电机所需的正弦电流。 在设计电机驱动器时,保护操作重型机械的人员免受电击是首要考虑因素,其次应考虑效率、尺寸和成本因素。虽然IGBT可处理驱动电机所需的高电压和电流,但它们不提供防止电击的安全隔离。在系统中提供安...
    • 2019-3-28

    德州仪器 CEDV 电量计算法介绍

    作者:Eason Yuan 1. 传统电量计介绍 随着市场清洁能源的需求以及应用市场的需要,锂电池在日常生活中有着越来越广泛的运用。为了实现对电芯电量的检测,在以往很多的应用场景下,通常采用电压测试法来预估锂离子电芯的电芯容量。但是随着对电量预估的精度要求的提高,加之电芯在不同温度和负载等应用情况下电压存在跳变,单纯地利用电压测量法来预估电量,已经不能满足精准测量电路的需求。 2. &n...