• 2015-3-10

    如何合并误差项

    计算系统的总误差是一件需要些技巧的工作,特别是在技术规格的单位变化很大时更是如此。当计算总体误差时,在合并前,所有技术规格必须被转换为一个共同的单位。这篇博文将告诉你如何在伏特、百分率和百万分率 (ppm) 之间进行转换,以确保总体系统误差的正确计算。
    • 2015-3-9

    压力引入的突发噪声:陶瓷电容器中的颤噪 (1)

    在为一款即将发布的 TI Designs 参考设计 设计一个低噪声放大器电路时,我的注意力被某些有意思的运行方式所吸引。在我的工作台上随意移动印刷电路板 (PCB) 使得输出电压突然变化!由于感到很有意思,我决定进行一个科学测试:我重复轻轻敲打PCB,与此同时观察示波器上的输出电压。 图 1 :轻敲 PCB 产生的电路输出 图1中显示的7个输出电压中的尖峰是我轻敲PCB的结果。很多与PCB的物理相互作用会导致电路输出的变化。例如,按压运算放大器的封装会改变其偏移电压。然而,这个电路对振动非常敏感,而运算放大器通常并未显示出这样的灵敏度水平。将这一点考虑在内后,我将注意力转移到PCB上的陶瓷电容器。 多层陶瓷电容器非常有用。他们提供低等效串联电阻 (ESR) 与等效串联电感...
    • 2015-2-13

    单电压基准与双电压基准的对决-III

    在这个三部分系列博文中,我已经讨论了生成两个良好匹配、低漂移电压基准的解决方案。我们在 第一部分 从三个拓扑结构开始,在 第二部分 比较和对比了性能方面的不同。现在,我们来看一看这三个解决方案的其他设计注意事项:占用的空间和成本。
    • 2015-2-13

    单电压基准与双电压基准的对决-II

    在我的上一个帖子中,我们讨论了 生成两个高精度电压基准输出的三种拓扑结构 。今天,我们将从三个方面,即他们输出之间的总体误差、漂移跟踪和匹配,来比较这三种解决方案的性能。
    • 2015-2-12

    单电压基准与双电压基准的对决 -I

    开发一个低漂移系统会很难,特别是在使用双极输入信号时更是如此。诸如图1中显示的双向电流感测的应用要求使用两个良好匹配的低漂移基准电压。第一个电压,V REF 定义ADC的满量程范围。需要一个偏置电压,V BIAS ,来电平位移双极信号。需要使V BIAS = V REF /2,这样的话,ADC的正负摆幅相等。我将在这个系列博文中分三次讨论生成两个基准电压的三个拓扑结构。
    • 2015-2-11

    不要瞧不起单电源比较器!

    作为一名技术还不错,喜欢挑毛病的工程师,我对很多事情都持否定和消极的态度。然而,从我的经验来讲,我想在这里告诉大家的是绝对不要否定单电源比较器的作用,特别是在你不希望应用中产生过多延迟时更是如此!
    • 2015-2-10

    仿真还是不仿真,这是个问题

    对于使用,或者过度使用 SPICE 仿真的争论由来已久。很多工程师在很大程度上依赖仿真,而手算量相对很少。其他工程师对于仿真嗤之以鼻,只通过手算和测量来解决问题。我个人认为均衡的方法才是最好的办法。我喜欢用计算、仿真和测量来试着确认电路的有效性。如果你在所有三个方法中的结果都是一致的,那么你就会对你的解决方案更加有信心。
    • 2015-2-9

    正确端接的重要性

    我最近在实验室测试时注意到输出信号上出现的一个奇怪振铃。在解决了这个问题后,我曾试着跟踪振铃到输入信号。图1显示我的电路输入信号,其中的红色方框内为出现的振铃。由于我之前预期的是洁净的阶跃响应,所以我需要找到振铃的原因。后来发现,原来是我的实验设备没有正确地端接。这篇博文说明了如何将实验室设备正确地端接在一起,以及这项技术的重要性。 图 1 :未知振铃 图2显示了测试电路。此电路的源阻抗为Z S ,等于实验室设备的缺省50Ω的源阻抗,以及输入阻抗Z i 。这些值根据电路的需要会有所不同。 图 2 :测试电路 使用方程式1中显示的反射系数方程式,可以看到,如输入阻抗不等于源阻抗,反射系数将为一个非零值。 方程式 1 将Z i 设定为远远大于Z...
    • 2015-1-23

    缓冲器反馈路径中的电阻器:问问为什么!

    每当检查年轻工程师的电路原理图或印刷电路板 (PCB) 布局布线时,我都要挑选几个项目,问他们“为什么这么做?”为什么你选择这个组件?为什么把它布置在 PCB 的这个位置?之所以问这些问题是因为工程师在做出每个设计决策时都应该有合理的理由。 例如,在配置成缓冲器的运算放大器反馈路径中有一个电阻器,应该马上想到“这是为什么呢?” 图 1:在反馈路径中包含电阻器的运算放大器缓冲器电路 令人难以接受的实际情况是工程师经常不知道自己为什么使用电阻器 R2。他们可能在以前的原理图中看到过,所以感到必须包含这个电阻器。这些电阻器通常用于低速应用 (<50 MHz),以消除运算放大器输入偏置电流产生的 DC偏移。但是,正如我之前的同事...
    • 2015-1-22

    隔离式 Δ-Σ 调制器的问题: 我的系统是否足够快,能够进行短路保护?

    电流隔离是许多工业应用中的一项关键要求。隔离提供了诸如断开噪声接地环路等技术优势,而且其还可避免终端用户和敏感设备遭受具有潜在危险性的高电压和瞬变。 按图 1 所示可以构建一个隔离型电流监视采集系统:利用一个电流分流器将输入电流转换为模拟电压,并把该电压馈送至一个模数转换器 (ADC)。 图 1 :采用 ADC 和数字隔离器的隔离型数据采集系统 假如能够构建一个如图 1 所示的系统,那么它就面对着如下的问题:为什么要用一个隔离型 Δ-Σ 调制器来取代全 ADC 与数字隔离器的组合呢?为什么要选择一个如图 2 中所示的系统呢? 图 2 :采用一个 Δ -Σ 调制器的隔离型数据采集系统 虽然隔离型采集系统的首要任务是在所需的数据速率下实现高精度和准确度...