• 2015-9-28

    运算放大器测试基础第 2 部分: 测试运算放大器的输入偏置电流

    作者: Martin Rowe — 2012 年 2 月 6 日 在本系列第 1 部分《 电路测试主要运算放大器参数 》一文中,我们介绍了一些基本运算放大器测试,例如失调电压 (V OS )、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 和放大器开环增益 (Aol)。本文我们将探讨输入偏置电流的两种测试方法。选择哪种方法要取决于偏置电流的量级。我们将介绍器件测试过程中需要考虑的各种误差源。本系列的下篇文章将介绍一款可配置测试电路,其可帮助您完成本文所介绍的所有测量。 产品说明书通常为运算放大器的非反相输入与反相输入(i B+ 和 i B- )分别提供了一个偏置电流列表。这两个输入的区别就是输入失调电流 I OS 。在工作台上,您可能会忍不住使用 图 1a 中的电路来测试正输入偏置电流...
    • 2015-9-28

    运算放大器测试基础第 1 部分: 电路测试主要运算放大器参数

    作者: Martin Rowe — 2011 年 11 月 16 日 1979 年 1 月,《电子测试》发表了一篇文章称,一款单个测试电路可“执行对任何运算放大器全面检查所需的所有标准 DC 测试”(参考资料 1)。单个测试电路在那个时候可能够用,但今天并非如此,因为现代运算放大器具有更全面的规范。因此,单个测试电路不再包揽所有 DC 测试。 现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为 (1) 双运算放大器测试环路、(2) 自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和 (3) 三运算放大器环路。您可使用这些电路测试 DC 参数,其中包括静态电流 (I Q )、电压失调 (V OS )、电源抑制比 (PSRR)、共模抑制比...
    • 2015-2-17

    运算放大器功率耗散的首要问题-II

    Thomas Kuehl 在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是: 他的功率耗散“典型值”是多少? 在我的第一个帖子进行了介绍。 他的功率耗散“最大值”是多少? 应该在目标电路中评估运算放大器的最大功率。我们假定放大器运行的第一种情况是这样的。我们将最低负载电阻R L 加载到输出上,正如OPA 316电气特性表中所列出的那样。这个表格中列出的值为2 kΩ(红色椭圆中的值)。 当V S 和 I Q 为最大值,并且输出被偏置到Vs+电源电压一半的dc电平时,将出现最大功率耗散。图2显示出 OPA316 被配置为单电源,非反向放大器。其输出正在驱动一个对地为2 kΩ的等效负载...
    • 2015-2-16

    运算放大器功率耗散的首要问题-I

    在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是: 他的功率耗散“典型值”是多少? 他的功率耗散“最大值”是多少? 大多数情况下,这些问题连同那些与器件多种热阻抗特性相关的其他问题一同被提出来。这些问题是被用来测量器件功率处理能力的标准题库中的一部分,并且有助于暴露所有可能存在的长期可靠性问题。
    • 2015-2-11

    INA:偏移电压与增益之间的关系

    Pete Semig 你是否曾经想过为什么一个传统3运放(3-op amp)仪表放大器的偏移电压会随着增益的变化而变化?图1摘自 INA333 数据表。此数据表显示了偏移电压对器件增益依存关系的一个示例。今天,我们来看看是如何确定这个等式的。 图 1 : INA333 偏移电压技术规格 传统3运放仪表放大器具有两个级。输入级由两个缓冲(或放大)差分输入信号的非反向放大器组成。输出级由一个将差分信号转换为单端输出的差分放大器组成。他还提供将基准电压添加到输出的功能。图2显示了一个传统3运放的拓扑结构。 图 2 :传统 3 运放仪表放大器 假设G DA and G IS 是分别与差分放大器和输入级相关的增益,方程式1是图2中电路的普通传递函数(假设R...
    • 2015-2-7

    理解总谐波失真和噪声曲线

    噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是失真?
    • 2014-8-14

    我需要多大的运算放大器带宽?(3)

    作者: John Caldwell 在这个包含三篇文章的博客系列中,我介绍了如何为您的互阻抗放大器电路选择具有足够带宽的运算放大器。 阅读第 1 部分了解相关内容 。在 第 2 部分 中,我不仅创建了一个设计实例(使用该过程选择可满足这些电路需求的运算放大器),而且还确定了所需的运算放大器带宽是 5.26MHz。 表 1 :互阻抗放大器的实例性能要求 现在,我们将对比两个运算放大器:一个符合要求,另一个不符合。 表 2 :设计实例中两个运算放大器的增益带宽积对比 相位裕度对比 相位裕度是一个稳定性指标,可在环路增益等于 0dB 的位置将放大器环路增益 (A OL * β) 相位与 180 度相比。0 度相位裕度表明负反馈已经变成正反馈...
    • 2014-8-11

    我需要多大的运算放大器带宽?(2)

    作者: John Caldwell 在 上篇博客 中,我介绍了互阻抗放大器所需运算放大器带宽的三步计算过程中的前两步。在本文中,我不仅将介绍最后一个步骤,而且还将介绍使用本计算过程的设计实例。 步骤 3 :计算所需运算放大器增益带宽积 进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI ™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断,而电压源则可通过大电容器 (C1) AC 耦合至该环路。该环路在运算放大器输出端中断,以便输入电容的效果包含在分析中。我们可执行 AC 传输特性,并使用后处理器生成开环增益 (A OL ) 和噪声增益 (1/β) 曲线(图 2)。 图 1...
    • 2014-8-6

    我需要多大的运算放大器带宽?(1)

    作者: John Caldwell 我们一起来看看该博客系列文章(共有三篇)的第一篇…… 互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器: 我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。 图 1 :反馈电容器 C F 可补偿光电二极管接点电容及运算放大器输入电容 有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。不管我们半导体制造商相信什么,工程师都不会先选择运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求...
    • 2014-7-28

    运算放大器关断引脚具体做什么工作?

    作者: Thomas Kuehl 任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。 接下来的一类器件具有第六工作引脚功能。大多数情况下该附加引脚可发挥关断作用,或者整好相反,可作为器件的启用引脚。下图显示的是包含关断功能的 OPA320S 。 那么,这个关断/启用引脚具体应该做什么呢? 通常,关断引脚的目的是关断放大器功能并降低其功耗。在运算放大器关断时,它就进入非工作模式,在该模式下静态电流 (Iq) 可降低很多个数量级。 以上所示 OPA320S CMOS 运算放大器支持 1.5mA 典型 Iq,采用 3.3V 电源供电。其工作状态下的功耗为...