TI E2E™ 中文社区
菜单
搜索
用户
菜单
搜索
用户
TI E2E™ 中文社区
技术论坛
模拟与混合信号
数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
微处理器 MCU
无线连接
DLP® 产品
博客文章
ADC/DAC知识杂谈
Amplifier 放大器专家设计经
Analog 技术纷纭谈
Behind the Wheel - 车轮上的 TI 技术
Fully Charged 电池管理
MSP 低功耗 MCU
On the Grid - 智能电网技术
Power House - 电源之家
Precision Hub 模拟精密技术杂谈
Signal Integrity 高速互联设计
The Process - TI 处理器
Think. Innovate
TI Designs参考设计库精选
WEBENCH 设计
大学计划
工业应用
德州仪器招聘咨讯
无线 ConnecTIng
点亮创意:TI DLP® 博客
电机驱动与控制
其它资源
意见与反馈
TI大学计划
文件中心
TI 培训
连接
取消
English
博客文章
On the Grid - 智能电网技术
博客
提及
标签
更多选项
取消
登录即可发布
取消
加入或登录
文章 RSS
Atom
选项
取消
相关文章
On the Grid - 智能电网技术
标签
连接
取消
最新
浏览次数最多
评论数量最多
降序
升序
Deyisupport 管理员Y
2015-8-27
采用Sub-1 GHz的欧洲智能电网RF通信--第2部分
这个博客系列的 第1部分 回顾了欧洲868MHz ISM波段内的wM-Bus协议标准。今天,我们来仔细地看一看针对169.400MHz波段内75kHz窄带进行优化的协议版本。这个版本在针对监测、追踪、数据采集和仪表读数应用的欧洲规范 (EN) EN300 220 v.2.4.1标准内进行了定义。+500mW(或+27dBm)的最大辐射功率和小于10%的占空比可实现一个广域网 (WAN) 方法,在人口密集环境中可以覆盖数公里的范围。这个方法的设计思路是将尽可能少的,但是又高精密数据采集器 (DC) 元件组合在一起,在不需要中继器的情况下,每个元件能够支持多达1000终端节点(或智能仪表)。通过将总共75kHz的可用带宽分为6个12.5kHz的窄带通道,EN13757-4:2014-2定义了wM...
Deyisupport 管理员Y
2015-8-26
采用Sub-1 GHz的欧洲智能电网RF通信--第1部分
中欧的RF通信开始于10年前的简单自动抄表系统 (AMR),这个系统取代了成百万住宅和公寓内水表和热费分配表的大工作量、开销巨大的手工抄表工作,从而为终端用户和公共事业公司提供了多重便利。用户不再需要待在家里,等待公共事业部门的员工来读取仪表读数;而公共事业部门也能够连续获取仪表计量数据,从而使他们能够提供准确账单,并且能够快速识别仪表设备故障或现场设备读数的人为篡改。而最重要的是,通过执行自动记账系统解决方案,而不是容易发生错误的手动数据采集和录入,可以为公共事业部门节省大量成本。 欧洲所有的Sub-1 GHz RF通信由欧洲电信标准化协会 (ETSI) 300 220-1 V2.4,1(2012年5月)进行管理,它定义了在欧洲,25MHz至1000MHz频率范围内,可以使用哪种功率级别高达500mW的短程设备...
Deyisupport 管理员Y
2015-4-17
2015 TI 工业应用研讨会重磅来袭!
2015 TI 工业应用研讨会 重磅来袭! 2015年第二季度,新一轮德州仪器 (TI)工业应用研讨会重磅来袭!七大城市,总有一座适合您! 最新的工业应用科技、最前沿的 工业应用解决方案,结合丰富全面的应用实例与技术介绍,德州仪器技术大牛们将为您带来年度工业盛宴! 点击报名参与,赢取精美奖品!前二十名报名观众更可现场兑换幻响 M3s 移动电源哦! 此次研讨会仅开放给 myTI 会员,欲参加研讨会者,请先 加入/ 登入 myTI 新会员注册完成后,再回到" 点击报名 "注册本次活动 立即注册报名! ...
deyisupport
2015-3-30
简化合并单元—在“智能电网”中测量大量电流和电压
智能电网 中的“智能”源自电网所具有的 测量 、控制和通信功能。一旦完成 测量 ,配电公司和用户之间生成一个能够保护、监视和优化互连组件运行的自动且分布广泛的电网。这个全新的自动网络可以使公共事业公司对于用户的需求做出更有效的响应,并且能够使用户通过不断获得更多的信息来控制用电量。 在目前的复杂 电网 中,需要监视或测量的电流和电压通道的数量正在快速增长。与这点直接相关的是如何处理手头的大量模拟输入,然后在信号数字化后,怎样在不使处理器接口负担过重的情况下将这些数据输入到处理器中。 一个合并单元就是使用通信网络将物理模拟世界与数字世界连接在一起的接口。模拟信号被转换为数字信号,并通过基于IEC 61850-9-2(采样值)通信协议的以太网进行传输。 TI针对合并单元中所使用的模拟前端...
deyisupport
2015-3-19
智能电网的工程设计
以前的 智能电网 与我们现在看到的 智能电网 有很大的不同。 智能电网 中的这些变化已经在多个阶段被采用,并且已经改变了很多不同等级电网的运行。这一变化已经有效地增加了电网的弹性,并因此提高了供电的质量和稳定性。 智能电网 的设计初衷是原先的电力传输系统浪费资源,并且对于消费者和相似的公共事业单位不太划算。缺乏资源管理和优化对环境造成了相当大的负面影响。现代化的主要障碍是由于各行业历来不太愿意尝试新技术,如果新技术不成功的话,会有服务重大中断的风险。还有一点未提及的是,现代化的优势不会立即显现,并且很有可能被低估,但是付出的代价是现实而又直接的。今天,处于电网各个层面的工程师正在使技术革命成为现实;最终将带来电网现代化。
deyisupport
2015-3-18
物联网中的更智能电网
立即查看智能电源与电网解决方案 智能电网与能源参考设计 用于塑壳断路器 (MCCB) 的低功耗、低噪声模拟前端设计 高压 12V-400VDC 电流感测参考设计 用于 G3-PLC 电力线通信的模块上系统(CENELEC 频段) 查看所有 智能电网与能源 TI Designs 我这周在浏览物联网 (IoT) 时,想仔细看看IoT将如何使电网更加智能(反之亦然),在整个基础设施和住宅内提供更多的信息,实现更佳的互联互通。通过IoT,用户、制造商和公共事业服务供应方将揭示一种全新的方法来管理设备,并最终节省资源和开销。让我们看一看世界上的智能电表将智能电网与你的住宅连接在一起的实现方式。 在全球都在关注能源管理和节能的当下,IoT将把智能电网的连接优势扩展到公共事业供应方所完成的配电...
deyisupport
2015-3-4
适用于电网保护的4 通道 RTD 输入模拟前端参考设计
用于 4 通道 RTD 输入的模拟前端参考设计 立即阅读TI智能电源与电网解决方案 电力系统中,温度是需要监控的最重要参数之一。例如,作为电力系统的昂贵且关键组件,大量的变压器已经被部署在传输和配电电网中。由于维修和替换时较长的交付周期,基于温度的保护可以通过识别工作条件来限制对故障变压器造成的损坏。连同智能电网迁移一起,行业需要准确、可重复并且可靠的温度测量,这对电网基础设施的成本、质量、效率和安全会有重大影响。 根据所采用的传感器类型,诸如热敏电阻、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD),可以有几种不同的温度测量方法。这个设计的中心是使用RTD,一种电阻随温度变化的感测元件,来测量温度。在RTD中,电阻与温度之间的关系是高度可预计的,从而可以在宽范围内实现准确且可重复的温度测量...
deyisupport
2014-12-18
开发更高效的电网电源
作者: Xavier Ramus 智能电网旨在通过电源实现通信,以提高电网效率。实现这一目标的方法是确保连接至电网的设备不仅可为目标功能实现高电源效率,而且还能以最高效的方式使用电能,从而最大限度减少峰值功耗,降低整体平均用电。 为了达到该效率标准,需要使用低功耗 M2M 通信系统。该系统的核心是一款微控制器,例如超低功耗 MSP430 MCU 。要在无传输时尽量减小对 M2M 通信系统效率的影响,必须对 MSP430 MCU 的电源进行优化。实现这一意图的一种方法是使用动态电压缩放技术。 使用 动态电压缩放 (DVS) 技术 可通过降低系统中的静态电流最大限度降低功耗。 尽管 LDO 并非以其电源效率著称,但如果使用得当,它们也可提高系统的电源效率。提高电源效率的方法是通过降低电源电压来降低...
deyisupport
2014-6-12
TI新型PLC调制解调器可跨多个频段支持全部三大主要标准
日前,TI 推出一款新型 电力线通信 (PLC) 调制解调器平台,该平台可横跨 CENELEC 和 ARIB 频段支持 G3、PRIME 和 IEEE-1901.2 标准,从而缓解了利用单个器件支持多个地区的棘手问题。经过优化的新型 TMDSPLCKITV4 套件为开发人员提供了一种较小的低成本设计方案,以评估任何拟用于多种工业系统的窄带正交频分复用 (OFDM) PLC 技术标准,如智能电网高级计量基础设施 (AMI)、太阳能装置以及楼宇和工厂自动化系统等。 TI PLC 解决方案囊括了快速启动开发工作所需的一切硬件、固件和开发工具。现在,开发人员能运用 TMDSPLCKITV4 平台以创建可支持不同地区的单个统一 PLC 项目。除了支持 G3、PRIME 和 IEEE-1901...
deyisupport
2013-8-28
[转载] 欢迎评论: 电力线通信开发套件
转自: EDN 乍一看,电力线通信 (PLC) 是为众多商业及工业应用实现智能监控与控制的极具吸引力的便捷途径。由于电力线的实用性与可访问性,因此,对于智能仪表、照明控制、太阳能、电动车充电、楼宇自动化 (HVAC) 和安保的“智能电网”使用而言,它是一项使能技术。 思考设法将完全开放的电力线用作通信媒介时,不仅有点令人怯步,而且或许还有点疯狂。在传输端,必须采用充足的振幅将大电流信号注入低阻抗电力线,接收端才有望在不考虑基本衰减的情况下收到大电流信号;在接收端,必须将隐藏在高 AC 电压中的、被随机噪声和大量变量峰值(这里不考虑高斯白噪声)所抑制的微小信号提取出来。然后还需要从电力线或者本地 DC 电源中获得电源。最后还必须实施与外部相连的有线或无线接口...
<
>