虽然小蜂窝市场在发展初期经历了巨大的困难,我们仍然相信,在未来两年内,它的规模将不断扩大。与此同时,对于更高数据速率和带宽的不断增长的需求也催生出对异构网络 (HetNet) 架构的需求,从而使网络经济学成为一个更加难以解决的问题。

从定义正确的访问点技术规格开始,到最终确定有效部署策略,以找到合适模型来实现投资的货币化,我们经历了一个巨大切漫长的求知之旅。然而,有一点很明显—从操作员到网络供应商的每一个人,都希望他们的小型基站接入点设计在提供最高性能和灵活性的同时,功耗和成本尽可能的低。这个“理想”情景不但能够使他们获得投资的全部回报,而且通过提供随行业发展由软件实现的差别化、升级和重新校准的功能,来使接入点始终处于技术领先的地位。升级当前小型基站接入点,以支持免许可频段内的LTE和许可辅助访问 (LAA),这只是德州仪器 (TI) 正在实现小型基站行业发展和增长的一种方法。

目前,由于无线行业已经达到了一个饱和点,也就是当前的ISM频段不能满足大众对于更多数据和更高移动性的旺盛需求,共用频谱是比较合适的选择。ITU已经定义了12个针对ISM 使用的全球频段,从而在理论上提供了总共4.0GHz的带宽。饱受最大拥塞困扰的Wi-Fi® (802.11xx) 只使用3个频段(0.9GHz、2.4GHz和5.7GHz),并且带宽被限制在276MHz。

一个消耗ISM带宽的重要而又经常被忽视的应用就是无线蜂窝服务供应商,不论何时,只要有可能,他们就将大量数据流量交由Wi-Fi接入点来处理。由思科公司编纂的一份研究报告表明,全球智能手机数据流量中的45%通过免许可频谱的ISM频段处理。此外,到2018年,全球手机每月的数据需求会超过15艾字节(这可是10后面有17个0的数字!)加上这另外500亿个有可能在未来几年落在ISM频段内的物联网 (IoT) 设备,以及额外的拥塞会极大地威胁到数据吞吐量。因此,ISM用户和服务供应商对于扩展可用免许可频谱带宽的需求越来越高也是在情理中的事情了。每过一年,合唱团的嗓音都会更加嘹亮,这一点同样也在意料之中。

TI目前已经发布了3代小型基站处理器(TCI6630K2LTCI6636K2HTCI6614)。这些片上系统 (SoC) 在全世界范围内的一级基站原始设备制造商 (OEM) 和二级和三级小型基站制造厂商中大量部署。需要重新设计、重新试验和重新部署小型基站接入点的持续硬件变化是操作人员最不希望看到的事情。这个行业需要销售商预测小型基站的未来需求,提供能够支持这些未来需求的硅器件,并且还能够提供软件构造块,来实现市场的最新发展。这也是TI已经成为第一个发布LTE-U和LAA解决方案产品的小型基站SoC销售商。有多个用户已经公开展示了他们的接入点,并且正在用现场试验和部署不断推进自身的业务。

TI在一个软件包内为用户提供能够实现LTE发布版本10、载波聚合、以及免许可频段支持的使能软件解决方案;借助这个解决方案,他们能够将目前使用的TI SoC小型基站接入点升级为这一代技术。这些解决方案能够支持双路20MHz载波,在这种情况下,在经授权或免许可频段内可以有一个或两个载波。

总之,小型基站部署的增长将需要销售商和制造商们不断适应持续变化的操作人员需求,而这一适应和器件更改并不意味着没完没了的资本支出花费和硬件变化。TI提供已经验证的高性能处理器,这些处理器可以使小型基站OEM能够区别于其它厂商。对于LTE-U和LAA支持的市场需求将随着对更高数据吞吐量不断增加的需要而增长。能够通过这个先进技术实现小型基站行业的增长,以及通过市场领先的高性能解决方案来实现小型基站OEM用户的增长,TI感到十分兴奋。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com/smallcells

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2015/08/27/getting-to-know-lte-unlicensed

Anonymous