<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><description>Other Parts Discussed in Post: ENERGIA 当你需要提升产品性能时，你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能 MSP432 MCU平台上。或者，当你需要降低产品功耗时，你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下，实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场。 
 MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案（其中包括 TI-RTOS</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 25 Jul 2016 10:09:53 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>wenbo chen</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;不管用什么MCU，在开发的时候都要考虑功耗和性能，可以说，很难找到这两者之间的平衡点，要么是牺牲一部分性能以降低功耗,要是么提升功耗以满足高性能需求。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	MSP432用与M0+相近的功耗实现了Cortex-M4F的性能,让开发人员同时获得超低功耗和最佳性能，就凭这一点，MSP432就可以适用于当前越来越多应用同时提出的高性能和低功耗的设计要求。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Fri, 22 Jul 2016 18:41:04 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>huiqing zhu1</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;（参考4）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;通过学习，可以知道MCU MPS432最大特点就是ULPBench得分是市面上所有产品中得分最高的，功耗低，由于采用了Cortex-M4F内核，处理性能十分强悍。超低功耗MSP微控制器内核的提高是性能提高最重要的部分，M4内核相比同为32位的Cortex-M0+内核相比，性能提升10倍，同时支持浮点运算功能。Flash支持并行读写操作，对于数据交互量大的IOT应用来说可以显著提升性能。将MCU驱动部分放到ROM里，执行速度相比在Flash中快200%。内置了14位ADC，性能高达13.2ENOB，支持查分输入及两个窗口的参考比较器。MSP432工作时功耗达95μA，睡眠时为850nA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP432内部整合DC/DC与LDO，通过DC/DC，使功耗相对于LDO再降低40%，电压支持1.62-3.7V。同时，MSP432的内部SRAM支持分8段保留，这样用户待机至SRAM，可以选择保留部分SRAM段，关闭其他不需要的SRAM即可。MSP432的ADC相对于MSP430的ADC速度提升了5倍，1Mbps采样速率下的功耗为375μA，200Kbps时则降为200μA。由于将驱动集成至ROM中，相比较Flash，功耗降低30%。MSP432的Flash为2Mb。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP432的市场是针对对功耗和性能要求比较严苛的应用领域，比如工业手持或者可穿戴设备等。在可穿戴设备中，传感器数据收集和UI处理部分，处理器运行操作系统更流畅，低功耗。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;借助目标板(MSP-TS432PZ100)或支持板上仿真的低成本LaunchPad快速原型设计套件(MSP-EXP432P401R)即刻开始评估MSP432 MCU。开发人员可以通过包括SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 BoosterPack在内的全套可堆叠BoosterPacks来扩展MSP432 LaunchPad套件的评估功能。此外，TI的云开发生态系统使得开发人员能够在网上便捷地访问产品、文档、软件以及集成的开发环境 (IDE)，从而帮助他们更快速地入门。MSP432 MCU支持多个实时操作系统 (RTOS) 选项，其中包括TI-RTOS，FreeRTOS和Micrium µC/OS。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP430和MSP432产品组合之间的代码、寄存器以及低功耗外设之间的兼容性使得开发人员能够充分利用16位和32位器件间的现有代码和端口代码。EnergyTrace+™ 技术和ULP Advisor软件以±2%的精度实时监视功耗。广泛且功率优化的MSPWare™ 软件套件包括用于16位和32位MSP MCU的库、代码示例、文档和硬件工具，并且可通过TI的Resource Explorer或Code Composer Studio™ (CCS) IDE进行在线访问。开源Energia可支持MSP432 LaunchPad套件上的快速原型设计。通过轻松导入用于云连接、传感器、显示器等更多功能的库可直接利用针对快速固件开发的丰富代码库。开发人员可以创建连接IoT的设计，这些设计具有更高灵活性和更大的存储器、并且具有更高的性能和集成的模拟，此外它还兼容Wi-Fi®，Bluetooth® Smart以及Sub-1 GHz无线连接解决方案。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Fri, 22 Jul 2016 03:55:44 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user3687004</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;个人认为MSP432 MCU有三大优势：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（1）超低功耗.MSP432 MCU提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件，该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz，而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（2）高性能和高集成外设.集成高速的14位SAR ADC，集成了低压降稳压器 (LDO) ，使用支持同时读取和写入功能的双段闪存存储器。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（3）灵活的兼容性，支持多个实时操作系统 (RTOS)，其中包括TI-RTOS，FreeRTOS和Micrium μC/OS。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP432 MCU可应用于工业和自动化、工业传感测量、工业安防面板及消费类电子等。个人认为应用于手持式工业测量设备是一个方向，能体现MSP432 高效的数据处理和超低功率运行等特性，开发过一个手持式高灵敏度的测斜调平仪，效果不错。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Thu, 21 Jul 2016 09:42:52 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>BINBIN TENG</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; &amp;nbsp;MSP432是TI的MSP430家族新增加的32位产品系列，采用ARM-CortexM4F内核，专注于低功耗和通用微控制器领域。在低功耗和高性能以及增强型外设方面均有突出表现。低功耗性能心不错，而且兼容以前的MSP430，对于熟悉MSP430的我们来说开发特别方便。给MSP432移植freertos，性能和功耗得到很好的体现。MSP432是考虑功耗与性能的不二之选。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Wed, 20 Jul 2016 08:16:59 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user1538729</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势主要体现在如下几个方面：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1、MSP432 MCU提供了与TI-RTOS、ENergia MT、FreeRTOS、ARM CMSIS-RIX、Micrium-OS的兼容性；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2、TI-RTOS提供了很多稳健耐用的驱动程序，充分利用每个MSP432 MCU所特有的超低功耗特性；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3、TI-RTOS所独有的Power Manager（电源管理器）可简化和优化运行期间的功率。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;TI-RTOS对MSP432 MCU的应用提供了专门的优化，用MSP432 MCU结合TI-RTOS实时操作系统将会把MSP432 MCU的低功耗和高性能进行淋漓尽致的体现。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 11 Jul 2016 08:06:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>shakencity</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;前阶段我们正在做的产品用的Cortex-M3的内核，这个是Cortex-M4的内核，这次的mcu目标就是更高的性能，更低的功耗，性能上：Cortex-M4F本身就是一个高性能内核，TI通过整合高性能外设和特性进一步提升了MSP432的能力，MSP432带有独立的闪存段，可实现同步读取和擦除闪存。它还带有DriverLib in ROM驱动程序库，其执行速度比闪存高200%。此外，它搭配13.2ENOB的14位1MSPS ADC等外设都有助于其性能的提升。功耗上：TI在外设和工艺方面对MSP432进行了多项优化，MSP432带有片上DC/DC电源。与LDO相比较，据说集成式DC/DC可节省40%的功耗。MSP432的14位ADC也具有出色的功耗性能。另外，借助可选的RAM保持，每个RAM段的流耗可节省30nA；DriverLib in ROM最多比闪存节省35%的能耗。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Sun, 10 Jul 2016 18:53:20 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>guyue</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;MSP432具有MSP430系列微控制器的低功耗、丰富的外设和模拟集成以及独特的FRAM存储器等特点，还具有了更好的性能如带有ARM Cortex-M4F内核功耗却与Cortex-M0+内核相当，另外外设性能也得到了进一步整合，如带有独立的闪存段，可实现同步读取和擦除闪存；还带有DriverLib in ROM驱动程序库，其执行速度比闪存高200%；此外还搭配了13.2ENOB的14位1MSPS ADC，这样的话更加有利于数据采集精度的提高。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP432支持实时操作系统，并且兼容TI RTOS解决方案如TI-RTOS和ENergia MT以及第三方RTOS解决方案如FreeRTOS，ARM CMSIS-RIX和Micrium-OS等，从而省去了从头开始创建基本系统软件函数的工作，采用RTOS可以加快开发进度，并且可以在更加复杂的嵌入式系统中更好地管理数个资源！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;MSP432 准系统内核，只用4kB的代码就可以使用许多出色功能，诸如多任务、软件中断、软件定时器等，功能更强大的TI-RTOS则提供了很多稳健耐用的驱动程序，从而在设计外设或通信层的时候直接调用，TI-RTOS还具有一个独特电源管理模块，可以根据客户的性能需要来配置整个系统，将代码API化，使写程序变得更简单。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;此外，TI-RTOS由TI开发和维护，MSP432 MCU 提供很多支持TI-RTOS的示例，相比其它RTOS解决方案，TI-RTOS有其独特性如使用Power Manager来节电，TI-RTOS支持组件很多如内核、文件系统、WiFi、设备驱动等；另外TI-RTOS还提供针对Energia MT的底层结构。最重要的是RTOS是免费的， MSP432 MCU 提供相应的开发套件，可以通过实例来测试TI-RTOS，或者是通过 MSP432 MCU培训系列来认识TI-RTOS以及MSP432对TI-RTOS的应用！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Sat, 09 Jul 2016 03:53:54 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>jianfeng  zhu</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;MSP430在一直是16位MCU最低功耗产品，全新高性能MSP432 MCU性能强大，功耗特低。还增加的节电功能，使用Power Manager（电源管理器）来简化和优化运行期间的功率。这样管理智能，编程方便。为节能减排做出贡献，保护了环境。MSP432 MCU是节能型MCU的典范,值得使用。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Wed, 06 Jul 2016 02:49:31 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user4012541</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;MSP系列是TI-MCU的得意之作也是业界承认的可信赖的低功耗领先的产品。分为超低功耗的16位和低功耗高性能的32&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;位。作为在 ARM Cortex – M4F 产品线中的第一个是“4”家族的成员，MSP432具有FPU的48MHZ ARM Cortex-M4F内&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;核;Driver Lib；宽电压（1.62V-3.7V）；64K RAM；1MSPS ADC14;8通道DMA；集成LDO和DC/DC；20mA 高驱动IO等特&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;征。其有效功耗和待机功耗也分别只有95μA/MHz和850nA，基本实现了用M0内核的功耗，实现M4内核的性能。TI同时&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;给出了430到432平台的程序移植参考手册，提供了CCS、IAR、Keil等多平台的开发支持，和XDS110、CMSIS-DAP等调&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;试接口，同时TI大量的参考例程的给出，也给工程师带来极大的开发和移植方便。TI-RTOS时TI开发的一个自己的&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;RTOS，基本包含了一个实时内核需要的所有构件，并同时运行在TI的CC3200、CC2650等多个无线SOC之中。对于使用&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;TI产品线的客户来说，这就是一个一举多得的效益，TI对于RTOS是开放的、免费授权的。同时TI没有固步自封，也给&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;出了第三方RTOS的设计参考，使得工程师的选择更加自由。在可穿戴、智能家居、楼宇数控、远程医疗等需要长时间&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;实时监控的领域内，TI的产品线几乎完全覆盖了工程师需求的方方面面，从超低功耗的家庭仪表（zigbee等），到高&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;精度的工业控制（DSP），都有相应的产品方案提供。MSP432系列的加入，相信对那些需要较高运算能力且功耗有限&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;的场合来说不失为是一个完美的解决方案。同时也完善了TI的整个产品线。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Tue, 05 Jul 2016 11:20:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>WEITONG DONG1</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;用过意法半导体公司的超低功耗MCU：STM32L4和德州仪器公司的ARM Cortex-M4内核的超低功耗MCU MSP432，在此对比下功能：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（1）ST的STM32L4则具有以下特点：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;灵活的电源管理。这是实现超低功耗的基础。STM32L4设有关断模式、待机模式、停止模式、睡眠模式、24MHz运行模式80MHz运行模式等。从停止模式到48MHz运行模式的唤醒时间小于5微秒（使用内部晶振）。更高性能。在ST特有的ART Accelerator助力下，处理速度达到80Mhz/100 DMIPS，CoreMark测试成绩达到273分。外设丰富。STM32L4具有多种数字智能外设和模拟智能外设，适合表计、健身手环、工业传感器等各种应用。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;（2）在性能方面，具有浮点运算功能的Cortex-M4F本身就是一个高性能内核，而TI通过整合高性能外设和特性进一步提升了MSP432的能力。MSP432带有独立的闪存段，可实现同步读取和擦除闪存。它还带有DriverLib in ROM驱动程序库，其执行速度比闪存高200%。此外，它搭配13.2ENOB的14位1MSPS ADC等外设都有助于其性能的提升。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ST的明显优势是在Cortex-M产品家族的知名度。ST是最早采用ARM Cortex内核的半导体厂商，对ARM MCU的推广做出了巨大贡献，它自身也因此而受益。现在ST的MCU涵盖Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3、Cortex-M4和Cortex-M7内核，用户基数大，这些用户转向STM32L4相对比较容易。TI公司则很早就在嵌入式处理方面占据优势，其出色的模拟技术对其MCU开发也很有帮助。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:49:27 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>jiaozi tianzhi</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;MSP432是TI的MSP430家族新增加的32位产品系列，采用ARM-CortexM4F内核，专注于低功耗和通用微控制器领域。在低功耗和高性能以及增强型外设方面均有突出表现。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;内核的提高是性能提高最重要的部分，M4内核相比同为32位的Cortex-M0+内核相比，性能提升10倍，同时支持浮点运算功能。Flash支持并行读写操作，对于数据交互量大的IOT应用来说可以显著提升性能。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 09:31:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>yao han</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;MSP432将32位MCU带入了低功耗时代，在手持式产品和移动产品上的应用前景十分广阔。配合RTOS，将使得产品的性能得到更大的提升。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 09:00:54 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user4643757</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;TI-RTOS具有一个独特电源管理模块，可以根据你的性能需要来配置整个系统。MSP432 MCU的的超低功耗特性，能让系统以更低的功耗运行，拥有更长的待机时间，同时抗干扰能力还很强。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:48:08 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user4560336</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;MSP432 MCU提供与数个TI RTOS解决方案和第三方RTOS解决方案的兼容性，提供超过50个示例来实现对TI-RTOS的完全支持，开发人员能够快速入手，加快开发进度，最重要的是能确保项目的质量，让人省心！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/the_process/posts/msp432-mcu</link><pubDate>Mon, 04 Jul 2016 08:41:18 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:838f9d3e-1811-49fc-a9f6-413ee4bc5585</guid><dc:creator>user4041514</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;以前一直使用ST的STM32系列MCU，有幸拿到一个MSP432的开发板，对于用习惯了Keil，使用Keil开发MSP432真的是好不方便。希望以后能对Keil支持的更好。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52037&amp;AppID=122&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>