• 2015-12-29

    小型蜂窝基站长期演进软件中的挑战

    预计移动通信量在未来几年将大幅增加,这会给从终端到内核的整个网络(特别是给小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端相似的是,其价格点须比宏蜂窝基站的价格点低,旨在实现大量的部署。这就需要更高的硅芯片和软件集成度、更低的功耗以及高水平的互操作性测试。 LTE版本10的全新功能可部署大量小型蜂窝基站,但这意味着支持版本10的产品所需的GOPS大约是支持版本9的产品所需GOPS的10倍以上。这需要TI的 TCI6636K2H 等具有全新架构的片上系统(SoC)来提供该处理能力。 在软件方面,物理层(PHY)和协议栈(Protocol...
    • 2015-12-24

    单个软件平台能使 150 多种 TI 处理器实现统一

    凭借全新的处理器软件开发套件(SDK),TI 已经统一了开发并简化了迁移过程,范围覆盖了最新的 Sitara 处理器和数字信号处理器系列。所有受支持的器件均可共享一个具有图形导航、工具和实用程序的通用开发环境,这让开发人员更容易找到参考软件、工具、文档和培训信息。 高级操作系统(OS)支持也是通用的,所有受支持的器件都享有专为常见主线长期稳定型(LTS) Linux®内核 、U-Boot、 Yocto Project™ 兼容文件系统和 Linaro™工具链 等嵌入式器件而优化的稳健基础。对Khronos OpenCL™的全新支持使您能把任务轻松分配到异构处理器中的不同核心(无需深入了解这些不同内核)。 借助20余年来在多种嵌入式应用里部署的高效开源内核...
    • 2015-12-4

    深入探讨医疗应用的未来发展趋势

    医疗器械行业 对开发人员来说充满了新的机遇,因为高级患者监护和远程护理服务在美国各地的人气正迅速攀升。开发人员孜孜以求,想找到一种可持续发展的医疗保健解决方案,目标是惠及更多的患者并借助当前可用的人力资源提供更好的护理服务。医疗保健专家预测,通过为患者提供世界一流的护理服务同时让他们享受身处自己家中的舒适惬意,我们可解决整个行业的许多老问题。高级患者监护系统能使医生更容易地进行诊断;通过在家庭护理行业采用类似的监护技术,我们正开始建立更有效的医疗监护基础设施。 让医疗器械平台既可监测大量生命体征同时又能被连接到医疗网络的超前愿望正在变成现实。随着新市场的出现,医疗器械行业正面临着必须应对的独特嵌入式处理挑战。高级患者监护开发领域所用的处理器必须具有高性能,旨在不断进行患者状况分析...
    • 2015-10-26

    DSP用在何处?它们为什么在数学方面表现得如此出色?它们如何与开源API一同工作?

    很多工程师、用户、甚至是我们的同事都会问到相同的问题。在 我们最新的一期DSP休息时间视频系列中 ,Arnon和我讨论了这些问题。 在开始时,我们讨论了在哪些应用类型中,DSP适合用作处理解决方案。想一想流数据或运行在受限环境中或者。。。地雷侦测器应用?而你的应用也许很有可能适合使用DSP。 然后,我们谈到了开源API(OpenCL、OpenMP和OpenCV)是如何与我们的DSP一同运行的。目前已提供相关技术支持! 下载免费的多核软件开发套件 (MCSDK) 或者查看我们的 在线MCSDK用户指南 ,以获取更多信息。 Arnon还 简单 分析了是什么原因使DSP架构在数学运算方面表现得如此出色,以及它与其它类型处理器的不同之处。这可比使用大量的复用器强多了—虽然它们也会有所帮助...
    • 2015-10-26

    如果有人用一半的数据速率为你提供同样的视频质量,你会接受吗?

    这是因为有希望实现高效视频编码或HEVC。也被称为H.265,它是H.264/MPEG-4高级视频编码 (AVC) 标准的后续标准。HEVC提供同样的视频质量,但是将数据带宽减少50%。这使得HEVC不但非常适合于传输标清 (SD) 内容,而且适用于更高分辨率和帧速率高清 (HD) 和超高清 (UltraHD) 视频,其中包括速率为60fps的4K视频。 HEVC是一个高效,但是处理密集的视频标准,此标准编码复杂度是H.264的5倍至10倍,解码复杂度是H.264的2倍。这意味着需要巨大的处理能力,并且必须在针对商用和消费类系统的可行功率包络幅度内实现。TI TMS320C6678 8个内核DSP能够以仅仅10W的功率在很长的距离上传送320GMAC和160 GFLOP,而又不会增加功率预算...
    • 2015-10-26

    了解免许可LTE

    虽然小蜂窝市场在发展初期经历了巨大的困难,我们仍然相信,在未来两年内,它的规模将不断扩大。与此同时,对于更高数据速率和带宽的不断增长的需求也催生出对异构网络 (HetNet) 架构的需求,从而使网络经济学成为一个更加难以解决的问题。 从定义正确的访问点技术规格开始,到最终确定有效部署策略,以找到合适模型来实现投资的货币化,我们经历了一个巨大切漫长的求知之旅。然而,有一点很明显—从操作员到网络供应商的每一个人,都希望他们的小型基站接入点设计在提供最高性能和灵活性的同时,功耗和成本尽可能的低。这个“理想”情景不但能够使他们获得投资的全部回报,而且通过提供随行业发展由软件实现的差别化、升级和重新校准的功能,来使接入点始终处于技术领先的地位。升级当前小型基站接入点...
    • 2015-7-31

    用AM335x简化太阳能逆变器网关

    我们在上周发布了一款特有AM335x的全新TI Design: 太阳能逆变器网关开发平台参考设计 。太阳能逆变器网关是整个太阳能逆变器解决方案中的一个重要部件;它们为系统所有者(也许是家庭用户或一家大型太阳能工厂)提供了一种方法。用这个方法,用户可以监视生产和电池板效率、接收与系统健康情况相关的警报、并且将制造商提供的固件更新推送到太阳能逆变器中。在不久的将来,太阳能逆变器网关甚至有可能通过 IEC61850 等协议( 在最近一篇TI的电网互连博客中,我们曾讨论过这个协议 )与电网进行通信。 根据光伏系统总体架构的不同,太阳能逆变器网关常见于独立装置中,还可以被内置于逆变器中。对于支持多组太阳能电池板运行的传统太阳能逆变器,由于逆变器的总数会比较低,而且一个网关对应一个逆变器,集成式太阳能逆变器网关会更有用处...
    • 2015-7-31

    TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的50种用法

    与DSP的其中一位发明者, Gene Frantz 一样,对我来说,了解客户如何将我们的处理器应用到实际环境中是再开心不过的一件事情了。然而,我发现基于KeyStone™ 的 TMS320C6678 ,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然有超过100名客户已经在他们的产品中采用了C6678 DSP,但是我可以很肯定地说,对于定点和浮点C6678 DSP来说,至少有50种不同的使用方法!不过也别担心,我不会将这个冗长的列表直接抛给你,我只是想与你分享其中 5 个最常见的应用。 加快回程速度 —Keystone系列无线基站片上系统 (SoC) 已经充斥于无线市场,不过C6678 DSP也在无线回程领域内找到了用武之地...