• 2019-7-10

    新的计量技术让每一滴水都发挥价值

    作者: 德州仪器首席技术官 Ahmad Bahai 一组惊人的统计数字显示,仅在美国,家庭泄漏每年浪费的水约9000亿加仑,这些被浪费的水每年可为大约1100万个家庭提供足够的生活用水。而欧洲和亚洲的其他国家也面临类似问题。预计水资源短缺将使这一问题变得更加复杂。 但是现在事情出现了转机,我们能提供解决方案。超声波技术使安装在智能楼宇和智能城市中的水表能够检测和定位泄漏,即使是每隔几秒漏一滴水的泄漏也可以监测到。奥斯汀、安特卫普等城市正在安装高科技智能水表,为客户提供信息来...
    • 2019-5-29

    技术创新推动实现户外诊疗

    医生正在偏远的村庄为患者治疗 在最近一次的中国之行中,Yiannis通过一个便携式的医疗箱窥见了医学的未来。 这个便携式医疗箱包含一系列小工具:可检测心脏电信号异常的心电图(ECG)监测器、用于检测与心肺疾病相关的低血氧的脉搏血氧仪、可监测血糖异常的血糖监测仪、自动血压计和电子体温计。 有了这个便携式的医疗箱,医生可用一只手轻松握住能够提供等同临床质量水平的电子诊断设备。这种设备体积小,并且可通过电池供电,医生可随时携带去到距离医院很远的农村地区使用。 德州仪器专门从事医疗设备工程的经理Yia...
    • 2019-4-1

    年轻创新者在电子产品的“心跳”和“音乐的灵魂”中实现抱负

    当他的琴弓划过琴弦,略过指板拨动小提琴的每个音符时,这位年轻人的手指随之精确地移动着。音乐厅与来自Niccolo Paganini美丽动人的演奏篇章相得益彰,每一个音符都与Ernest脑海中的旋律、琴弓的摇摆和手指的速度保持同步。当他演奏时,将自己的左手比作“工程师”,右手比为“音乐的灵魂”。 对于Ernest来说,小提琴充满着众多意义:一件困难繁琐的技能,一个可以唤醒竞争意识的工具,一个激励自己朝着更大目标前行的动力,同时,小提琴谐振器也会让他...
    • 2019-3-20

    准备好迎接德州仪器体声波技术了吗?

    作者:德州仪器 Arvind Sridhar 5G革命即将来临。无论是以无缝增强和虚拟现实体验形式提供更快,更丰富的内容还是实现真正自动驾驶汽车的技术,它都有望激发一系列创新和新服务。 在电信行业的快速发展的驱使下,产生了对更高带宽和更快数据速率的巨大需求,需要进行严格的网络升级。通过交换机和路由器的复杂互连将信息从终端用户传输到中央核心网络的以太网骨干网已经发生了翻天覆地的变化,从10 Mbps到现在的400千兆以太网速度,以及未来大于1 太比特的以太网。 每个5G和400Gbps节点的核心是...
    • 2019-3-15

    5G无线应用以三种方式解锁2019新技术时代

    任何地方都可能发生自然灾害。灾害过后,政府和志愿者会竭尽全力搜寻幸存者。如遇通信网络故障,定位一个人的位置就如同大海捞针,这会使搜救沦为极其低效的体力劳动。 试想下这样的场景:当灾难发生后,官方发射小型但功能强大的蜂窝移动设备无人机,从而使网络再次运行。同时另一波机载无人机在现场各就各位,发出高清视频,加速救援行动,挽救生命。 关键要点: 更快的数据传输速度和网络可以支持的同步连接的的大幅增长意味着: 5G将为跨行业和消费者应用带来新功能。 5G的干预将在机器对机器通信中发挥最大...
    • 2019-3-15

    突破性德州仪器体声波(BAW)技术在信息洪流中推进大数据发展

    想象一下这种可能性:医生可以通过无线网络实时检查生命体征,因此患有心脏病的新生儿无需留在医院,在家即可进行治疗。或者,农民可以使用增强现实技术来远程监控牲畜或检查田地的状况。 每天发送和接收大量有线或无线数据对我们的日常生活产生着重大影响,并在高度互联的世界中推动着经济发展。技术对于释放这些机会至关重要。 了解更多有关 TI BAW 谐振器技术的信息 数据已成为普遍需求 20世纪是石油和大宗商品时代,而21世纪则是大数据时代。在数十亿计...
    • 2019-3-15

    了解有关TI BAW技术的5项技术要点

    作者:Priya Thanigai 无线技术是我们快速发展的互联网世界的支柱。随着这些技术对于通信速率、通信距离和集成度的要求的大幅提高,开发人员和制造商正在寻找能够提供简化物联网(IoT)设计的解决方案。 德州仪器(TI)的创新技术 - 体声波(BAW)谐振器 - 通过提供 业界先进的无晶体SimpleLink™无线微控制器 (MCU),使集成化更向前迈进了一步。TI BAW谐振器技术使高性能,高精度谐振器成为可能,当集成到MCU封装中时,无需外置石英晶体,不会影响功耗,延迟或频率稳...
    • 2019-2-28

    微型技术,影响全球:突破性TI BAW谐振器技术打造全新电子心跳

    每个电子系统都必须要有心跳—— 时钟信号,它可以帮助每个组件完美同步的运行。 几十年来,设计人员一直使用石英晶体来产生这种电子心跳。通过晶体振荡,实现精确的节奏。但当这些昂贵的晶体出现磨损时,它们就会抖动或跳变,进而影响计时的精确性。 近日,德州仪器(TI)发布了两款全新的基于体声波(BAW, bulk acoustic wave)谐振器技术的核心产品。这些微型计时器尺寸仅有100微米,比头发的直径还小,但它们的运行频率远远高于石英晶体,可实...
    • 2018-12-24

    用增强现实和虚拟现实来改变工厂车间面貌的三种方式

    现实技术并非仅适用于视频游戏。无论是机器操作员使用护目镜来获取操作指导,还是工程师在施工开始前便可看到工厂可视化虚拟模型,制造商正在积极采用虚拟工具来简化生产线的创建、制作和完成过程,从而提高效率。 增强现实(AR)和虚拟现实(VR)头戴式显示器在工厂的运行和设计方面,以及在时间和成本的节约方面起着越来越重要的作用。超过三分之一的制造商已采用或计划在未来三年中采用这两种技术。[1] 了解我们的集成电路和参考设计如何帮助您制造轻便而又可靠的增强/虚拟现实耳机。 德...
    • 2018-12-21

    电网自动化:电网快速发展的光明前景

    电动汽车可通过双向充电器为您的住宅供电。智能仪表可帮助您降低水费。无线传感器可在灯光熄灭前检测到故障变压器。 美国电网的发展前景一片光明:更少的停电期、更高的效率、更多的可再生能源,从而确保了智能配电的实现。在全国范围内,各州和各公用事业公司正逐步将过时的机电基础设施转变为一个自动化、智能化和动态化的系统。 我公司的系统与营销经理Amit Kumbasi表示,“使用长电缆来监控电网资产(包括输电与配电网络以及变电站中用于收集和分析电力数据的交换连接装置)的日子已经一去不复返了。如今,...