• 2018-5-15

    无人机的时代,已经到来!

    说起无人机,你会马上联想到哪些功能与应用?拍高空照片与视频?拍电影?送货?还有呢? 关于无人机,你觉得它离我们的生活有多远? 事实上,在世界各地,每当自然灾害的时候,无数的英雄都会参与到救灾工作中,其中就包括各地的无人机运营商们。 自从“玛利亚”飓风袭击波多黎各之后,无人机就被广泛用于电网恢复工作。在墨西哥城,无人机捕获到了7.1级地震灾害图像,引起世界广泛关注。在“厄玛”飓风和“哈维”飓风分别袭击佛罗里达和德克萨斯州之后,...
    • 2018-5-15

    微秒计数究竟有多强大?快速电流回路创新技术为智能电机赋能

    智能机械正在逐渐重塑我们身边的世界。 无数的电动机和电机驱动器是强大的自动运转技术的核心,有时它们也被称为工业伺服驱动器。当今,越来越多的系统设计人员利用德州仪器的新软件和其他创新技术,设计出越来越多的更小、更快、更智能的驱动器。 德州仪器的市场部经理Brian Fortman表示:“当今的工业自动化开发者开始设计电机驱动时,他们不仅仅是试图提供更多的原动力,而是要使其变得更智能,这样电机驱动就可以搬运更重的汽车部件或者生产更大的产品。“他们正在尝试设计能将电机变成智...
    • 2018-5-3

    氮化镓技术推动电源管理不断革新

    作者: Ahmad Bahai,德州仪器(TI)公司首席技术专家 我们可以想象一下:当你驾驶着电动汽车行驶在马路上,电动车充电设备的充电效率可以达到你目前所用充电效率的两倍;仅有一半大小的电机驱动比目前应用的效率更高;笔记本电脑电源适配器小到可以放进口袋。 电子设备的未来取决于电源管理创新。 或者设想一下:每个简单的互联网搜索查询使用的电力足以灼烧一个60瓦灯泡约17秒。现在乘上每天发生的数十亿次的查询,便可以获得数十亿千瓦时的能耗。 更有效地管理能源并占用更小空间,所面临的挑...
    • 2018-3-27

    德州仪器与亚马逊网络服务合作为智能自动化创建端到端云连接

    下一代工业基础设施将有很多新发展。为物联网(IoT)创建稳定可靠的设备不仅仅是需要建立无线网络连接这么简单。要引导带动从道路传感器到动力涡轮机在内所有产品的智能设备必须要具备云端功能、灵活性、远程管理和高安全度的特性。据高德纳公司估算,当今互联网上有超过84亿“事物”,同比去年增长了30%以上。 这需要用功能强大的低功耗微控制器(MCU)来运行可轻松连接到云端的功能丰富的实时操作系统(RTOS)。为了满足这些需求,我们公司与亚马逊网络服务(AWS)合作,将亚马逊Free...
    • 2018-1-31

    磁传感器:未来传感技术背后的巨人

    在汽车领域中, 磁传感器 是一种看不见但又不可或缺的技术,它能使从转弯信号到点火定时的一切都成为可能。 在您的汽车里,这些小小的传感器件可能多达70个,它们默默地执行被赋予的各种功能,让您可以顺利地从目的地A移动到目的地B。 “和其它很多用来维系现代生产生活正常运转的半导体器件一样,用户是看不见磁传感器的,但对于那些我们早已习以为常的许多功能而言,它却扮演着举足轻重的角色,”工艺开发经理 Ricky Jackson说道。 海量应用 磁传感器无所不在、尺寸小巧且价格合理,可以轻松地和其他电路一同集成到芯片上,因此,磁传感器被人们广泛用于各种应用。(如需了解更多关于磁传感器的信息,敬请阅读 白皮书 )。 磁传感技术在机器人和工厂自动化中的优势尤其明显...
    • 2017-9-12

    Jack Kilby发明的芯片

    59年前,Jack Kilby向少数几名聚集在德州仪器半导体实验室的同事展示的其实是一个并不复杂的装置——它仅仅是在一块锗片上嵌置了一只晶体管和一些其他的元件。当时在场的人员根本不会想到,Jack Kilby的发明,也就是尺寸7/16×1/16英寸的集成电路,将会在整个电子产业掀起一场革命。 问题的解答 Jack Kilby首次萌生发明集成电路的设想是在一个甚为冷清的实验室中,该实验室位于德州仪器新建成的半导体大楼内。1958年7月,当大部分员工都在享受德州仪器公司为期两周的传统假期时,初来乍到的Jack Kilby却无缘长假,只能待在车间里独自研究。 那么到底是什么让Jack Kilby开始一步步思考深究,并最终发明出集成电路呢?和其他许多发明家一样...
    • 2017-7-26

    未来的“不夜城”:智慧城市的发展与创新

    你是否曾经想象过,十多年以后的城市将会是什么模样?随着技术的发展,城市布局也随之改变。如今,许多城市已经开始利用网络提供交通管控、供能、通讯及其它服务。在未来,智慧城市将集成并强化网络,以提高运营,节省资金和节约能源。 例如传感、信号调节、通信以及嵌入式处理等以往用来帮助实现智能家庭和技术,将以前所未有的方式连接城市,以实现城市的自动化。所有的这一切,在几年前都是无法想象的。 德州仪器(TI)正在着手开发能够实现未来智慧城市的各种技术和设计,同时提供了与智慧城市相关的多种参考设计: 无人机 :TI针对 无人机电子速度控制器(ESC)的无传感器高速FOC参考设计 能够帮助工程师设计出具备更长飞行时间、更高动态性能、更平顺和更稳定的无人机。 电动车 ( EV ) 充电...
    • 2017-6-30

    全新毫米波传感器为汽车和工业应用带来前所未有的精确度

    世界瞬息万变,无论是道路、楼宇还是我们所生活的城市,这种高速的变幻可见一斑。 全新的高精度单芯片 毫米波(mmWave)传感器 正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。之所以这样说,是基于以下几个原因: 到2020年, 公路上自动驾驶汽车的数量或将达到1000万辆 。 56%的工业企业 将在未来五年内实现效率升级。 到2020年, 81%的住宅和楼宇 将实现自动化。 这些变化将对精确感测能力提出更高的要求,不仅要求能检测物体的范围、速度和角度,穿透塑料、干式墙...
    • 2017-6-28

    突破壁垒!Bluetooth 5引领无线连接变革

    日常生活中常用的Bluetooth ® 技术正在悄然发生变革,它不再仅仅作为一个用于无线听音乐或者在距离设备几英尺的电话上进行通话的个人网络。 事实上,我们已经进入了 Bluetooth 5 的时代。凭借包括德州仪器(TI)在内等全球机构制定的标准,这项技术将彻底改善从 楼宇自动化 到工业控制应用的无线连接。 TI智能连接解决方案的市场和业务经理Olivier Monnier表示:“想象力是我们所面临的一个局限,而Bluetooth 5标准正在打破现状。” 现在,设计人员可以随时开始Bluetooth 5产品的设计。TI是目前首家发布经过完全认证的Bluetooth 5软件的公司,通过将其与 SimpleLink...
    • 2017-5-22

    德州仪器CTO:电源和数据的交融与创新

    作者: Ahmad Bahai博士, TI 首席技术官 从通过电信巨头和无线广播公司获取集中信息,到有线电话和有线电视的问世,早在30年前,人们与数据交互的方式就发生了翻天覆地的变化。而如今,高压电源的发展正遵循着相似的发展轨迹。 产品的尺寸和外形都在逐步缩小,而其所能实现的功率转换却越来越高。在日常生活中,人们对于功效、智能化和封装也提出了更多的要求。目前,移动设备的电池储能容量已经十分可观,并且仍在努力满足人们的使用需求和预期。 从更大规模的角度出发,我们看到数据中心也在不断成长,而其所消耗的电能总量也始终保持在70兆瓦以上。这是一个不容忽视的能量消耗,因为即使在它们闲置或准备处理网络搜索信息时也是如此。在汽车领域,电动车辆可以由一个800V的电池电源供电运行...