• 2019-9-29

    DLPC347x和DLPC343x 兼容设计

    作者:DLP China Team 1. 概述 TI近期发布了针对于消费级3D机器视觉和3D打印市场的新型控制器-DLPC347x系列。它可以为主流的3D扫描仪和3D打印机带来精确的光控制和超高的图像质量。 新的DLPC347x系列控制器与针对显示市场的DLPC343x控制器类似。两个系列是pin to pin兼容并且只有几个引脚的定义不同。这意味着客户可以做非常少的修改,就可以将用于显示应用的驱动板修改为用于3D机器视觉和3D打印机应用的光控制驱动板。同时两种驱动板也可以实现兼容设计,这会在下...
    • 2018-12-13

    增强现实抬头显示中阳光负载建模的重要性

    作者:德州仪器 Michael Firth 通过将关键驾驶信息叠加到真实世界中,增强现实(AR)抬头显示(HUD)将彻底改变驾驶体验。如今,AR显示的最佳示例是用于战斗机,可在飞行员的直接视线中置放大量关键信息。 在汽车环境中,图形直接置放于驾驶员视线内取代了基本警告音或符号,通过这种方式可以传达信息并识别驾驶员视野中的威胁,使其能够立即采取行动。图形表现为真实世界的自然保形延伸;它们不仅仅是现今HUD中的二次信息显示。 正如我之前在 关于阳光负载的博客文章 中所讨论的,太阳辐照度对AR...
    • 2018-8-17

    采用嵌入式Linux主处理器的DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块

    作者:德州仪器 Philippe Dollo DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块(EVM)是一款强大的入门级平台,能够让用户在智能家居显示、抬头显示(HUD)和微投影等应用中评估和设计DLP原型。 与先前的DLP技术评估模块产品不同,LightCrafter Display 2000评估模块与各种嵌入式主处理器相兼容,可以轻松实现独特的DLP技术项目的原型设计。 图 1:LightCrafter Display 2000评估模块侧视图 图...
    • 2018-8-16

    认识增强现实抬头显示中色彩饱和度和色域的重要性

    作者:德州仪器Mike Firth TI DLP®技术在增强现实(AR)抬头显示(HUD)等 汽车应用 中越来越受欢迎,主要原因之一是其具有明亮鲜艳的色彩。为了更好地理解颜色在AR HUD中的作用(如图1所示),我先介绍一下色彩饱和度和色域的概念。 图1:AR HUD示例 色彩饱和度是指图像中色彩的强度。看看图2,您可以轻松分辨出哪种颜色的饱和度更高。色彩的饱和度越低,看起来也就越暗。用技术术语来说,饱和度是表示色彩的纯度,用其复合波长来定义色彩。当一种色彩完全...
    • 2018-8-6

    了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载

    作者:德州仪器 Mike Firth 增强现实(AR)抬头显示(HUD)是汽车行业中出现的新一项重大发明。现如今,该技术得到了汽车制造商和一级供应商的关注,进入到积极开发AR挡风玻璃HUD的阶段。 真正的AR显示需要有至少10度的宽视场(FOV)以及7.5米或更大的虚拟图像距离(VID)。FOV表示以度为单位的显示大小,而VID表示图像投影的距离。在汽车HUD中,VID表示图像出现在道路上的距离。 AR技术背后的理念是在现实世界之上叠加数字信息,增强驾驶员对当下情景的了解并改善其驾驶体验。FOV...
    • 2017-12-28

    4K超高清,看见更精彩的世界

    4K超高清 (UHD) 流媒体、播放器和蓝光影碟业务正在快速增长。4K UHD内容每帧数据包含800多万个像素 – 数量是全高清 (1080p) 内容的四倍多。 面临的挑战是如何呈现4K超高清内容的细节、景深以及身临其境的观感。我们已习惯使用大屏电视,50英寸1080p的电视几乎随处可见,而且4K大电视价格也逐渐亲民。可是,如果想体验到四倍的1080P电视所显示的细节,我们也可以合理假设需要四倍的屏幕尺寸。这就意味着4K UHD投影是唯一能够以合理价格呈现超大画面的显示技术。 在学校或商业环境中,投影显示非常有效,便于观众观看所有的细节。在家庭娱乐中,投影也能带来无比精彩的沉浸式体验。真正的4K UHD显示解决方案可以展现4K UHD规格要求的800万像素...
    • 2017-8-22

    为物联网传感解决方案拨“云”见日

    作者: Michael (DLP) Walker ,德州仪器( TI ) 物联网(IoT) 正以前所未有的速度实现人、设备和云数据存储服务之间的互联。一些分析人员预测,到2020年,将会有 500亿台数字设备 与互联网产生连接。 在光谱学、3D机器视觉和智能家居应用等远程传感领域中,客户通过DLP技术创造着具有新型、独特功能的产品。在制药、农业和制造业等各种工业领域,开发人员和工程师使用的物联网功能也日益增多。 物联网的诸多工业可能性 在DLP技术支持下, 手持分光计 能够连接到存有数以千计参考材料的云支持数据库。例如,医院和药店的医务人员可以使用该解决方案对药物进行远程扫描,确定药物成分是否正确或者药品是否为正品。 在农业应用上...
    • 2017-8-17

    价格最亲民的TI DLP®Pico™ display评估模块,支持即插即用和显示功能

    作者: Juan Alvarez ,德州仪器( TI ) TI大力研发具有突破性的DLP®投影显示技术。五年前,TI推出了DLP Light Commander,帮助开发人员更方便的使用TI技术。目前,TI支持包括DLP Pico™ display TRP产品线在内的评估模块(EVM),如 DLP2010 (宽视频图形阵列[WVGA])、 DLP3010 (720p)及 DLP4710 (1080p)产品。 作为投影显示技术的领导者,TI致力于为客户提供最理想的解决方案。 DLP Pico技术已经扩展到诸多应用领域,包括增强现实、虚拟现实、售后市场平视显示器、移动智能电视、销售点、虚拟助理、商业游戏和微型投影仪。随着业务范围及生态系统的扩张...
    • 2017-7-12

    材料分析的新方法——捕获“数字签名”

    作者:Luiz Grossmann,Optionline 公司首席执行官 云计算和 物联网(IoT) 的最新进展已为我们开辟了“大数据”的优势,使他们能够分析源源不断的信息流。 但这些进步如何影响光谱领域?我所在的 Optionline 这样的创新型公司正在这些方面处于领先地位。我们通过对各种物质进行数据分析的 SMART技术 (如下图)将近红外(NIR)光谱仪连接到IoT。例如,通过快速确定物质的化学成分,可以帮助制药行业的人员确保质量控制。 今天的NIR技术分析和区分数据集的功能,而非深入研究化学分析。这意味着NIR光谱范围内的简单循序扫读涉及数据点的大量流入。通常,信号被分解成数百个预测变量,这些变量通过复杂算法进行反馈,以预测类别或量化特定内容...