作者:Kent Novak,德州仪器(TI)全球高级副总裁兼DLP®产品总经理

 

从汽车到厨房,甚至是更多的场景,装有数百万个闪闪发光的微镜的芯片正在改变我们与新一代消费类电子产品之间的互动。

 

而这样的转变来自于光学MEMS的技术进步——它们正变得更小、更灵活、质量更佳且更高效。先进MEMS正在将全新且创新型解决方案推进到一些应用领域,比如可穿戴技术、智能住宅和家用电器、汽车平视显示(HUD)、自适应大灯、红外传感器,甚至是全息图像。

 

在DLP® 产品部门工作的过去八年间,我经常亲眼见证这些创新,我也相信DLP技术可以在更加广阔的消费类市场有所作为,在刚刚过去的美国国际消费类电子产品展(CES)上,我看到,这项技术已经越来越受欢迎。

 

市场分析师同样认为DLP技术还有巨大的、未被开发的潜能。根据Yole Development 公司和Grand View Research公司的预测,MEMS市场在2015年至2021年之间将增长8.9%,单单在消费类和汽车应用领域它就有着260亿美元的市场商机。

 

 

但这对于我们意味着什么呢?以下是我个人的三项预测,用以推测基于MEMS的技术会为哪些领域带来最大影响。

 

第一,车内显示正在经历翻天覆地的变化。宽视域和增强现实(AR)显示屏的出现让驾驶员得以在随时了解路面情况的同时获取他们所需的有用信息。例如,开发人员正在新车辆中大量使用集成型HUD,而对于那些在出厂时未安装显示系统的车辆,开发人员正在研究紧凑型汽车售后市场HUD解决方案。在我们DLP投影技术的支持下,这两类HUD系统都可实现小型、免提导航、通信和娱乐控制。

 

第二,可穿戴技术出现在消费者的日常生活中。可穿戴产品在过去数年间一直是CES的热门话题,但是MEMS技术的进步意味着消费者将能够在口袋大小的设备中随时随地体验浸入式AR特有的色彩丰富、锐利和明亮的显示。我们已经见证了诸如Pokémon Go等视频游戏的早期AR应用如何赢得消费者的芳心。而这只是开始,因为市场中将会出现更多能够提供更加强烈的AR体验的先进可穿戴显示。

 

第三,智能住宅和家用电器正在变得越来越智能。房主、商业部门和零售商们正在用交互式投影显示屏取代传统触摸板,以提供更加智能、自适应性能更佳的控制和面板,同时尽可能地保持美观。下一代语音激活个人助手可按照你的指令显示搜索结果、路况报导或新闻报道视频。通过与物联网(IoT)组合在一起,消费者可以享受到包括更强的连通性和更高的直观智能性在内的众多优势和益处。

 

可以确信的是,基于MEMS的、更智能、更小的电子器件的持续发展将以我们还无法想象到的方式在消费者的生活中变得无所不在。我非常期待看到DLP产品用户和MEMS工程师们如何不断推动消费类电子产品市场内的创新。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/enlightened/archive/2016/12/22/three-big-bets-about-the-future-of-mems-based-displays-in-electronic-devices

Anonymous