作者:Frank Moizio,德州仪器(TI) 

大屏电视的使用场景之多无需赘述。但由于某些原因——包括美观性、便携性、显示质量——我们最终转向了其他选择。

但情况正在迅速改变。随着移动智能电视,又称“无屏电视”的发展,我们正在见证许多从“不可能”向“可能”的转变。

 

从卧室到会议室、到后院甚至到更远的范围,这些小巧紧凑的设备将先进的投影显示与无线连通性组合在一起,从而为用户提供真正随身便携的视觉体验。

目前的移动智能电视采用最先进的光学元件、明亮且持久耐用的发光二极管(LED)光源,以及高效的TI DLP® Pico™ 芯片,从而在多种表面上生成一个准确、高质量图像。

 

何为移动智能电视?

想象一下,只需把一个小型电子盒子放在桌上,让它向上投影,就能把任何表面都转变成为一个影院屏幕。通过与无线连接配对使用,用户可以很轻松地将互联网中获得的内容用于显示观看。或通过智能手机将图片发送至移动智能电视,将它们投射到几乎任何地方。

以高能效的DLP Pico芯片作为基础,移动智能电视可以在墙面、围墙,住宅的侧面,甚至是天花板等非传统环境中传送大幅、令人震撼的图像。可以说,只要有合适的照明条件,移动智能电视就可以突破其它显示技术的限制。

推动目前移动智能电视的一个关键领域是更短的投射比,这意味着,与传统投影仪相比,用户可以在更短的距离内投射一幅更大的图像。将一个移动智能电视放置在距离显示表面仅仅几英尺远的一面墙壁前,我们们就会获得与普通平板电视同样大小的高质量图像。当然,用户也可以根据不同需求来调整图像大小。

LED光源是另外一个决定移动智能电视增长的技术发展领域。移动智能电视的制造商们将LED用作光源而非灯泡是因为LED光源具有大色域、更小的尺寸、高亮度、更高能效,以及相对较长的使用寿命。目前,我们也看到一些制造商将激光用作光源,不过这仍然处于相对早期的阶段。

 

移动智能电视的状态

现在的移动智能电视的发展仍处在“上半场”阶段——我认为接下来有许多值得期待。这一领域内某些主要需求和趋势是由电池供电的超小外形尺寸产品,甚至这些产品看起来不像是一个投影仪,但是可以魔法般的让图像出现在任何地方。

移动智能电视产品的创新厂商包括坚果、LG、飞利浦和极米。坚果是创新型投影仪P1的制造商;P1是一款全功能设备,它紧凑小巧的圆筒形外形(245mm x 73mm)使这款设备十分易于携带。它能够投射出大幅图像,但是重量只有1公斤,并且能够在内部电池供电的情况下运行数小时。LG的PF1000U是一款超短投LED家庭影院投影仪,它能够显示高清(HD)的大幅图像视频。这款器件使用安卓操作系统,通过应用程序将内容用流媒体的形式显示出来,并因此获得了2016年国际消费类电子产品展(CES)创新奖。飞利浦的Screeneo智能LED投影仪HDP1690/F7是另一款很独特的投影仪,它特有超短投功能、集成扬声器和一个低音炮。此外,极米在2016年也推出了具有内置哈顿卡曼(Harman Kardon)音频系统和全高清(HD)显示特性的H1产品。

  

DLP技术优势

DLP技术能够成为新一波移动智能电视浪潮的关键组成部分绝非偶然。与其它解决方案相比,一个与LED光源配对使用的DLP芯片在每瓦流明、对比度和视频再现等方面提供出色的功效。

 

 

由于能够接触到广泛生态系统中的众多设计合作伙伴,DLP产品集成的光学引擎使得系统集成商能够更轻松简便地将这款产品应用在他们预备推出的移动智能电视产品中。此外,还让他们能够将更多的精力用于实现那些更加震撼且具有差别化的产品特性方面,而不用担忧他们产品的投影性能。

随着对更小、更快且更加明亮解决方案的不断追求,我相信移动智能电视的未来一片光明。如需了解与这项令人兴奋不已的全新技术相关的更多技术细节,请阅读TI的最新移动智能电视白皮书

Anonymous