支持蓝牙连接的低能耗可穿戴医疗健康参考设计精选

TI Designs 设计库为大家推出了许多参考设计的精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周都有更新。今天,咱们就先来看看“医疗健康参考设计”有什么好的推荐吧!

1. 支持 BLE 连接的光学心率监视器


该参考设计适用于全套光学心率监护仪腕表(无胸带!)终端设备,采用 TI 信号链、电源和连接组件。借助 TI 的 AFE4400 AFE,可以加速和简化基于手腕的 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。该参考设计还包含全套 BLE 连接设计,可轻松连接到已启用 BLE 的智能手机、平板电脑等设备




特性

  • 使用 AFE4400 通过手腕静脉测量脉搏

  • 用于保留算法和运动取消校准数据的MSP430F5528MCU

  • 采用 TI CC2541 的 BLE 模块连接

  • 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局和 Gerber 文件以及 BOM)



核心设计器件

型号

描述

AFE4400

用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的集成模拟前端

MSP430F5528

16 位超低功耗微处理器,具有 128KB 闪存、8KB RAM、USB 接口、12 位 ADC、2 个 USCI、32 位 HW MPY

BQ24072

USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理IC,Vout 高于Vbat 200mV


了解更多参考设计详情



2. 具有蓝牙低能耗特性的无线心率监测器

采用蓝牙低耗能 (BLE) 技术的无线心率监护仪用作参考设计,可供客户用于开发用于电池供电的 3 通道健康和健身心电图 (ECG) 应用的最终产品。ADS1293 是高度集成的低功耗模拟前端 (AFE),具有三个高分辨率 ECG 通道。CC2541片上系统 (SoC) 为平台添加了一种BLE无线功能,可通过可配置的 iOS 应用实现与iPhone(R)或iPad(R)的无缝连接,可以让最终用户远程监控患者的心率数据。

                                        

特性

支持 5 引线 ECG 应用

通过 iOS 移动应用轻松监控心率数据

由锂离子电池供电

集成在ADS1293中的 EMI 滤波器可抑制由外部射频源产生的干扰

以开源形式提供固件和 iOS 应用源代码以便让客户实现快速上市



核心设计器件

型号

描述

ADS1293

用于 ECG 应用的完整低功耗集成模拟前端

CC2541

2.4GHz Bluetooth® 低耗能和专利片上系统

TPS61220

具有 5.5μA 静态电流的低输入电压、0.7V 升压转换器




了解更多参考设计详情
 
  • 针对第一个方案,传感器在腕表上的具体位置对于测量结果的精度是否有影响,还有就是腕表带的松紧程度是否对测量结果有影响都是需要考虑的一些因素。不是单单带到手上就可以准确测量心率变化。

    对于第二个方案,供电系统能提供的最大功率有多大,还有正常情况下能测量多少个人。还有锂电池的充电接口等等都是需要考虑的。在实现小尺寸的前提下尽量提供更完整的功能。

  • 功耗怎么样?需要多久冲一次电?

  • 光学心率监护仪腕表相比于胸带式的心率监护是不是精度不够高,目前腕式的心率设备价格也很高,希望随着技术的成熟价格可以更亲民。

  • 功能可以汇集一下其他医疗方面检测,关注一下老人健康,并可以将信息发送到他人移动终端上。

  • 医疗健康的话,其实还是消费电子,所以消费电子的话,很多时候还得看UI得设计,所以很期待TI能做一个漂亮的UI界面出来~

  • 可以试着加另一个功能,记录急速运动之后心率和停止运动后直到心率平稳所用时间反应个人的身体恢复能力,可以更综合的反应一个人的身体机制,以前上大学体检时就有这么一项测试的。

  • 无线心率监测器对于心脏病人的方便实用,可随时监测身体状况

  • 可穿戴技术应用于医学领域现下十分流行,低功耗是该技术必须用于的功能,

    MSP430时TI公司主打的低功耗的单片机,公司设计低功耗无线吊钩秤应用选用CC2430,将430和无线模块集成在一起的芯片,非常符合项目的需求

    TI的电源管理芯片性能强劲,也是设计的主要参考对象

    AD芯片公司选用ADS1259,ADS1230应用于产品设计

    公司目前设计无线低功耗平台秤可以参考此类设计,选用蓝牙,电源管理芯片,学习下

  • 对温度有要求吗?建议可以上传到现在使用非常广的云平台。

  • 感觉体积可以再做小一点吧,便于携带,也可以减小受撞击损坏的风险

  • 目前的应用还是以智能穿戴产品为主,医疗化对于产品的要求非常严格

  • 现在注重健康,慢跑的人越来越多,跑步时候随身带个这个心律检测器很有帮助,随时控制身体状况,保证运动强度不过量

  • AFE4400心率测量的准确度在运动时候和平静时候是否能做到一样?

  • 心率监视器可否设计有报警 求救等功能的?

  • 除了蓝牙,是否可以采用别的通讯,zigbee,或者433等,另外脑电波检测是否也支持?