• 电池维护实际上在物理意义上属于电池记忆清除,和你彻底放电然后充电饱和,反复几次的效果一样,是一样的原理。这样做对电池的使用有不可恢复的损害,一般少用为好,一般对电池保护较好的一年的损耗在10%以内,两年内在20%以内,如果你的电池损耗超过20%,可以说开始影响,或者说是明显感觉到电池使用时间缩短,那么你可以使用一次电池维护!

  • 我们在了解关于电池电量监测的 TI 的很多文档的时候,当中会碰到 DOD 这个概念,DOD 实际上和 SOC 是一个相对的概念,这是今天我刚刚从这本电子书上看到的,它们表示的实际上是同一个意思,就是电池里面剩余的电量是多少,或者说这个电池从满充状态是已经放了多少电了,是表示这种程度的。这样的解释让我很长时间来的一个一伙得到了解决。

  • 目前人们主要使用两种电池电量检测方法:一种方法以电流积分为基础;而另一种则以电压测量为基础。电压测量方法是基于电池电源和剩余电量之间存在的某种已知关系。它看似直接,但却存在难点:在测量期间,只有再不施加任何负载的情况下,才存在这种电池电压与电量之间的简单关联。当施加负载时,电池电压就会因为电池内部阻抗所引起的压降而产生失真。

  • 电池的阻抗受影响比较大的有温度和容量百分比,也可以用刚才所说的放电深度来表示,也就是 DOD 来表示。从这张曲线我们可以看出一些基本的趋势,从图中可以看出放电百分比越大、放电深度越大,那么电池的内阻就越大,因为这条曲线上纵坐标指的是电池内阻,它的单位是欧姆;横坐标指的是放电百分比,也就是 DOD。

  • 电池的内阻除了和温度、容量百分比有关,另外一个影响比较大的因数就是电池的使用年限,也就是电池的老化程度。一般电池在 100 次重放电之后,化学容量会减少 3~5%,这个容量减少还不是很显著,但是它的阻抗变化就比较显著了,在 100 次充放电之后阻抗可以增加几乎 1 倍。

  • 这个电子书将的很不错!在设计一个电池供电系统中,选用一个具有阻抗跟踪技术的电量计算芯片非常重要,它可以比较准确的计算出电池容量不需要额外留出更多的电池余量,在降低电池成本的同时,可以很好地避免由于电量检测不准而带来的巨大损失。

  • 剩余容量是指当前状态放到 EDV 的电池容量, EDV 也就是终止放电电压。电池的剩余容量是与放电速率有关的,不同的电流下面电池的剩余容量是不一样的。有的用户在电池的实际使用过程中在放电的情况下,会发现电池的容量由少变多,他感到不可

    理解,实际这里可以解释一下,这种情况是由于放电电流的变化造成的,当我们看到电池容量由少变多的情况,这个通常是由于放电电流突然变小造成的,因为在不同的电流下电池可以放出的容量是不一样的,当放电电流变小的时候,它可以放出的容量是可以增加的。

  • 终端用户是否满意其便携式设备的设计,在很大程度上取决于电池的性能。电池的关键指标当然是电池的使用寿命,表面上看这只是一个简单的数值,但它却涉及到许 多因素,其中包括:系统负载(满负荷电流的供电时间,待机模式下的供电时间)、电源效率、系统电源管理、电池类型和充电方式等。这些特性之间的相互影响也 会影响终端用户的感受,一般情况下,当用户开始注意到电池时,事情就变得比较棘手了!好的产品设计既不需要频繁更换电池(如电视遥控器),也不需要频繁地 给电池充电(电动牙刷),它应使电池从用户的眼前“消失”掉,避免用户像关注设备的功能一样关注电池。电量计量对于在每次使用中不会完全耗尽电量的产品很有用,尤其是数码相机、手机、PDA等产品。数码相机不是经常使用的产品,因此,用户很容易忘记给电池充电,而在使用时电量又很重要,如果没有一个好的电量计,数码相机就存在随时没电的危险,为用户造成许多遗憾。

  • Qmax 是指的电池的化学容量。这个容量的值是和负载没有关系的。它是指在极小的负载电流情况下,电池能够放出了的容量,通常它的单位是用 mAh 来表示的。

    Quse 是指电池的可用容量。这个容量是和负载有关的,不同负载的情况下,电池的可用容量是不一样的,负载电流越大,电池的可用容量越小。

  • Quse 和 Qmax 的区别:这主要是由于电池的内阻和负载在电池的电动势和端电压直接产生了一个压降,还有一个概念就是电池的容量百分比,或者是说电荷状态,它的单位是%,这个%实际上就是电池的剩余容量除以电池的化学容量得到的。剩余容量叫 RM,RM 的大小也是取决于负载的,负载越大,在同一个状态下剩余容量就越小。

  • 电池里面的容量我们一般很难做得 100%利用的,其原因有两个:第 1,在充电的时候,充电电压很难正好是电池的满充电压,通常我们为了防止电池出现过冲状态,这个充电电压误差是往下偏的,也就是说 4.2V 的电池,充电电压有可能是 4.18V 或 4.15V,第2,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,未到0时就报0了。

  • 电池电量计是一种测量电池累计电量增加或减少的器件,用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间。电池剩余容量最早是通过监视电池开路电压的方法来获得,即通过采集电池端开路电压,然后根据查表得到电池电量。这种方法估算不准确,只能提供一个大致的参考值,而且也没有剩余 使用时间估计,特别是电池衰减后会越来越不准确.TI给出的电量计方案中结合了电压检测和库仑计数方案,还是很实用的。目前所知,能给出这样结合两者优点而推出技术方案的厂家并不多见。

  • 为了提高电池的利用效率,准确检测电池的能量及工作状况,电池电量监测技术是为了最大程度的提高对电池电量的监测,让用户能够最大程度的使用当前电池里面的容量,这个蓝色的这段实际上指的就是电池的有效容量,我们这个技术就是为了把实际的有效容量尽量的往上或者往下扩展。

  • 在这个电量信息得知的情况下,来决定现在有多少时间到电池完全放完,有些用户要做某些事情的时候可以提示用户现在电量是否足够,这是一个传统的解决方案,就是说把电量计放在电池包里面的解决方案,TI 在这方面主要的器件有 BQ27541、BQ27545 这 2 颗主要的芯片;后续还推出了 BQ27441,这是比较低成本的方案;我们电量计和保护器做到一起的一个方案。

  • 在TI的电子书中,详细描述了如何实现电量监测计的技术方案。书中讲到了一个库仑计数方法,这个描述让人听起来还是比较陌生的。它其实就是通常的电流积分法,这种方法就是对流入/流出电池的总电流进行积分,得到的净电荷数即为剩余容量,一般称之为库仑计。计算时电池容量可以预置,也可在后续的完整充电周期中进行学 习。在补偿电池自放电、不同温度下容量变化等因素后,这种方法可以获得令人满意的精度,被广泛运用于笔记本电脑等高端应用中。随着智能手机和平板电脑的快 速发展,这一计算方法也应用到了移动设备中。

相关
推荐