基于bq24161+TPS2419双电池供电方案的设计分析

随着便携式终端产品处理能力的不断提升以及功能的不断丰富,终端产品的功耗也越来越
大,因此待机时间就成为产品的关键性能指标之一。由于便携式终端设备受到体积的限制,不能
简单地通过不断增加单节锂电池容量来延长待机时间,因此主电池+备电池的双电池供电方案不啻
成为延长待机时间的优选方案。本文介绍了基于充电管理芯片 bq24161 以及 ORing 控制芯片
TPS2419 的双电池供电方案的设计,文中分析了双电池供电方案的设计要求,给出了设计框图以
及原理图,在此基础上分析了充电管理电路、ORing 电路的具体设计方法,并且详细分析了各部
分电路的工作原理。基于所设计的电路,对其供电可靠性等性能指标进行了测试。测试内容包括
在静态负载电流以及动态负载电流条件下,备电插入、拔出过程中对系统供电可靠性的测试。测
试结果表明:该方案能够在备电插入、拔出过程中保证系统供电的可靠性,并且能够对充电管理
电路进行灵活管理,是一个适合于多种终端设备的双电池供电解决方案。

Anonymous