增加Uboot的logo显示 & 增加Uboot自定义命令控制LCD

本文的内容如下:

一. 简单介绍一下AM335x的时钟域的概念,然后讲解如何配置LCDC的时钟

二. 讲解LCDC的寄存器的内容和如何根据所选的LCD屏的特性进行时序上的配置

三. 介绍用tool将任意图片生成十六进制的数据数组

四. 在新版本的processor SDK v3.0中,在uboot阶段如何实现增加LCD logo的显示

五. 基于第四点内容,增加Uboot的命令,效果是在Uboot进入命令模式,使用自定 义的命令控制LCD屏的开、关和复位


      如果对AM335xLCD时序以及LCD配置流程清楚的读者,可以跳过一二三章的内容,直接阅读四五章LCDLinuxUboot阶段的配置流程。

Anonymous