关于UB914、UB913的IIC通讯问题

TI大神,各位网友:

          大家好!目前我在使用UB914A、UB913A进行一个视频远程的案子,我的系统方案是:host + UB914A + 同轴线 + UB913A +camera。

camera的地址是0x98,现在我想通过host直接对camera进行IIC通讯,但是不行。我的方法是参考TI的官方文档SNLA222的设置方法:

目前我上电以后设置了UB914A的0x08 = 0x98 和 0x10 = 0x98 两个寄存器(camera的地址是0x98),并确保正确,但是最终也无法在host端访问到camera的寄存器(host直接与camera相连时可以正常读取)。

 

请各位大神指点,怎样设置才能使得host与远端的camera进行IIC通讯?

谢谢!

1 个回复