[MSP430G2 LaunchPad入门系列] 第0篇 - 准备工作

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

大家好,欢迎来到MSP430G2 LaunchPad入门系列教程。本教程面向初次使用单片机的学习者,基于TI MSP-EXP430G2开发板来介绍MSP430的使用。在接下来的几周内将陆续更新系列教程的各个章节。

本教程包括的内容有:

章节 题目 链接
1 MSP430简介 点击下载第1章
2 GPIO 点击下载第2章
3 时钟系统 点击下载第3章
4 中断 点击下载第4章
5 定时器 点击下载第5章
6 ADC 点击下载第6章
7 串行通信 点击下载第7章

在教程的各个章节中我们将利用LaunchPad开发板进行多个实验。在实验开始之前,请大家先完成以下准备工作。

 

1. 下载CCS软件

本教程中的实验基于CCSv5.5版本。如果使用最新版的CCS,实验例程仍然可以正常运行,但部分菜单和功能的位置可能与教程中有所不同。因此,还是建议安装CCSv5.5版本。

1)     打开CCS下载页面:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS,或在TI官网搜索Code Composer Studio。

2)     在页面中找到Code Composer Studio Version 5 Downloads,点击5.5.0版本的Off-line installers下载windows版本离线安装包。

3)     下载CCS需要登录myTI,如果未注册过myTI帐号,可在TI官网按照提示进行注册。登录myTI后在网页中填写个人信息,并在下方勾选“I CERTIFY ALL THE ABOVE IS TRUE”,点击Submit。

4)     确认后即可获得下载链接,下载时请注意CCS安装文件的保存路径中不能含有任何英文字符,否则安装时可能出现错误。

  

2. CCS安装

1)     运行CCS安装程序,请注意安装目标路径都不能有英文字符

2)     在Setup Type中选择Custom,在下一步中选择MSP430 Low Power MCUs,其它处理器可以不选。

3)     继续点击“Next”直到安装完成。

4)     注册CCS license:第一次运行CCS需进行软件许可的选择。针对MSP430系列可以选择“16KB Code Size Limited”,即可正常使用。

注意:在WIN10操作系统下,如果用户名含有中文,CCS将无法正常进行程序编译。建议在打开CCS前将用户名更改为纯英文字符。

 

3. 文档下载

MSP-EXP430G2开发板基于MSP430G2553芯片。在本教程中所涉及的芯片管脚说明、以及内核和外设的使用说明请下载以下文档:

1)     MSP430G2553 datasheet: www.ti.com/lit/gpn/MSP430G2553

2)     MSP430x2xx Family User’s Guide: http://www.ti.com/cn/lit/pdf/slau144

3)     MSP-EXP430G2 LaunchPad Evaluation Kit User's Guide: http://www.ti.com/cn/lit/pdf/slau318

 

4. 参考资料

为了更好的学习MSP430,可以参考以下资料:

1)     MSP430G2553芯片页面: http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430G2553

2)     MSP430G2553 LaunchPad页面: http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp-exp430g2

3)     Getting Started with the MSP430G2553 LaunchPad Workshop: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_MSP430G2553_Value-Line_LaunchPad_Workshop

4)     在线教学视频(与上面workshop配套): https://training.ti.com/getting-started-msp430g2553-value-line-launchpad-workshop-series

5)     中文参考教材:《从零开启大学生电子设计之路--基于MSP430 LaunchPad口袋实验平台》: http://product.dangdang.com/23563338.html