基于MSP430的BCG和ECG实时同步监测装置的设计与实现


大学: 东北大学

团队成员: 叶琳琳、王江山、张 阳   

使用的TI产品:MSP430F2274

项目描述:

    本文设计的系统能够实时同步的监测体动信号(BCG)和心电信号(ECG)。设计系统主要包括三部分。第一部分为信号的采集调理模块。其中体动信号是通过四个压力传感器组成的全桥电路来采集的,再用前端模拟电路对微弱的体动信号进行放大滤波;心电信号是通过贴在身体表面的传感器来采集的,再用前端模拟电路对心电信号进行放大滤波。第二部分为信号的传输模块。利用MSP430单片机内部的AD对信号进行A/D转换,再通过CC2500无线模块发送到上位机。第三部分为上位机实时采集和监测。MATLAB对上位机接收到的数据进行处理,处理后的数据用MATLAB GUI实时显示,最终达到了实时同步监测的效果。

 

特点

1)BCG和ECG同步检测上的创新。BCG反映的是心脏的机械活动信号,ECG则反映的是心脏的电活动信号,本系统实现了两者的同步监测,这样能够更好的反映心脏的活动状态。

2)BCG信号提取方式上的创新。本系统BCG信号是通过受试者踩在改装后的人体称上,通过四个压力传感器传感器组成的全桥电路来采集体动信号,这样相对通过椅子或者床采集体动信号更有优势,更加简单、方便。

3)低功耗的系统,对人体影响小。受益于硬件的发展,无线模块的功耗比以往更低,信号稳定性更好。本项目选择的MSP430和CC2500芯片均具备了超低功耗的特性,对人体的影响十分微弱。 

相关
推荐