WEBENCH 创新挑战赛

您当前正在审阅此页面较旧的修订版。

WEBENCH 创新挑战赛

竞赛规则 | 设计文档要求 |  在线报名 | 竞赛教材下载区 | 2014 获奖名单和作品 | 2013 获奖名单和作品 | 2013 一等奖获奖者感言

竞赛规则

仅为本竞赛规则之目的,德州仪器半导体技术(上海)有限公司(“德州仪器”)为本次竞赛的主办方。

竞赛描述

  1. 2015 TIIC WEBENCH 设计大赛是基于TI模拟设计软件WEBENCH的开放式自主命题开源竞赛。凡基于WEBENCH软件设计的TI电源、LED驱动、senser、clock和filter作品均可参赛。竞赛报名、作品提交和作品评比均在网上进行。比赛的重点在于利用Webench设计电源和信号链电路,并实现该电路。

参赛者资格条件

  1. 凡在校大学生,研究生均可参加作品由一人完成,按照作品提交的完整度、专业度评分。所有参赛师生均应阅读和接受大赛的规则和条件,履行所有大赛的要求。
  2. 参赛者必须是就读于中国高校的在校学生,在校学生理解为该参赛者从递交参赛申请到提交参赛作品期间,都是该学校的学生。
  3. 德州仪器员工及其直系亲属不得参加本次竞赛。
  4. 若参赛者违反本竞赛规则,德州仪器有权依其判断取消该参赛者之参赛资格。

竞赛时间

  1. 即日起至2015年10月31日,访问竞赛网站进行在线报名,提交相关信息;
  2. 2015年11月30日前,提交作品,包括:设计报告,EDA设计文件,作品视频;
  3. 2015年12月18日前,作品评比(线上评分加TI工程师评分);
  4. 2015年12月21日,公布获奖结果;
  5. 对于参赛者超过最后截止时间提交的作品或设计不予考虑。

参赛要求和评分标准

作品提交内容包括:

1. 基础部分:需提交设计报告及EDA设计文件;总分共100分:

- 设计报告的质量: 70分;设计报告中要包含WEBENCH在模拟电路中的设计应用,提交设计报告必须为word格式;

- EDA设计文件(原理图和PCB图,格式如Altium Designer等,WEBENCH生成的设计报告)的质量:30分;提交文件必须压缩成.zip压缩包;

- 完成基础部分的可以参与二,三等奖评比;

2. 发挥部分:完成硬件实物制作并提交作品视频;总分共100分;

- 基于设计文件制作出实物作品,并上传作品视频到优酷:100分;

- 完成硬件设计的作品,设计报告中须有作品的清晰照片;

- 提交的作品视频应包括实物讲解和作品测试部分;

- 有发挥部分的,可以参与二等奖,一等奖,特等奖和最佳人气奖评比。

3. “参赛作品”指的是按照本竞赛的要求提交的设计报告、EDA设计文件、作品视频。

4. 作品中推荐使用TI微控制器,如MSP430或TIVA C等控制使用WEBENCH设计的模拟电路来完成相应功能;采用TI微控制器的作品评分时会酌情加分。

5. 本次竞赛的评委由TI工程师组成,负责公平公正的评判。

6. 作品评分包括线上投票和TI工程师评分,TI工程师对作品进行初评后,会公布初评前10名的作品名单,由网友对前10名进行投票,根据结果决出最佳人气奖。

7. 本次竞赛在网上进行,不分初赛和决赛,根据提交的作品最终确定获奖队。

奖项

设计达人奖 2 名,提供2016年寒假或者暑假在TI实习机会(可空缺)

校园人气王1名,奖品为TI LaunchPad开发板一套和小米盒子一个

一等奖 10 名,奖品为BeagleBone Black单板计算机一个

二等奖 30 名,奖品为TI LaunchPad开发板一套和精美背包一个

三等奖 50 名,奖品为TI LaunchPad开发板一套

参与奖 300 名,奖品为TI 精美U盘一个

知识产权

  1. 参赛者不会因参加本次竞赛或在本次竞赛下获得德州仪器或其关联公司的知识产权(包括但不限于著作权、商标、专利、商业秘密)的许可,且除非得到德州仪器的事前书面同意,不得使用、复制或修改德州仪器或其关联公司的知识产权。
  2. 参赛作品将不会向参赛者退还。
  3. 参赛者称述与保证参赛作品为其原创性设计,其在提交之前从未公开发表过参赛作品,并拥有该参赛作品的全部利益和权利。通过提交参赛作品,参赛者进一步称述与保证,任何第三方对其所提交之参赛作品均无任何形式的权利 (包括但不限于知识产权)或权益。
  4. 受限于德州仪器及关联公司就任何的工具,测试模块等已经享有的权利,参赛者提交的参赛作品的所有权,归参赛者所有。参赛者同意就其参赛作品的知识产权,授予德州仪器及其附属机构以非独家的、世界范围的、永久的、以及特许免费的许可,许可德州仪器通过任何形式(无论是通过书面形式或是录像的形式)使用参赛作品应用于出版、宣传、产品设计以及其他各种商业活动目的。
  5. 德州仪器和参赛者之间,没有建立保密关系。参赛者所提交的任何信息,都不会被 德州仪器当作商业秘密、保密信息、或作为任何义务下的保护数据。
  6. 参赛者授予德州仪器在与本次竞赛相关的活动中或后续德州仪器产品推广活动中使用、复制、公布或展示参赛者之姓名或肖像。
  7. 任何获奖的参赛者作为获奖条件,可能会被要求提交进一步信息以核实参赛者身份。 参赛者同意德州仪器有权就本次竞赛组织和管理之目的或是竞赛结束之后的出于合理宣传推广德州仪器的活动中使用参赛者提交的个人相关信息,包括但不限于德州仪器使用参赛者个人信息的用于邮件发送的权利。。

参赛者同意、陈述及保证

  通过参与通过参与本竞赛,参赛者即同意、陈述并保证:

  1. 没有任何自然的、法律的、或其他的因素来禁止、限制或干扰他们参赛并提交他们的参赛设计或队员信息。参赛者保证其已经获取任何必要的授权或批准(如有),且该等授权或批准是参与本次竞赛的前提条件。
  2. 参赛者保证其所提供的信息都是完整而准确的。
  3. 参赛者同意补偿并使德州仪器免受由于各种可能引起针对德州仪器提起的责任,包括但不限于:(1)其根据竞赛规则取消参赛者竞赛资格;(2)其未成功或迟延通知获奖人;(3)获奖人放弃奖项/未领取奖项以及评选候补候选人;(4)奖品质量、奖品使用。

 

一般条款

  1. 本竞赛规则由中国法律管辖,并按照中国法律进行解释。参赛者同意与本竞赛规则有关的,或由本竞赛规则引起的争议,应与德州仪器通过友好协商的方式解决。
  2. 本竞赛条款的任何条款因与法律冲突被解读为或有管辖权的法院宣布无效或不可执行,不应影响本竞赛规则其它条款的效力。且在这种情况下,德州仪器有权对竞赛规则进行修改。
  3. 若按照相关的法律规定涉及获奖者就奖项的个人所得税,德州仪器将依法为获奖者代缴个人所得税,故获奖者所得到的奖金或奖品为税后部分。
  4. 若由于无可抗力或其他原因导致技术上不能支持本竞赛的举办,德州仪器保留终止、中止本竞赛之权利而不承担由此而可能对参赛者产生的任何不利后果(如有)。
  5. 参加本次竞赛(无论是通过网上注册或是之后的提交参赛作品),参赛者即被认为已阅读、理解并同意接受本竞赛规则的约束。
  6. 德州仪器对本次竞赛的所有规则(不限于此竞赛规则)拥有无需任何事前通知的最终解释权和修改权。

备注:

如需进一步了解大赛信息,请发邮件至guodong-hu@ti.com 或电话 021-23073249.

作品提交邮箱:ti_contest@sina.cn

如提交视频,请下载此视频片头


 学生
社区
 项目
资源库
training & support 培训
& 支持
register 注册