This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC2900差分电流输出型DA接THS3001电流反馈型电路

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, DAC2900

最终是要得到-6V~+6V范围内的40M单端信号。选用DAC2900差分电流输出2~20mA范围,接THS3001电流反馈型型单端输出放大器(该放大器+IN输入阻抗1.5MΩ,-IN输入阻抗15Ω),对具体实现有点懵逼,求高手指点!多谢啦~

  • 这个信号的频率不算低, 你选择的放大器可以.

    从功能要求上看, 你的要求容易实现.

    不知道你的阻抗是怎么来的. 怎么差这么大.

  • 你要放大的信号是什么性质的信号,信号成分最大频率为40M吗?

    根据你的描述,首先要在DAC输出实现I-V转换,再通过高速运放实现差分到单端信号的转换。

  • “不知道你的阻抗是怎么来的. 怎么差这么大”

    这个是属于电流放大器,不知道楼主的选用的运放是已经确定了吗

    这个大幅度的高速信号实现,需要一个带宽大,压摆率高的运放才能实现线性放大。

    个人判断,对于这种差动单端转换的应用,应该采用电压反馈性的运放,  电流反馈型的输入结构都是不对称的。

  • 最终的信号是通过SMA接口用同轴电缆接到相位调制器(一种电光学器件,且负载为50Ω)的SMA接口上进行光相位调制,

    第一步:通过fpga控制DA输出40MHz频率、步进30mV的阶梯信号从-6V~+6V通过电缆连接到相位调制器扫描整个范围的电压;

    第二步:然后找到对应的3个电压(比如-4.5V、0V、2V电压),然后还是以40MHz的频率随机给这3个电压通过电缆连接到相位调制器来进行相位调制(可能该时刻25ns输出-4.5V下一时刻25ns输出2V,这三个电压间的切换是随机的)。

    看了THS3001datasheet正负端的输入阻抗分别1.5MΩ和15Ω,相差很大,不知道具体怎么设计电路,望指点。或者说推荐其他型号的放大器,能给参考电路就更好了

  • 输入阻抗是THS3001的datasheet第4页,正1.5MΩ、负端15Ω

  • ths3001的输入阻抗是看了其datasheet上第4页描述正端1.5M欧姆负端15欧姆。请教具体实现或更换选型实现我的要求输出,请指点!

  • THS3001的仿真图及疑问见附件。DAC2900+THS3001电路设计。

    THS3001通过TINA仿真图.docx
  • 请问我仿真输入端应该是接电压发生器还是电流发生器?(目前仿真图里VG1、VG2用了电压发生器)

    TINA中是有电流发生器选件的,可以直接用来模拟DAC输出。

  • 通过手册SPEC来看,THS3001应该是能符合你的要求的,考虑到从2mA~20mA差分到-6V~+6V放大,需要经过OFFSET的调整和I-V转换,考虑采用交流耦合的方式来进行放大。

  • 这个是参考设计,可以看下,不过里面因为输入端的I-V阻抗和增益设置阻抗直接的调整, 输出的增益匹配会有点问题,需要进一步的调整。

  • 这个是它的频率响应和时域图形:

  • 非常感谢Andy。还有个问题请教:THS3001输出通过SMA接口用同轴电缆(电缆估计也得选50Ω阻抗那种?)与负载相连,负载要求50Ω阻抗匹配。我THS3001输出端该怎么设计匹配阻抗,串50Ω?50Ω对地?

  • 是的,输出端的阻抗匹配很重要。

    电缆特征阻抗得与端接的阻抗一样,手册的Figure 60. Video Distribution Amplifier Application有实例。

  • Andy你好,上图是最终的运放部分电路,rx2是DAC2900输出的查分电流信号、正负端范围都是0~20mA,最终输出端40MHz的电压通过SMA接口的50Ω阻抗线缆接到50Ω负载的器件上(要求作用在器件上的电压达到-6V~+6V)。请帮忙看下

    1.电路设计中电容、电阻参数有没有不妥的地方?

    2.输出部分串并电阻这样接可以吗?(40MHz的信号可以不做匹配,运放直接输出通过线缆接到50Ω负载器件上?)我的想法是这样输出两个电阻布板不上去,不用的话大不了不焊。

    3.另,同样的电路作用在高阻抗负载上也是要达到-6V~+6V是不是也没问题