为什么LMP7721的起始电压是正的5mV?用的元件都是一样的啊。哪款性能更好?同样的原理图和布线哪个噪声低?请TI大佬帮忙指点一下,感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的IG1是一个直流电流源, 同样运放的Iib经过反馈电阻组成的回路之后在输出端也会形成一定的电压。
在实际应用中的的信号源是什么?如果同样也是直流信号的话,那就需要选择Iib尽量远小于被测信号的运放产品。
这是用于扫描隧道显微镜的电流反馈回路的跨阻放大器。将探针返回的fA或者pA量级电流放大到mV量级。信号源应该近似是直流电流源。我查了发现OPA129的Iib是100fA,LMP7721是25fA。所以选用了LMP7721,但是仿真发现他们输出的不一致,不清楚应该怎么处理。如何能让LMP7721取代OPA129并且噪声更低?
如果是直流源,就要考虑运放的Iib以及输入电路噪声了。 LMP7721或者LMC6001吧,LMC6001的输入电流噪声更低一些。
请问OPA129和LMC6001哪个更好?噪声谁更低?用于100fA的电流放大哪个更合适?