This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于仪表方法器IN12128输入输出问题

Other Parts Discussed in Thread: INA2128, OPA333

本人使用仪表放大器来放大桥式电路的传感器mV级别的信号,尝试过正负5V和+5V和GND两种供电方式,传感器信号共模2.5V,参考电压用OPA333给出2.5V,传感器由于是电桥,根据datasheet说明直接把输出信号接到了INA2128的输入端,理论上讲应该是传感器输出-1mV左右的信号,然后放大一百倍再和参考电压2.5V叠加,结果是2.4V左右;但实际情况确实当传感器和INA2128不连接的时候时候表现正常,而INA2128的两个输入端的电压差为几十mV,输出端约1.8V,当传感器连接INA2128的时候输出电压就会跳变到几十mV左右,而INA2128的输出电压也卡在1.8V左右不变,参考电压一直是2.5V并没有发生改变,想请教一下这是什么情况,是否是发生了饱和呢,理论上讲共模电压和输出电压都在钻石图的范围之内,产生这种情况的原因是什么,又如何去解决呢,谢谢了!

  • 本人使用仪表放大器来放大桥式电路的传感器mV级别的信号,尝试过正负5V和+5V和GND两种供电方式,传感器信号共模2.5V,参考电压用OPA333给出2.5V,传感器由于是电桥,根据datasheet说明直接把输出信号接到了INA2128的输入端,理论上讲应该是传感器输出-1mV左右的信号,然后放大一百倍再和参考电压2.5V叠加,结果是2.4V左右;但实际情况确实当传感器和INA2128不连接的时候时候表现正常,而INA2128的两个输入端的电压差为几十mV,输出端约1.8V,当传感器连接INA2128的时候输出电压就会跳变到几十mV左右,而INA2128的输出电压也卡在1.8V左右不变,参考电压一直是2.5V并没有发生改变,想请教一下这是什么情况,是否是发生了饱和呢,理论上讲共模电压和输出电压都在钻石图的范围之内,产生这种情况的原因是什么,又如何去解决呢,谢谢了!

  • 好长的一段文字, 全都连着一起, 看了一遍,层次也不清楚
    总体的感觉, 先不要怀疑仪表放大器的性能, 倒是你的电路怎么连接的没有说清楚, 特别这个参考电压怎么接入的.
    我决定电路讨论, 还是贴上电路图再讨论比较好些
  • 哦, 重复发帖,
    其实不能带来更多的关注. 反而让讨论的人不能相互参考给出更多分析的结果哦
  • 方便附上电路看下吗?
  • 电路图上面四个电压输出是直接由压力传感器上面的输出信号接过来的,您看下这个图有没有什么问题,这样连接的时候是曾经正常工作过的,但不知道为什么会发生了异常情况

  • 您好,电路图贴上来了,麻烦您看下是不是哪里设计的有问题
  • 电路图没问题,双电源供电也会出现您说的这种情况吗?因为单电源供电,-1mV输入给INA2128是不允许的。
    5V供电的话,1.8V输出也达不到饱和状态。 输出有接其他负载吗?
  • 输出后面有接过滤波电路,结果是无论接不接后面的电路都是一样的,这是后面的电路图,您看下