This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA240A1PW 在上电偶尔会出现输出噪声增加的帮忙给分析下问题。


INA240A1PW 在上电偶尔会出现输出噪声增加的帮忙给分析下问题。

 在用INA240A1做20倍放大的时候,在上电时候,经常会出现输出电压噪声增加。


在正常的时候,输出噪声使用示波器测试不高,偶尔上电,或者电压跌落的时候在上电就会出现输出波动的厉害


输入IN+和IN-端接在一起,后端使用adc测试,正常上电是0.1mV左右,出现异常的时候波动会到1mV或者5mV。


也不知道什么情况,只要输出5mv的时候,就不能恢复,需要重新上电才行。


 供电使用3.3V的电源供电。