This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVTH16245A的功耗如何计算?

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A

手册上最大输出电流(high state)为64mA,最大输出电压VCC+0.5V=3.8V,一共16个引脚,那么驱动功率是3.8*64mW*16=3891.2mW吗?但是Icc是5mA,电源VCC是3.3V的话,是不是功耗为3.3*5=16.5mW呢?

  • 亲;那是端口能输出的最大输出电流。而不是必须用到的值!使用时必须小于此值!
    如同你最多一顿吃一斤饭撑不死;偶然一顿也没问题。可顿顿都这么弄;估计离挂就不远了。
    5mA也是数据表所列条件下的值。接的负载不同;电流值也会不一样!
    实际电流;需要根据IC实际负载计算!切切!必须按实际应用计算!
  • ICC为5mA是Io=0时的电流,也就是输出使能时的静态电流。如果要算IC工作时的整体功耗,就要把所有的功率加起来,静态功耗+耗散功率+输出功率。静态功耗就是VCC*5mA,耗散功率就是(VCC-Vo)*Io,输出功率就是你需要的驱动功率Vo*Io。其中静态功耗和耗散功率就是发热功率了,以热能的形式消耗了。
  • 您好,非常感谢您的回复,说的很清晰,但是我还是存在一些疑问。数据手册中还给出了∆ ICC,请问这个电源电流的增量是如何使用的?我计算静态功耗时是否需要考虑呢?驱动功率应该和我所接负载有关,我的目的是想输出IGBT的脉冲信号,请问这样的话我的驱动功率是不是需要查找IGBT所需脉冲信号的功率?
  • 您好,感谢您的回复,我的驱动芯片是用于为IGBT提供脉冲功率,请问我的驱动功率计算是根据我所需要的脉冲信号功率吗?
  • 这个∆ ICC 就是指的在给输入某个特定电平的时候,supply current增加了多少,也就是说此时输入不在是0V或者VCC了。
  • 您好,
    ∆ ICC是一个输入信号是TTL电平VCC-0.6V,其他输入信号是VCC或GND电平,相对于输入信号都是VCC或GND的供电电流增量。
    IGBT我不懂,但是我感觉应该确认SN74LVTH16245A输出电流和功率是否满足IGBT导通所需。
  • 谢谢您的回复,请问我驱动芯片输出的驱动功率是根据我所接负载决定的吗?或者说它的输出电压和输出电流是由所接负载决定的吗?我计算Vo与Io时,需要看所接负载需要的电压和电流是吗?
  • 您好,输出电流是有负载决定的,但是首先需要确认它的最大输出电流能不能达到您所接负载最大的需求量。
    输出电压与供电电压和负载有一定的关系,但是它有一个输出为高电平的最小值,具体看下数据手册第5页VOH的电气特性。
  • 好的谢谢您,我终于明白了,非常感谢!